建設機械が適切なサイズであることを確認する方法
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

建設業のために重機をレンタルする場合、選択できるオプションには事欠きません。選択プロセス中に考慮すべき最も重要な要素の 1 つは、マシンのサイズです。掘削機を例にとると、ミニ (約 18,500 ポンド) から大型 (190,000 ポンド以上) までのモデルを見つけることができます。 

このような幅広いオプションが利用できるため、プロジェクトに適したサイズを選択するのは難しい場合があります。Cat Rentals℠ のような評判の良いレンタル プロバイダーは、お客様の用途に適したマシンを選択していることを確認します。

適切なサイズの建設機械の選び方

選択プロセスのガイドとして、次のサイズのヒントをまとめました。

  • 地盤の状態: 柔らかい地形や泥だらけの地形で作業していますか?小型のマシンは、これらの困難な条件下でより良いトラクションを提供します。重くてかさばるモデルは、泥沼になったり、地面を引き裂いたりする可能性が高くなります。
  • 仕事の要求: 小型の機械では、重い掘削、積み込み、またはマテリアルハンドリングを必要とする要求の厳しいアプリケーションの課題には対応できない可能性があります。大量の材料を移動する場合、それほど効率的ではありません。より大きなモデルは、これらの過酷な用途に必要な追加の電力を提供します。 
  • スペースに関する考慮事項: 一部の現場には障害物があったり、機器を操作するスペースがあまりありません。このような状況では、小型モデルをレンタルするとメリットが得られる場合があります。
  • 初期費用: 小型バージョンよりも大型マシンの方が高額になることが予想されますが、初期費用が必ずしも決定要因になる必要はありません。モデルが大きいほど、プロジェクトをより早く完了できるため、必要な時間が短くなります。それほど長くは持たないので、全体的に支払う金額が少なくなる可能性があります。 
  • 運用コスト: より大きなエンジンを搭載した大型の機器を使用する場合は、燃料費が高いことを忘れずに考慮してください。長期間レンタルすると、追加費用がかさむ可能性があります。
  • モビリティ: 現場で簡単に移動できる機器が必要ですか?ある現場から別の現場に運ぶ予定ですか?小型でコンパクトなモデルは、大型のモデルよりも機動性に優れています。移動に費やす時間と労力が減り、厳しいプロジェクトの納期を守ることができます。 
Cat Rentals℠ は、正しい決断をお手伝いします

お近くの Cat Rentals のチームが適切な質問をし、適切なマシン サイズの選択を支援します。お金に見合った最高の価値が得られ、期待に応える機器も手に入れることができます。迅速で手間のかからないプロセスにより、すぐにレンタルを現場で行うことができます。

今すぐ重機をレンタルしてください

機器在庫をオンラインで 閲覧し、1-800-RENT-CAT までお電話いただき、詳細をご確認いただくか、サイズ選択のサポートを受けてください。簡単な見積もりをご希望の場合は、 お問い合わせください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定