建設業では、視認性と安全性は密接に関係しています。夜間の作業や照明条件の悪い場所での作業では、建設現場を明るく安全に保つ方法を知ることが最も重要です。適切な照明は、夜間に空いている現場を狙う泥棒を阻止するため、貴重なセキュリティ上の利点ももたらします。
今日のますます厳しくなる安全ガイドラインを満たすには、適切な照明が不可欠です。労働安全衛生局 (OSHA) と各州の運輸省 (DOT) は、現場の夜間照明に特定の照明基準を導入しています。コンプライアンスを確保し、高額な罰金や罰則を回避するには、高品質の照明器具を選択し、正しく配置する必要があります。
現場を照らしたい場合は、照明の選択肢がたくさんあります。
- ポータブル ライト タワー: ライト タワーは、電源として機能する発電機と、ライトのグループを含む調整可能なマストで構成されます。ライトは360度回転して広い範囲をカバーできます。これらのタワーは牽引可能であるため、現場の理想的な場所に設置できます。マストの高さは最大25フィート以上のモデルがあります。
- ハイマストライト: 長期的な建設プロジェクトでは、一部の仮設照明器具よりも多くの「半永久的」照明ソリューションが必要になる場合があります。ハイマストライトポールは、最大100フィートの高さで利用できます。ポールは、広い範囲をカバーできる4〜8つのライトのリングをサポートします。
- バルーン照明: 夜間の建設作業用のこれらのライトは、1 つまたは複数の高輝度ランプを包む半透明の布製バルーンを備えています。バルーンの上部には、光を現場に向ける反射コーティングが施されています。このタイプの照明の利点には、まぶしさが少なく、広い領域に均一に分布できることが含まれます。
- LED 照明: 発光ダイオード (LED) 照明は、建設会社にとって夜間作業の選択肢としてますます人気が高まっています。LED ライトは従来の光源よりもエネルギー効率が高く、寿命が長いため、大幅なコスト削減につながります。LED 照明セットは再利用も可能で、連続使用用途で最長 5 年間使用できます。
- ナイトライト: この比較的新しいオプションは、より柔らかな照明が必要なサイトに適しています。ナイトライトは、低ワット数のメタルハライドランプを布で覆い、光をエリア全体に拡散させます。生成される拡散光の量は、布生地の種類によって異なります。
お住まいの地域のCat Rentals℠では、遠隔地の現場、道路工事、特別なイベント、その他の照明ニーズに最適な高品質のライトタワーを豊富 に取り 揃えています。当社は、Caterpillarおよびその他の大手メーカーのポータブルライトタワーと発電機機器を、競争力のある日次、週次、月次、および長期の料金で取り扱っています。また、当社の信頼できるサービスにより、照明のレンタルが暗闇の中に放置されることを心配する必要はありません。
適切な計画は、現場を照らすために必要な機器の種類と量を決定し、配置やその他の要素を支援するのに役立ちます。計画では、作業員が安全かつ効果的に作業を完了するために必要なレベルの照明を提供し、夜間の高速道路プロジェクトでドライバーが問題なく現場を移動できるようにするなどの目標を達成できる必要があります。
建設現場に最適な照明を提供するだけでなく、機器を適切に使用するための専門知識を提供します。ライトタワーのレンタルを安全に運営するために、次のヒントを考慮してください。
- 照明のニーズを評価する: 同じ現場は 2 つとなく、それぞれに異なる照明の需要があります。明るすぎたり暗すぎたりする照明は、安全とセキュリティの問題を引き起こす可能性があります。現場で必要なフットキャンドルの数を決定する際には、正確なチャート をガイドとして使用 し、それらの要件に一致する照明器具を選択してください。
- タワーを正しく配置する: タワーを平らで固い地面に置き、送電線や木などの頭上の障害物から離します。光が当たる方向が、通りすがりのドライバーの視認性に影響を与えないように注意してください。タワーの照明器具をわずかに下向きに傾けると、通行人へのリスクが最小限に抑えられ、現場の作業員により良い照明が提供されます。
- 接地する: 電気的安全上の危険を最小限に抑えるために、可能な限りユニットを接地してください。エンジンで作業する前に、バッテリーケーブルを外してください。
- 屋内での使用は避けてください: 多くのポータブル ライト タワー (および発電機) には、ディーゼル燃料で動作するエンジンが搭載されています。屋内または換気のない環境で操作すると、作業者が有毒な排気ガスにさらされる可能性が高まります。
- 給油: ディーゼルエンジンを搭載したモデルの場合は、タンクに満タンを入れる前にエンジンが停止していることを確認してください。
多くの建設作業にとって、レンタルは照明を取得するための最も便利でコスト効率の高いソリューションを提供します。たとえば、会社がたまにしか夜間の仕事に従事していない場合、レンタルでは必要なときだけ照明の料金を支払うことができます。また、サイトごとに視界条件の違いを考慮すると、レンタルを利用すると、プロジェクト固有の照明要件に合った特定の機器を簡単に選択できます。
Cat Rentals は、定期的なメンテナンスを受け、安全ですぐに使用できることを確認するために徹底的な検査を受ける後期モデルの照明タワーを提供しています。お客様固有の夜間現場の要件を満たす適切な製品を選択するお手伝いをします。また、タイムリーなオンサイトメンテナンスおよび修理サービスも提供します。
当社のチームはお客様と協力して、お客様の使用状況と予算要件に合った柔軟なレンタル契約を締結し、機器を効率的かつ安全に操作できるように従業員をトレーニングすることもできます。
現在の機器在庫 を参照して、今すぐ選択してください。サポートが必要な場合、または建設用照明に関するヒントが必要な場合は、1-800-RENT-CAT までお電話ください。簡単な見積もりを取得する ために、オンラインでお気軽にお問い合わせください。必要なことは何でもしてくれる専門家から探しているものを借りてください。