建設ソフトウェアガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

建設会社の運営と収益性を最適化したい場合、建設ソフトウェアは活用するのに最適なツールとなります。一部の企業は依然としてすべての業務を手作業で行っていますが、このアプローチはデータの損失、効率レベルの低下、コミュニケーションの誤り、機会の損失につながる可能性があります。デジタル化し、会社で高品質の建設ソフトウェアを使用することで、多くの日常業務を合理化し、会社を次のレベルに引き上げる他のいくつかのメリットを得ることができます。

建設ソフトウェアが提供するものを最大限に活用するには、建設ソフトウェアの主な種類と、自分に最適なプログラムを見つけるための最適な戦略を理解する必要があります。さらに、建設ソフトウェアの利点と、将来予想される業界のトレンドについても知っておく必要があります。

セクションにジャンプします。

クイック見積もりを取得する

適切な建設ソフトウェアを見つける

建設ソフトウェアとは、建設専門家のさまざまなプロセスを支援するプログラムを指します。これらのプログラムは、計画から実行、プロジェクトの監視まで多岐にわたります。一部の企業は依然としてさまざまなプロセスを手動で実行することを好みますが、業界の多くはプロセスを合理化し、自社に新たな可能性を切り開くことができるソフトウェアに投資し始めています。

クイック見積もりを取得する

建設ソフトウェアの種類

建設ソフトウェアを決定するときは、オプションを知る必要があります。見積もり、会計、管理などの多くの機能に利用できる建設ソフトウェアには、複数の異なるタイプがあります。建設ソフトウェアの主なカテゴリの詳細については、以下をご覧ください。

  • 建設会計ソフトウェア: 建設会計ソフトウェアを使用すると、ローン サービス、原価計算、会計タスクの多くを自動化できます。購入できる最高の種類のソフトウェアは、会社の財務を常に把握し、多くの会計プロセスを自動化するのに役立ちます。
  • 事前認定および入札ソフトウェア: 建設プロジェクトでは、企業は潜在的な労働者の資格と実務経験を確認する必要があります。事前認定および入札ソフトウェアは、下請け業者や貿易労働者を迅速に精査し、よりスマートな入札を行うためのツールを提供します。トップのソフトウェアオプションは、ベンダーの選択を改善し、入札の価値を特定し、潜在的なスタッフや入札価値を自分で調査しようとするリスクを軽減するのに役立ちます。
  • 建設見積ソフトウェア: 最も一般的なタイプの建設ソフトウェアの 1 つは、建設見積ソフトウェアです。このタイプのプログラムは、会社の見積もり担当者が人件費と材料費の価格を設定するのに役立ちます。さらに、プログラムは、見積もりから得られるデータを使用して提案を作成できます。このタイプのソフトウェアを使用すると、次の仕事についてより正確な見積もりを得ることができます。
  • 建設管理ソフトウェア: プロジェクト管理ソフトウェアのバージョンとして、建設管理ソフトウェアは、企業がさまざまなプロセスをより効率的に実行するのに役立ちます。これらのプロセスには、コミュニケーション、ジョブスケジューリング、意思決定、予算管理が含まれます。このソフトウェアは、通常、会社が完了するまでに時間がかかるさまざまなタスクや職務を自動化します。
  • 顧客関係管理ソフトウェア: 潜在的な顧客や現在の顧客と多くのコミュニケーションをとっている場合は、顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアが必要なプログラムになる可能性があります。この種のソフトウェアは、企業がさまざまな顧客との関係をより適切に管理し、ビジネス関係を改善するのに役立ちます。具体的には、CRM システムは販売管理、生産性、連絡先管理に役立ちます。
適切な建設ソフトウェアの選び方

建設ソフトウェアには非常に多くのカテゴリがあるため、まずニーズに合った適切なプログラムがあるかどうかを判断する必要があります。最初に見つけたソフトウェアをすぐに選択すると、ニーズにより適したプログラムを見逃す可能性があります。どのタイプの建設ソフトウェアが自分に適しているかを判断したら、次の手順に従ってプロセスを簡単にすることができます。

1. ニーズを決定する

おそらく、新入社員に何をしてもらう必要があるのかを知らなければ、新入社員を雇うことはないでしょう。新入社員が会社に価値を提供してくれることを確認したいと考えています。ソフトウェアの購入にも同じ原則が当てはまります。ソフトウェアから最良の結果を得るには、プログラムが何を提供するべきかについての一連の基準を作成する必要があります。まず、何が必要か、会社が現在経験している問題を理解するのに役立ついくつかの質問をします。

  • 従業員、チーム、プロジェクト間の情報の流れを容易にしたいですか?
  • プロジェクトをより早く終わらせたいですか?
  • 利益率を上げたいですか?
  • フィールドスタッフとオフィススタッフの間のコミュニケーションを改善したいですか?
  • コストを節約したいですか?
  • クライアントとのより良い関係を築きたいですか?
  • 諸経費を制限したいですか?
  • 遅延の理由をより早く特定したいですか?
  • 作業現場からの毎日の写真やレポートが必要ですか?
  • プロジェクトのスケジュールをクラウドに保存し、スタッフがスケジュールに簡単にアクセスできるようにしたいですか?

ニーズとチームが現在経験している問題を判断する際には、会社に最も影響を与える上位の問題の 2 つまたは 3 つに優先順位を付けるとよいでしょう。これらを念頭に置いて、会社が直面している主な課題に対処するために構築されたソフトウェアを見つける可能性が高くなります。

通常、大きな課題は、複数のプログラムで一度に解決しようとする前に、まず 1 つのプログラムで対処するのが最善です。複数の新しいプログラムで一度にすべてのプログラムを解決しようとすると、スタッフにとって非常に圧倒され、以前よりも非効率になる可能性があります。最初に大きな課題に取り組み始め、それらを解決した後に進むのが最善です。

2. 関連ソフトウェアの検索

ソフトウェアで対処したい最大の問題を特定したら、市場で最高のプログラムを探し始めます。適切な機能を備えた完全なソフトウェア パッケージを見つけるのを手伝ってもらうためにコンサルティング会社を雇うこともできますが、通常は Web 検索を実行することで優れたソフトウェアを見つけることができます。

さまざまな種類の建設ソフトウェアが存在するため、ニーズを満たす可能性が最も高いと思われるソフトウェアのカテゴリを検索することから始めることができます。たとえば、顧客関係に関連する問題を発見した場合は、建設会計ソフトウェアではなく、顧客関係管理ソフトウェアを検索する必要があります。

検索では、サポートが必要なカテゴリでソフトウェアをランク付けしているサイトを確認することをお勧めします。これらのサイトは、主要なオプションの欠点、価格、提供される機能の数、すぐには明らかではない利点について詳しく知るのに役立ちます。

業界で評判の高いプログラムをいくつか見つけたら、ソフトウェア会社の製品ページに目を通し、ソフトウェアに関する詳細情報を入手し始めることができます。いくつかの上位のオプションを調べて、レビュー サイトが見逃しているものがないかを確認し、それらが提供するものを理解してください。

3. 購入する前に製品を試してみてください

評判の良いソフトウェア ベンダーは、プログラムの無料版または試用版を提供する可能性があります。プログラムに投資する前に、無料トライアルを使用して、十分な価値が得られるかどうか、スタッフが日常業務に統合できるほど直感的かどうかを確認してください。

4. チームを意思決定に参加させる

無料トライアルでは、ソフトウェアの選択をチームの努力で行う必要があります。スタッフのニーズを満たし、同意してくれるソフトウェアソリューションを見つけるには、スタッフの意見が不可欠です。特に便利だと思う機能についての意見を聞き、リストを絞り込んだプログラムについてどう思うかを確認できます。ソフトウェアに投資する前に、時間をかけて全員の意見を聞き、決定を下す際に彼らの好みを考慮に入れるようにしてください。

5. スタッフがソフトウェアに備える

どんなに優れたソフトウェアであっても、スタッフがその価値を理解していないか、使い方を知らないと、望む結果が得られない可能性があります。スタッフの賛同が必要なため、新しいソフトウェアの登場に備えてスタッフの準備に時間を取ることをお勧めします。

購入する前に、さまざまなプログラムについてスタッフの意見をすでに聞いている場合は、良いスタートを切ることができます。決定を下した後、プログラムが会社と日常業務にもたらす利点についてスタッフに説明することをお勧めします。ソフトウェアがどのように仕事を楽にするかを理解できる人は、その使い方を学ぶ意欲を高める可能性が高くなります。

スタッフがソフトウェアの利点と価値を認識したら、プログラムの使用方法を説明するトレーニング セッションを実施することをお勧めします。質問に答えたり、ソフトウェアの機能についてスタッフをトレーニングしたりする責任を負うことができる専門ユーザーのタスクフォースを社内に開発することもできます。

6. ソフトウェアの実装

スタッフの準備ができたら、最後のステップはソフトウェアの実装です。全員がプログラムの専門家であることを期待することはできないため、ソフトウェアを段階的に展開することをお勧めします。新しいユーザーに圧倒されないように、単純なタスクから小規模に始めます。スタッフが基本に慣れたら、より高度な業務をソフトウェアに移行し、以前は手作業や効率の低い手順で行われていた責任を段階的に廃止することができます。

建設ソフトウェアのトレンド

建設ソフトウェアへの投資は、現在のニーズに対処すると同時に、将来の課題を予測し、それらの課題に対処する方法を開発することです。今すぐ建設ソフトウェアから始めることで、業界で最もカッティングエッジなツールが利用可能になったらすぐに利用できる可能性が高まります。消費者にとってさらに明らかになり、役立つと予想される傾向には、次のようなものがあります。

1. モバイル互換性

モバイル互換性とテクノロジーが建設ソフトウェアの主要な需要になることが予想されます。現場にいるときは、近くにコンピューターがなく、いくつかの異なるニーズに合わせてデータを収集したり、プログラムにアクセスしたりしたい場合があります。モバイル互換性が欠如していると、チームが時間を無駄にしたり、重要な情報を忘れたりする可能性があります。

モバイルフォームにシームレスに統合できるソフトウェアの需要は高まるでしょう。たとえば、AR/VR ウェアラブル デバイス、スマートフォン、タブレットと互換性のある建設ソフトウェアは、今後も業界に役立つでしょう。これまで、建設ソフトウェアはモバイル形式で利用できなかったり、あまり直感的ではなかったりしました。ソフトウェアをモバイルデバイスにうまく統合できる企業は、トップに上り詰める可能性があります。

この傾向は、コラボレーションと接続性を強化したいと考えている人にとって朗報です。モバイル デバイスを使用すると、情報をすばやく入力し、タスクに集中し続けることが容易になるため、作業現場での安全性も向上します。音声起動テクノロジーを備えたモバイルアプリは、安全性をさらに高め、タスクをはるかに簡単にし、スタッフの効率を向上させることができます。これらの利点を享受するには、購入するソフトウェアのモバイル互換性を探してください。

2. より優れた分析

利用可能な多くの種類のコンピューター ソフトウェアが分析で動作します。企業は収益性を最大化し、効率を向上させることを目指すため、データは引き続き価値があります。ソフトウェア企業は、ソフトウェアのデータ収集、管理、分析能力の向上に引き続き投資していきます。

分析機能が強化されたことで、企業はデータを使用してより多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。分析の成長により、データを収集し、新しい方法で解釈するためのより良い方法が生み出され続けるでしょう。検討しているソフトウェアが分析に重点を置いており、成長を目指しているかどうかを必ず評価してください。

3. リスク管理の改善

建設業は、特に危険の可能性を最小限に抑えるために適切な予防措置を講じていない場合、危険な職業になる可能性があります。リスクと安全の管理は、多くの種類の建設ソフトウェアにとって引き続き優先事項です。ドローンで新しい作業現場を探る機能と、AR/VR テクノロジーを使用して、誰かを作業に派遣する前にドローンを危険なエリアに誘導する機能により、安全性が大幅に向上します。

スカウトのためにドローンと連携するソフトウェアに加えて、会社が作業現場を監視するために使用できるテクノロジーも増加している可能性があります。改良された RFID またはセンサーを作業現場に設置して、事故が発生した場合にソフトウェアが即座に認識し、関係者に警告できるようにします。事故がいつ発生したかを知ることで、医療を早期に展開し、被害を軽減し、人々に必要なケアをより迅速に受けることができます。

4. オフィスと現場のコラボレーション

5G ネットワークが利用可能になったことで、ソフトウェア会社が現場とオフィスの人々の間のコラボレーション を強化するプログラムを作成する 機会が増えます。クラウド経由でドキュメントをシームレスに共有できるため、双方を完全に最新の状態に保ち、プロジェクトをより迅速に完了できます。全体として、建設業界では、オフィスと現場のユーザー間のリアルタイムのコラボレーションを促進するソフトウェアが登場する可能性があります。

コラボレーションに重点を置くことは、オフィススタッフと現場スタッフの間の従来の障壁を減らすことを目的としています。ソフトウェアを介したコミュニケーションの強化により、将来的にはさまざまなタイプの労働者を隔ててきた従来の障壁が軽減されます。最高のソフトウェアは、従業員同士がどれほど離れていても、同じ職場で働いているように感じるようにします。

建設ソフトウェアの利点

建設ソフトウェアを利用することには多くの利点がありますが、特に建設業界の専門家が直面する特定の課題に対処するために非常に多くの種類が構築されているためです。建設ソフトウェアを検索するときは、いくつかの種類の建設ソフトウェア プログラムに付随する多くの利点に注意する必要があります。建設ソフトウェアが企業を支援する最も一般的な方法の詳細については、以下をご覧ください。

1. より良いプロジェクト管理

建設ソフトウェアを正しく使用すると、非効率性とプロジェクトに費やす時間を削減できます。建設プロジェクトは複雑であることが多く、クライアントのビジョンを成功裏に完了するために、さまざまな種類の労働者、資材ベンダー、検査官がすべて役割を果たしています。

建設ソフトウェアを使用すると、全員の情報、ニーズ、カレンダーを 1 か所で追跡できます。すべてが 1 つのスペースにあるため、人々が自分の責任について混乱する可能性ははるかに低くなります。基本的に、このソフトウェアは全員を同じ認識に保ち、マネージャーがプロジェクトの開発をより適切に監視し、非効率性に迅速に対処できるように支援します。

2. コスト管理の強化

建設業界では、大規模なプロジェクトは予算を 80% 上回って完了し、完了 までに予定より 20% 時間がかかる 可能性があります。これらの追加コストは、企業、特に予算が限られている企業にとって非常に大きな損害を与える可能性があります。プロジェクトを予算内に収め、予想される速度で進めるために、多くの企業は建設ソフトウェアに目を向けています。

多くの種類の建設ソフトウェアは、コストを追跡し、将来の価格と予算をより適切に見積もるのに役立ちます。一部のプログラムでは、ユーザーが会社に対して監査を実行して、その支出習慣や改善の余地がある領域をより深く調べることができます。

3. データやドキュメントへのアクセスが容易

ほとんどのプログラムでは、データとドキュメントをクラウドに保存できるため、従業員はどこにいても必要な情報をできるだけ早く入手できます。多くの場合、古い物理的な文書をスキャンしてオンライン データベースに保存できるため、記録を安全に保ち、見つけやすくなります。たとえば、ファイリングキャビネットを検索する代わりに、古いクライアントの情報をすばやく検索したり、会社のポリシーに簡単にアクセスしたりできます。

4. 顧客とのコミュニケーションの改善

企業が顧客やクライアントとの関係を改善するのに役立つように設計されたプログラムは数多くあります。顧客関係管理ソフトウェアは、顧客とのコミュニケーションを追跡し、従業員がすべてのクエリを確実にフォローアップするのに役立ちます。通常、これらのシステムではクライアントに関するメモを保持できるため、これまで特定のクライアントと仕事をしたことのないスタッフにも同じ情報が得られます。

顧客関係管理ソフトウェアに興味がない場合でも、他の種類の建設ソフトウェアを使用すると、顧客とのコミュニケーション能力を向上させることができます。多くのソフトウェア製品が提供する豊富なデータは、スタッフがより正確な情報を顧客に提供し、プロジェクトの進捗状況やコストに関する質問に対する回答を迅速に得るのに役立ちます。さらに、建設テクノロジーを使用して、より正確なプロジェクトのスケジュールとコストを顧客に提供し、期待値を制御するのに役立ちます。

5. より良い社内コミュニケーション

建設ソフトウェアは、スタッフ間のコミュニケーションを改善するのに役立ちます。これらのプログラムでは、電子メールを監視し、1 か所で通信し、連絡先をインポートできます。また、通常、チームが価値があると思われる作業現場からのフィールド メモを投稿し、より多くの情報に基づいた意思決定につながる日次レポートを作成することもできます。トップ ソフトウェア オプションは、コミュニケーション プロセスの多くを合理化し、スタッフが可能な限り情報を入手できるようにします。

新しい機器をお探しですか?Cat Rentals℠を選ぶ

高品質のソフトウェアを隅に置いておくことに加えて、会社が投げかけるあらゆる仕事を処理できる機器が必要です。高品質の建設ソフトウェア システムと信頼性の高い最高級の機器を組み合わせることで、効率と収益性を最大化できます。最新の技術と強力な仕様を備えた最新の機器を入手するには、Cat Rentals℠ を信頼できます。

今すぐレンタル機器 のセレクションを参照 し、ご不明な点がございましたら最寄りのディーラー に お問い合わせください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp