-(1).png)
重機のレンタルは、成長する企業や請負業者にとって実用的なソリューションです。機器のレンタルでは、新品または中古の機械を購入するための融資を手配することなく、必要なときに必要な機器を正確に入手できる柔軟性が得られます。重機レンタルは、プロジェクトコストの管理、諸経費の管理、タイトな生産スケジュールの遵守に役立ちます。
重機のレンタルにはどれくらいの費用がかかりますか?建設機械を購入するかレンタルするかの選択肢を検討している場合は、全体像を把握し、機器レンタルの全費用を理解することが重要です。このレンタル機器の費用に関するガイドでは、さまざまな機器タイプの一般的なレンタル料金の一部と、機器のレンタル費用に影響を与える要因について説明します。また、機械のレンタルと運用に関連する追加コストの一部も確認し、次のプロジェクトの予算をどのように立てるかを明確に理解できるようにします。
重機のレンタル価格は、機器の種類によって大きく異なります。スキッドステアローダー、コンパクトトラックローダー、マルチテレーンローダーなどのコンパクトな建設機械をレンタルする場合でも、掘削機、バックホーローダー、ホイールローダーなどのフルサイズの機器を選択する場合でも、料金は機器のサイズに大きく依存します。フルサイズの重機は、コンパクトな機器よりも維持と修理に費用がかかり、レンタル料金に織り込まれます。
ほとんどの場合、レンタル料金は、半日などの最低時間数から始まる時間料金によって決定されます。しかし、請負業者にとっては、日単位で機器をレンタルする方が便利なことがよくあります。以下は、さまざまな種類の機器の一般的な毎日のレンタル料金です。
- 掘削機: 掘削機 は、家や地下プールの基礎を掘るなど、短時間しか必要とされないことが多いため、最も人気のあるレンタル機器の 1 つです。掘削機のサイズも大きく異なり、重量が 1 トンから 10 トンのミニ油圧ショベルから、運転質量が 190,000 ポンドのフルサイズのショベルまでさまざまです。15 トンから 20 トンの一般的なフルサイズの掘削機の購入には 200,000 万ドルから 500,000 万ドルの費用がかかります。これを、わずか 450 ドルから 3,500 ドルの 1 日のレンタル料金と比較してください。
- フォークリフト: フォークリフトのレンタルは、 倉庫管理者や請負業者が計画メンテナンス中や予期せぬ故障が発生した場合のダウンタイムを削減するのに役立ちます。フォークリフトのレンタルは、管理者が少額の短期的なコストで生産性を維持するのに役立ちます。新しいフォークリフトの購入費用は 10,000 ドルから 25,000 ドル以上です。期間限定でフォークリフトをレンタルするには、1 日あたり 100 ドルから 600 ドルを支払うことが予想されます。
- スキッドステアローダー: 別の人気のある機器レンタルであるスキッドステアローダー は、 土や材料の移動、ロットの除去と準備、雪や氷の除雪に役立つコンパクトな土木機です。スキッドステアローダーのレンタル料は1日あたり200ドルから400ドルです。スキッドステアのレンタル費用を考慮すると、機器のレンタルを最大限に活用するために必要な作業ツール の レンタル費用も考慮する必要があります。
- シザーリフト: 高所作業 車は、作業員がはしごを必要とせずに安全に高さに到達する必要がある短期プロジェクトに必要になることがよくあります。 シザーリフトは 、作業者が機器を設置したり修理したりする際に、作業員に強固なプラットフォームを提供する高所作業機の一種です。テーブルリフトのレンタルは便利でお手頃で、料金は 100 日あたり 250 ドルから 250 ドルです。
特定の機器レンタルの費用の詳細については、クイック見積もり に記入して、 機器のニーズを予算化してください。
重機のレンタル費用を決定する要因は数多くあります。必要な機器の種類やサイズから必要な時間まで、機器のレンタル料金は特定のニーズに基づいています。プロジェクトのニーズに加えて、機器のレンタル価格は、地元の市場とその地域の競争力に応じて、全国的に大きく異なる傾向があります。
以下は、重機のレンタル費用に影響を与える重要な要素の一部です。
1. 機器の種類
レンタル費用を計算するときは、まずレンタルする必要がある機器の種類を明確にすることが重要です。プロジェクトの規模やプロジェクトの性質などの要素を考慮してください。以下にいくつかの例を示します。
- 住宅用または小規模な作業用の機器: 住宅造園プロジェクトでは、スキッドステア、コンパクトトラックローダー、 マルチテレーン ローダーなどのコンパクトローダーが、互換性のある作業ツールとの汎用性が非常に高いため、最も人気のあるオプションです。
- 大規模な作業用の機器: 大規模な土地管理作業の場合は、ホイールローダーと掘削機 の 2 つの機械 を 1 つにまとめることで優れた価値を提供するバックホー ローダーなどの 大型機械を検討することもできます。バックホーローダーは、最初の区画開墾段階だけでなく、建設準備のための整地や埋め戻しにも使用できるため、建設現場に最適です。
林業機械、道路工事機器 、 ダンプトラック などの その他の特殊重機も短期レンタル可能です。お近くのCat Rentals℠に連絡して、プロジェクトのニーズについて話し合い、適切なタイプの機械を選択するためのサポートを受けてください。
2. 機器サイズ

プロジェクトのニーズに適した機器タイプに落ち着いたら、レンタルコストを決定する次の要素は機器のサイズです。レンタル機器 を選択する際には、大きすぎたり小さすぎたりする機器のレンタルという 2 つの大きなリスクがあります。これらのリスクは両方とも予算に悪影響を与える可能性があります。
作業には設備が小さすぎると、オペレーターの作業時間が長くなり、生産コストが上昇します。小型の機器は大規模な作業には非効率的であり、グレーディング、掘削、ブラシの除去などのタスクを完了するのに時間がかかります。非効率的な機器は生産性を損ない、機器を必要とする時間が長くなり、生産スケジュールが混乱する可能性があります。
逆に、作業には大きすぎる機器も非効率になる可能性があります。機器が大きいほど操作が難しくなります。機器が大型になると燃料消費量も増えるため、諸経費が増加します。フルサイズの機器は狭いスペースには適していないため、事故や損傷のリスクが高まります。
Cat Rentalsを訪問すると、最も費用対効果の高いソリューションを得るために、適切なサイズの機器を選択するためのサポートを受けることができます。
3. 設備技術
価格に影響を与える可能性のあるもう 1 つの要因は、機器のレンタル年齢です。一部のレンタル プロバイダーは、特にメンテナンスが行き届いていない場合、新しいモデルほど性能が良くない可能性のある古いモデルの機器を在庫しています。古い機器には、収益を大幅に改善できる重要なテクノロジーが欠けている可能性があります。
最新の重機は、生産性の向上、運用コストの削減、安全性の向上を実現する技術で設計されています。 Catコンストラクションテクノロジー は、グレーディング支援や締固め制御を提供することでオペレータの効率を向上させ、最も正確な最終製品を実現します。これらの技術は、Cat Rentalsからレンタルする場合、Catレンタル機器に標準装備されています。
最新のテクノロジーを完全に装備した新しいマシンは、古いモデルよりも前払いレンタル費用が高くなる可能性があり、これは毎日のレンタル料金に反映されます。ただし、燃費とオペレーター効率の向上により、新しい機器の追加コストが相殺され、全体的な生産性にとって費用対効果の高いソリューションとなります。
4. 契約期間
建設機械のレンタル費用を決定する重要な要素は、レンタルが必要な時間です。機器のレンタルは、短くても数時間から長くても数か月までさまざまです。
- 時間単位のレンタル契約: 多くの場合、時間単位で機器をレンタルする場合、プロバイダーはレンタル契約を承認するために最低時間数を要求します。これは 2 時間から 6 時間の範囲で、企業や独自のポリシーによって異なります。
- 毎日のレンタル契約: 次に短いレンタル期間は日単位です。これは、週末または数日以内に完了する必要があるプロジェクトがある住宅所有者や中小企業の経営者の間で人気のあるオプションです。これにより、人々は長期契約にお金を払うことなく、必要な時間に必要な正確な機器を柔軟に入手できます。さらに、多くのレンタルプロバイダーは、プロジェクトに予想よりも時間がかかる場合に、毎日のレンタル契約を延長することができます。
- 毎週のレンタル契約: 請負業者は大規模土木を週単位でレンタルすることもできるため、制限が多すぎる可能性のある毎日のレンタルと、長すぎる可能性のある月々のレンタルの間の幸せな中間が得られます。
- 毎月のレンタル契約: 月額レンタルでは、企業は住宅建設や商業建設などのプロジェクトでこれらの長期的なオプションに依存しています。道路工事やその他の季節的な仕事も、毎月のレンタル契約の柔軟性の恩恵を受けます。
多くの場合、レンタル業者は、機器を長期間レンタルすると、毎日のレンタル金額を減額する取引を提供することができます。
5. 場所
一部の市場は他の市場よりも高価であるため、重機のレンタル費用も場所によって異なります。事業税は高く、賃金は高く、消耗品や部品はより高価です。これらすべての経済的要因がビジネスを行うコストを押し上げ、それが顧客に転嫁されます。
各レンタルプロバイダーは、地元市場での競争力に基づいて料金を設定します。コストは、ローカルオプションがたくさんある市場と、信頼できるプロバイダーが少数しかない地域によって大きく異なります。重機を手頃な価格で購入する場合は、必ず買い物をして、Cat Rentals を含むさまざまなプロバイダー間の料金を比較してください。
世界中に 1,300 以上の拠点を持つ Cat Rentals は、お近くでご利用いただけます。大規模なディーラー ネットワークにより、当社の拠点は、適切に維持された高性能機器の価値に基づいて競争力のある料金を提供できます。
6. 特殊機器
大規模土木のレンタル費用に影響を与える可能性のある最後の要因は、必要な機器が広く入手可能かどうかです。小規模なレンタル プロバイダーでは、いつでもレンタルできる最も人気のある機器の数しかない場合があります。
発電機設備、ポンプ設備 、 コンクリート設備などの 特殊機器が必要な場合、小規模なコンセントを訪れると、これらの製品を入手するのが難しい場合があります。これは、これらのレンタルを急遽調達しようとする場合に当てはまる場合があります。小規模なレンタル事業者が特殊機器を在庫する場合、特に需要のピークシーズンには割増料金を請求する場合があります。
さまざまな場所に幅広い在庫を持つレンタル プロバイダーを選択することで、より高い料金を支払うことなく、必要なときに必要な特殊機器を見つける可能性がはるかに高くなります。Cat Rentalsには、お客様が近隣の他の場所から必要な機器を調達できるよう支援するグローバルディーラネットワークがあります。レンタル機器のスペシャリストは、必要な正確な種類の機器を見つけて確保することができ、各レンタルは同じ高水準の品質とケアでサービスされているので安心できます。
レンタル機器の価格を設定し、プロバイダー間の異なる料金を比較するときは、レンタルの総費用を現実的に理解することが重要です。機器のレンタルは、プロバイダーが提示したレンタル料金にとどまりません。機器のレンタルには、プロジェクトを開始するまで気づかない可能性のある費用が他にもあります。燃料費、人件費、時間などの費用がすべて合計され、賃貸料の総費用が反映されます。
重機のレンタルと運用に関連する次のコストを考慮してください。
1. 前払いレンタル料金
大規模土木のレンタルと運用に伴う最も明白なコストは、日次、週次、または月額のレンタル料金です。これまで見てきたように、この数字は、レンタルする必要がある機器の種類と場所に応じて、1 日あたり 100 ドルから 1 日あたり 3,500 ドル以上までさまざまです。
プロバイダーによっては、前払いレンタル料金に、レンタル契約が開始された日に機器をサイトに配送する費用が含まれる場合があります。または、これは、自分で交通手段を手配する必要がないという利便性のために、利用することを選択できる別の料金である場合もあります。
短期レンタルの場合、このレンタル料金には、機器を高性能で完全に機能させるためのすべてのメンテナンスと修理も含まれているため、プロジェクト全体を通じて信頼できる場合があります。機器を数時間または数日間レンタルする場合、レンタル料金には燃料費も含まれる場合があります。レンタル料金に含まれる正確なサービスと料金はビジネスによって異なるため、料金に何が含まれているか、他に知っておく必要のある隠れた費用があるかどうかについて常に尋ねてください。
2. 作業工具のコスト

建設機械をレンタルする際に考慮すべきもう 1 つの費用は、プロジェクトを完了するために必要な作業ツールの種類と数です。Cat 機器は多用途性で知られており、レンタル機器の機能を最適化し、生産性を最大化できるさまざまなアタッチメントと互換性があります。
たとえば、スキッドステアローダーやその他のコンパクトな機器には、通常、レンタルに汎用バケットが含まれています。これは、土を移動したり、材料を運んだり、基本的な掘削、埋め戻し、荒い整地を行ったりするだけで済む場合に適切なアタッチメントです。ただし、より具体的な作業を行う必要がある場合は、適切な作業ツールを選択する必要があります。
重機レンタルに追加する作業ツール の 例には、次のようなものがあります。
- オーガーアタッチメントのレンタル: オーガー は、重機レンタルの価値と多用途性を高めることができます。オーガーを使用すると、機械を使用して基礎、標識、フェンスの穴を開けることができます。プロジェクトの60%から70%のみでオーガーが必要な場合、修理中のユニットを一時的に交換する必要がある場合、またはビジネスが突然急増している場合は、オーガーをレンタルすることをお勧めします。オーガーをレンタルすると、保管、メンテナンス、減価償却などの追加コストを回避できます。
- ブレードアタッチメントのレンタル: ブレードは 、重機のレンタルを、土、砂利、マルチ、砂、ゴミの山を移動できる強力な機械に変えることができます。ブレードアタッチメントは、重機レンタルの生産性、汎用性、パフォーマンスを向上させることができます。Catレンタルディーラーは、アングルブレード、さまざまな業界や目的向けのUブレード、ブルドーザブレード、ボックスブレードなどのオプションを提供しています。
- ほうきアタッチメントのレンタル: ほうき は、マルチテレインローダー、バックホー、スキッドステアを掃除機に変えるのに役立ちます。このレンタル機器を使用して、現場、駐車場、道路から瓦礫を迅速かつ効率的に収集、除去、掃除します。ブラシの直径と掃き幅のニーズに応じて、アングルほうき、ピックアップほうき、またはユーティリティほうきからお選びください。アングルほうきは駐車場や街路を片付けるのに最適で、ピックアップほうきはゴミをホッパーに捨てて投棄するのに最適です。
- 刈払機アタッチメントのレンタル: 刈払機 は、屋外のレクリエーションエリア、住宅用地、公共施設の地役権、または高速道路の中央分離帯で生い茂った植生を伐採するのに最適です。重機のレンタルに刈払機を取り付けて、低木、ブラシ、または樹木の問題を制御できます。高強度の刃を備えた刈払機は、過成長を簡単に切断してマルチングすることができ、完全にバランスのとれた刃キャリアは振動を最小限に抑え、切り株や岩を移動できるようにします。油圧流量と切断幅を考慮して、作業に適した刈払機を選択してください。
- コンパクターアタッチメントのレンタル: コンパクター は、砂、砂利、土壌などの材料を含む圧縮作業に使用できます。一般的な用途には、アスファルト表面の敷設やコンクリートの注入などがあります。レンタル重機にコンパクターを取り付けることで、より効率的かつ迅速に作業を完了できます。コンパクターには、革新的なポッド設計で作られた振動ドラムローラーが付属しており、周波数と振幅の最適なバランスを実現し、優れた仕上がりを実現します。
- フレイル芝刈り機アタッチメントのレンタル: フレイル芝刈り機 は、建設や造園プロジェクトに信頼性の高い機器が必要な場合に役立ちます。土地を最高の状態にする場合でも、道端から背の高い草を取り除く場合でも、当社のフレイル芝刈り機は優れた性能と頑丈な設計を提供し、枝、茂み、厚くて背の高い草など、あらゆる種類の植生や破片を取り除くことができます。溝、裏道、丘の中腹でも移動しやすくなります。
- フォークアタッチメントのレンタル: フォーク を使用して、Cat マシンのマテリアルハンドリングと吊り上げ能力を向上させることができます。これらのアタッチメントは、クイックカプラ システムを備えた機械でうまく機能します。建設用フォーク、工業用グラップルフォーク、伐採フォーク、パレットフォーク、ユーティリティフォークからお選びいただけます。フォークアタッチメントを保管するのに十分なスペースがない場合は、レンタルが最適です。
- グラップル アタッチメントのレンタル: グラップル は、解体現場での緩い材料の取り扱い、建物の取り壊し、清掃業務の遂行、ゴミの分別、瓦礫や瓦礫のふるい分けに使用できるアタッチメント オプションです。請負業者のグラップル、林業機械のグラップル、オレンジピールのグラップル、ゴミのグラップルなどのグラップルアタッチメントからお選びください。
- ハンマーアタッチメントのレンタル: ハンマー はレンガやコンクリートブロックを壊すための信頼できるツールです。ハンマーはレンタルする重機に取り付けて、強力な解体ツールに変えることができます。H65EやH55Eなどの工具には、オペレーターの安全性を高め、騒音を最小限に抑えるために、完全に密閉されたハウジングが付属しています。自動シャットオフは、ブランクの焼成や摩耗から保護します。
- 林業用マルチャーアタッチメントのレンタル: マルチャー は、環境維持、土地の埋め立て、茂みの伐採など、幅広い作業で過生や植生を切断およびマルチングできます。林業用マルチャーのレンタルは、スキッドステアローダーなどの大規模土木機械で使用できます。マルチャーを使用すると、限られたスペースや樹木が茂った地形でマルチングを行い、廃棄物を利益に変えることができます。
- せん断アタッチメントのレンタル: せん断を使用すると、解体や建設環境で硬い材料を切断できます。適切なハサミは、必要に応じて固体材料や金属構造物を切断するため、最も需要の高いプロジェクトを迅速かつ効率的に行うことができます。回転式、ストレート式、スティックマウント式、ブームマウント式のせん断機のレンタルからお選びください。
- 除雪車アタッチメントのレンタル: 除雪車を使用すると 、冬のアクティビティ中に重機のレンタルがより効果的になります。氷や雪の重い負荷を押しのけ、リバーシブルのボルトオン刃先で地面との継続的な接触を確保します。バネ仕掛けのトリップエッジは自動的に調整され、最低地上高が高くなり、湾曲したモールドボードにより雪が押しやすくなります。
機器のレンタルと同様に、作業道具のレンタルも費用が異なり、レンタルしたいモデル、サイズ、期間によって異なります。
3. 燃料費と液体費

重機をレンタルする場合でも所有する場合でも、燃料費を考慮する必要があります。短期の重機レンタルには燃料費が含まれる場合があり、特に燃料をあまり消費しない時間単位または日単位のレンタルの場合です。週次契約や月次契約などの長期レンタルの場合は、必要に応じて機器に燃料を補給する手配をする必要があります。
燃料配送サービスの価格は、お住まいの地域やその時の経済情勢によって異なります。給油に加えて、契約期間中、長期レンタルが適切に維持されていることを確認する必要があります。重機が適切に機能するには、油圧作動油やその他の流体を定期的に補充する必要があります。これはレンタル会社を通じて手配できます。
4. 人件費
重機のレンタルに関連するもう一つのコストは、機械を操作するための人件費です。機器を自分で稼働させる予定の場合でも、オペレーターを雇った場合でも、どちらのシナリオにも費用がかかります。オペレーター自身として、それはあなたにあなたの時間を費やすことになります。オペレーターを雇う場合、賃金が何であれ費用がかかります。
重機のレンタル、特に長期レンタルの場合、必要なときにいつでも操作できるほど簡単ではありません。また、機器が安全に操作できることを確認するために、定期的な検査とオペレーターのチェックリストを実施する必要があります。これらの手順は不可欠であり、実施には時間と費用の両方がかかります。プロジェクトと必要なレンタル機器の予算を立てる際には、これらの追加コストを必ず考慮してください。
5. オペレーターのトレーニング費用
プロジェクトの性質やレンタルする機器の種類によっては、現場で完全に認定されたオペレーターを確実に配置するために、オペレーターのトレーニングに投資する必要がある場合があります。オペレーターのトレーニングには、業界の専門家による対面トレーニングからシミュレータートレーニングまで、さまざまなレベルがあり、オペレーターをトレーニングするための安全かつ経済的な方法を提供します。
オペレーターのトレーニングにより、作業者は機器を最大限に理解して操作するために必要なスキルを身につけ、生産性を最大化します。また、作業現場で自分自身と他の人を確実に守るために必要な重要な安全行動をオペレーターに教えます。
オペレータートレーニングの価格は、トレーニングのレベルと民間のトレーニングプロバイダーによって異なります。
6. 輸送費
重機のレンタル費用には交通費もかかります。一部のレンタル プロバイダーは、価格に配達を含めたり、追加料金で配達サービスを提供したりしています。彼らは機器を預け、セットアップし、契約の終了時に戻ってきて受け取りに来ます。
ただし、複数の異なるプロジェクトに投入するために機器を長期レンタルする場合は、さまざまな現場との間で機器を輸送する方法が必要になります。このためには、機械に適したサイズのトレーラーが必要です。さらに、さまざまな場所への公道での運転が合法であることを確認するために、トレーラーの保険料を支払う必要があります。
重機をレンタルすることは、より多くのプロジェクトを引き受け、収益性を最大化するための費用対効果が高く便利な方法です。諸経費を低く抑え、高性能な機器を利用できるレンタルは、投資から最大の生産性を得ることができます。Cat Rentalsディーラからレンタルすると、よくメンテナンスされた高品質の機械で価値を最適化できます。
重機のレンタル費用の詳細については、今すぐ最寄りのディーラーにアクセスしてください。レンタル機器の専門家と協力して適切な重機を選択し、 短期または長期のレンタルの見積も りを取得してください。 レンタル機器 をオンラインで閲覧するか、 お近くのディーラーを見つけてください。詳細については、1-800-RENT-CATまでお電話ください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります