Cat® Payloadテクノロジを搭載したダンプトラックをレンタルするメリット

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

Caterpillarでは、建設チームにとって重機をより直感的かつ効率的にする方法を常に模索しています。当社のペイロード技術により、ローダー、掘削機、トラックなどのさまざまな機器で材料を簡単に運ぶことができます。

ダンプトラックの場合、データの運搬は不可欠です。ダンプトラックの主な仕事は運搬作業であるため、ライブデータはあなたとあなたのチームを重要なパフォーマンス情報に結び付けることができます。運搬ワークフローへのアプローチを変更し、目標達成方法を変革します。この機器をレンタルすると、スケジュール内で予算に合った価格で生産ニーズを満たすことができます。

Cat Payloadテクノロジーでできること

Caterpillarでは、統合機器技術により、ペイロードに関する最大の課題のいくつかに対処してきました。Cat® Payloadテクノロジーは、ダンプトラックを含む多くの次世代機械に組み込まれています。機能は次のとおりです。

  • アクティブロード計量: ダンプ トラックが走行すると、ペイロード データを追跡して、オペレーターが目標レベルまで積み込むのを支援します。このデータは、ユーザーがサイクルタイムを短縮するのにも役立ちます。
  • 読みやすいキャブディスプレイ: オペレーターは、キャブ内のユーザーフレンドリーなディスプレイでデータが入ってくるため、データを簡単に見ることができます。重量、積荷数 、材料の移動などのデータを確認します。ペイロードランプと便利な外部スコアボードディスプレイにより、ユーザーは負荷ステータスを表示できます。 
  • 貴重なレポート: Cat Payloadのレポート側では、トラック積載量、日次トン数、トン/時などの主要業績評価指標(KPI)を表示できます。Cat Payloadはレポートプラットフォームと同期するため、このデータをオンラインで確認することもできます。 

Payload でできることはすべて、現場に多くの改善をもたらすことができます。

Cat Payloadテクノロジーをフリートに追加するメリット

Payload のスマートな機能により、このテクノロジーにはいくつかの利点があります。ダンプ トラックに統合すると、次のことが可能になります。

  • 範囲外の負荷を排除: ダンプ トラックを積載量に積み込むと、タイヤやコンポーネントが摩耗し、トラックの速度が低下する可能性があります。積載不足は、ポイント A と B の間をより多く移動する必要があるため、効率を低下させる可能性があります。ペイロード テクノロジーは、オペレーターが毎回ペイロード ターゲットに到達できるように支援するため、移動のたびにダンプ トラックを最大限に活用できます。 
  • 速度の向上: キャブ内のディスプレイにライブペイロードフィードバックが配信されるため、ダンプトラックは動き続け、その可能性を最大限に発揮します。より短い時間でより多くの作業を達成します。
  • コストの削減: 作業現場でのエラーは、コストのかかる修正につながる可能性があります。Payload を使用すると、オペレーターは運搬プロセスをより正確に行うことができます。ミスが減れば、修正に費やすダウンタイムも減ります。
  • 生産性の向上: ペイロードに関する包括的なレポートを使用すると、その日に速度を落としたポイントを特定できます。ワークフローについて十分な情報に基づいた意思決定を行い、全体的な生産性を向上させます。
  • オペレーターの効率を高める: オペレーター情報とのつながりを維持することで、各作業者がプロセスを改善できます。プロジェクトの時間に関する大まかな見積もりに別れを告げ、必要に応じて個別に調整します。
  • サイトをより安全にする: 荷物が必要以上に大きい場合、ダンプトラックはこぼれる危険があります。こぼれは、特に材料が重い場合、安全上の問題となる可能性があります。正確に測定された荷重により、こぼれをなくし、乗組員全員を守ることができます。

Cat Payloadテクノロジーを搭載したダンプトラックをレンタルすると、レンタルの利点を享受しながら、このシステムのすべてのメリットを享受できます。必要に応じてレンタルダンプトラックに投資するだけで、予算を守ることができます。レンタルを利用して、ユニークなプロジェクトのためにフリートを強化したり、スケジュールがぎっしり詰まったときに生産性を向上させたりします。 

ペイロード装備のダンプ トラックをレンタルする最大の利点の 1 つは、購入前にモデルを試す機会が得られることです。ペイロードテクノロジーの動作を見て、投資する価値がある理由を直接見つけてください。Cat Payload の利点を体験したら、新しいダンプ トラックの市場に出回っていることに気付くかもしれません。

Cat Rentalsで高度なダンプトラックを探す

Cat Rentalsでは、ディーラーネットワークを通じてレンタル  できるダンプトラックには、最新モデルの一部が含まれています。新しいモデルのダンプトラックでCat Payloadテクノロジーのすべての利点を享受し、スケジュールに合ったレンタル条件を設定してください。私たちのチームはすべてのレンタルトラックをメンテナンスしているので、いつでもすぐに作業できます。

何が必要かわかりませんか?当社の専門家がお手伝いします。1-800-RENT-CAT までご連絡いただき、オプションについて話し合うか、トラック モデルの 見積もりを入手してください 。また、 ロケータツール を使用して、お近くのCatディーラを見つけることもできます。

お近くのCatレンタルを探す

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定