建設業で学ぶことが 1 つありますが、土木は単なる「土を動かす」だけではありません。機械が仕事をこなせるからといって、最も効率的または収益性の高い方法で仕事をできるとは限りません。サイズ、パワー、汎用性、現場の条件、輸送はすべて、どのマシンが最も理にかなっているかに影響を与える可能性があります。レンタルにより、作業に理想的に適していない機械で「やりくり」する必要がなくなり、機器をより正確に仕事の要件に適合させる柔軟性が得られます。
次の土木作業用の機器を選択する前に考慮すべき点がいくつかあります。
- 作業に適したサイズの機器。 必要以上のサイズと出力を選択すると燃料効率が低下する可能性があり、出力と容量が少なすぎると生産が遅くなる可能性があります。機械をジョブに必要なものに合わせます。
- 輸送コストを考慮に入れます。 機械をどのように移動する予定ですか?トレーラーとトラックの要件、CDL 要件、許可、配送はすべて、レンタルの総コストに影響を与える可能性があります。選択する前に、機械が現場にどのように到達するかを検討してください。
- 専門性と汎用性のバランスをとります。 特殊な機器は 1 つのタスクをより効率的に実行できますが、複数のアタッチメントを受け入れる機械は、作業全体にわたって生産性が高くなる可能性があります。
- 機械のサイズを現場に合わせます。 コンパクトな機器は、限られた現場、都市部、または大型機器が安全に操作する余地が少ない障害物のあるエリアで生産性を高めることができます。
土木機械の選択は、通常、機械がどのような作業を行う必要があるか、どのような現場条件がその性能に影響を与えるかなど、いくつかの実際的な質問に帰着します。
オプションを絞り込む方法は次のとおりです。

答え:
機械が仕事をこなせるからといって、最も効率的または収益性の高い方法で仕事をこなすとは限りません。レンタル チームは、機器のオプションを仕事の特定の要件と比較し、最適なものを見つけるお手伝いをします。一般的なタスクのスナップショットと機器アプリケーションの例を、クイックスタート選択ガイドとして使用してください。

答え:
すべてのジョブには一連の要件があり、それらの要件を満たすことができるマシンが複数ある可能性があります。ここでは、自分の仕事に最適なものを見つけるのに役立つ、機器を選択する際の 5 つの重要な考慮事項を紹介します。
プロジェクトタスクの検討 – 専門または一般
プロジェクトが特殊な場合は、そのタスク用に設計されたマシンの方が効果的である可能性があります。ジョブに複数のタスクが含まれる場合は、より汎用性の高いマシンの方がうまく機能する可能性があります。たとえば、トレンチャーは掘削機よりも迅速かつ効率的に溝を掘ることができますが、アタッチメントを備えた 1 台の掘削機は複数のタスクをより迅速に完了できます。場合によっては、作業に複数の機械が必要になることがありますが、機械と一緒にレンタルできるアタッチメントから優れた汎用性が得られることに注意してください。
作業現場の条件を特定する – スペースとサイズ
作業するエリア、特にスペースの制限と地形を分析します。これらの条件は、重要な安全上の考慮事項とともに、必要な機器のサイズと電力を決定するのに役立ちます。掘る前に電話してください。いつも、いつも、常に安全に掘ることができることを確認してください。安全は最優先事項です。
樹木や建物などの障害物により作業現場のスペースが狭い場合は、より小型の機器モデルを検討してください。テールスイングがほとんどまたはまったくない掘削機は、限られたスペースでもうまく機能します。ミニ機器やコンパクト機器も検討してみてはいかがでしょうか。
制限がほとんどまたはまったくない広いオープンエリアで作業している場合は、より大きな掘削機またはトレンチャーを選択すると、作業により多くのパワーと生産性がもたらされます。
土壌要因を理解する – 組成と密度
土壌の状態は、パワーとリーチの決定を左右します。掘削機のブームとスティックの構成は、トレンチャーよりも遠くまで届くため、より深く掘るのに適しています。掘削機、スキッドステアローダー、バックホーローダーは、複数のアタッチメントを使用できるため、より汎用性が高くなるため、1台の機械でさまざまな地形で作業できます。
トレンチャーが適している場合は、地面の状態によって、どの切断タイプを選択すればよいかがわかります。
ロックホイールトレンチャー は、硬い地面や岩を切断するように設計された歯付きホイールを使用しているため、岩場や圧縮された現場でより強力な選択肢となります。
チェーントレンチャーは、チェーンソーのような歯付きチェーン付きのバーまたはアームを使用します。さまざまな条件に対応できるように作られており、ロックホイールよりも深く幅広く切断できるため、現場によって地面が変化する場合や、トレンチにさらなる深さや幅が必要な場合に、より汎用性の高いオプションとなります。
乗用トレンチャー 土壌に応じて複数のチェーン オプションを提供し、地元の cat レンタル ストアのチェーンは通常、お住まいの地域の条件に合わせて調整されます。
マップの主な寸法 - 掘削の深さ、幅、勾配
掘る溝の種類とサイズは、機器の決定に重要な役割を果たします。
グレーディングが必要な場合は、標高と寸法を把握して、必要な精度を提供する技術を機器に備えていることを確認する必要があります。入札額をできるだけタイトにしたいと考えています。適切なグレードの技術を備えた機器をレンタルすると、入札を勝ち取る能力に大きな影響を与える可能性があります。
掘削機は、幅と奥行きの仕様が大きい場合により実用的である可能性があります。トレンチの深さによって、掘削に必要な掘削機の到達範囲が決まります。掘削機のバケットのサイズをトレンチの幅に合わせます。
プロジェクト全体で移動する材料の量も重要です。体積は、作業を最も効率的に完了するトレンチャー、掘削機、アタッチメント、またはバケットのサイズを決定します。
コストの管理 – 最初から最後までの予算
運用コストをできるだけ低く抑えたいと考えています。機器のサイズはコストに影響します。必要以上のサイズと出力の機器を選択すると、燃料効率が低下する可能性があります。電力と容量が小さすぎる機器は、タスクの完了に時間がかかる可能性があり、コストも増加します。レンタルの規模によっても輸送方法が決まり、輸送はコストに影響を与える可能性があります。機械をどのように移動する予定ですか?適切なサイズのトレーラーとトラックはありますか?CDLライセンスは必要ですか?許可証は必要ですか?これらはすべて高価になる可能性があります。レンタルチームは、費用を確実にカバーできるようお手伝いします。
事前に作業を徹底的に確認することで、あなたとレンタル チームは、作業のニーズを最もよく満たし、コストを管理し、作業を正しく行う機械を選択するのに役立ちます。

答え:
レンタルは、定期的にフリートに保管していない機器が必要な場合、特殊な機械がより効率的にタスクを完了できる場合、またはすでに所有している機器とは異なるサイズや構成が必要な場合に理にかなっています。また、特定のアタッチメントや機械技術が特定のプロジェクトの生産性を向上させる可能性がある場合にも役立ちます。
レンタルする場合でも、すでに所有している機器から選択する場合でも、目標は同じで、機械を作業にできるだけ近づけることです。レンタルすると、使用が制限される可能性のある機器への投資を回避しながら、機器のコストをより細かく管理できます。また、既存の機械がスイートスポットの外で動作しないようにすれば、生産性の向上と運用コストの削減にも役立つ可能性があります。
また、レンタルでは、特殊なアタッチメントとテクノロジーを作業に必要な期間のみ柔軟に使用でき、最寄りのCat®ディーラのサポートにより、機器の稼働を維持し、稼働時間を最大化できます。見積もりにレンタルオプションを含めると、作業開始前にさまざまな機器アプローチの全コストと生産性を比較するのに役立ちます。

Cat Rentals℠ では、必要なときに必要な機器を入手できます。70+の信頼できるブランド、1900+の世界的な拠点、24/7のオンラインアクセスにより、Cat Rentalsは柔軟性とコスト削減を提供します。信頼できる利点のいくつかを次に示します。
- お客様の仕事のニーズに合ったプレミアム機器を一元的に提供
- アタッチメントと特殊なツールの豊富な在庫による多用途性
- Cat Rentals 24 時間 7 日オンライン アクセス
- 長期的なメンテナンスや修理の責任はありません
- レンタル機器の操作と安全性に関するトレーニングとオリエンテーション
- Catディーラネットワークが提供する専門知識、サポート、サービス
専門家のアドバイス、柔軟なレンタル条件、オンサイトサポート、手入れの行き届いたすぐに使える機械により、必要なものを最も必要なときに確実に手に入れることができます。完全な機器在庫を参照するか、簡単な見積もりをリクエストするか、お近くのディーラーを見つけてください。
エキスパートの詳細
Ty Robertsは、Caterpillar Inc.のミニショベルシニア製品コンサルタントです。Tyは、土木機械とアプリケーションに関する専門知識を持っています。
リチャード・クラークは、Cat Rentals から入手できるトレンチャーのメーカーである Vermeer Corporation のコーポレート アカウント マネージャーです。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります