環境にやさしい建設戦略を実行するためのガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

汚染と気候変動は、現代世界に壊滅的な影響を与えています。世界中で、 10人 に9人が汚染された空気を吸い込んでおり、気候変動は地球情勢を劇的かつ永続的に変える可能性を秘めています。

建設プロジェクトでは、大量の汚染と廃棄物が発生します。米国環境保護庁(EPA)によると、建設および解体プロジェクトでは、毎年約 5億6,900万トンの廃棄物 が発生すると推定されています。しかし、環境に優しい建設戦略は、廃棄物を削減し、汚染物質の排出を抑制するのに役立ちます。

持続可能な建設技術とは何ですか、なぜそれが重要なのか、そして建設事業者はそれらを実装するためにどのような手順を踏むことができますか?これらの質問に以下で答えます。

いずれかのセクションに移動:

グリーンコンストラクションとは?

グリーン コンストラクションとは、責任ある建築を促進し、廃棄物を削減し、環境の保全に役立つ実践を指します。グリーン建設の実践にはさまざまな形がありますが、一般に設計、建設、運用、保守、改修、解体など、建設プロセスの複数の側面に及びます。

 

環境に優しい建設戦略の実施方法

建設事業者が実施できる環境に優しい戦略には、次のようなものがあります。

1. 全体的なHealth and Safetyの向上

建設事業のオーナーと請負業者は、現場の全体的な健康と安全を改善するためにいくつかの措置を講じることができます。より安全で環境に優しい製品と安全を意識したプロトコルを使用することは、そのようなステップの 1 つです。次の製品とプログラムの実装を検討してください。

  • 無毒の塗料、溶剤、接着剤: 建設現場では、従業員の健康、消費者の健康、環境を保護するために、無毒の塗料、溶剤、接着剤の使用を検討できます。有毒塗料、溶剤、接着剤には、揮発性有機化合物(VOC)が含まれていることがよくあります。これらの有害な化合物は、呼吸困難、頭痛、皮膚の発疹、その他の健康上の懸念を引き起こすだけでなく、周囲の環境に浸透して土壌や水を汚染する可能性があります。しかし、無毒のバージョンは人体と生態系にはるかに優れています。
  • 無毒の建築材料: 建設現場では、天然材、粘土石膏、さらにはわら俵などの無毒の建築材料を使用することもできます。無毒の建材を使用すると、建設プロジェクトがより安全に作業でき、完成した建物がより安全に居住し、周囲の環境がよりきれいになります。
  • デザインによる予防: 米国疾病予防管理センター (CDC) の一部である国立労働安全Health研究所 (NIOSH) は、「デザインによる予防」と呼ばれる プログラムを開発しました。このプログラムは、建設における労働災害、疾病、死亡事故を予防することを目的としています。その戦略の一部には、環境、エネルギー、サスティナビリティのガイドラインを労働安全衛生および安全のガイドラインと統合することが含まれており、たとえば、有毒廃棄物の安全な処理や建設現場での汚染物質の削減のためのプロトコルを導入することによって含まれています。

2. 解体プロセスの改善

従来の解体方法では、コンクリート、木材、アスファルト、乾式壁の石膏、金属、レンガ、ガラス、プラスチック、樹木、切り株、土などの 材料など 、大量の瓦礫や廃棄物が埋め立て地に集積材になる傾向があります。しかし、より環境に優しい解体慣行は、この懸念を軽減するのに役立ちます。企業が採用できる環境にやさしい改良解体方法には、次のようなものがあります。

  • リサイクルの増加: コンクリートや鋼鉄などの建設資材は、新しい建設プロジェクトでまだ用途を見つけることができる場合、埋め立て地に送られるべきではありません。建設請負業者は、これらの資材を産業用破砕現場に送り、そこでヘビーデューティ機器が粉砕して乾燥骨材にし、新しいプロジェクトに再利用できます。
  • 材料の再利用: プラスチックやビニールなどの天井材や床材も、新しいプロジェクトでの再利用に最適です。これらの材料を再利用またはリサイクルすることで、建設会社は環境に対する役割を果たし、高額な廃棄物廃棄費を回避することもできます。
  • 資材の再購入: また、建設会社は、独自の資材を再利用できない場合、解体資材を再購入できます。他の現場から回収した資材を購入することで、廃棄物を減らし、環境のサスティナビリティを促進することができます。

3. 地元調達の代替素材の使用

建設事業者や請負業者も、地元で調達された代替材料を使用することで、環境のために自分の役割を果たすことができます。マテリアルを長距離にわたって輸送すると、燃料消費量が増加し、大気中に放出される二酸化炭素の量が劇的に増加します。現地で購入すると、燃料消費と排出ガスの両方を削減できます。また、代替材料は有毒汚染物質の解放を減らすのに役立ちます。

建設プロジェクトで使用するための代替材料とリサイクル材料 をいくつか 紹介します。

  • 竹: 竹は広葉樹よりもはるかに速く成長し、広葉樹のはるかに急速に再生可能な代替品です。
  • 天井材料: 鉄鋼業、新聞、ガラス、サトウキビのスラグウールは、天井タイルの製造に使用できます。
  • コルク: 持続可能な方法で収穫されたコルクは、リノリウムに使用できます。
  • フライアッシュ: 石炭生産の副産物であるフライアッシュは、セメントやコンクリートの充填剤として使用できます。セメントとコンクリートの生産は、資源の消費と温室効果ガスの排出で悪名高いですが、フライアッシュを代替することで生産がより持続可能なものになります。
  • 断熱材: 羊毛は、有毒化学物質を含まない一方で、優れた断熱特性を持っています。リサイクルされた衣類からの綿は、わら俵の使用と同様に、もう一つの信頼できる解決策です。木材繊維も同様で、木材産業の副産物である木材チップを、天然の無毒接着剤を使用して圧縮します。
  • ゴム: リサイクルされたゴムとタイヤを使用して、ゴム製の床を作ることができます。
  • ビニールと PVC プラスチック: ビニールと PVC プラスチックはリサイクルしてビニール床材に使用できます。

地元で調達された代替材料を使用することは、環境を保護する優れた方法ですが、建設会社にとっても付随的なメリットがあります。地元産の材料を使用すると、輸送時間が短縮され、輸送関連の建設の遅延が減ることがよくあります。また、地元で購入することは地元経済を支え、近隣の企業に高く評価されている後押しを与えます。これらの企業は、いつか建設サービスに関与し、そのメリットを全面的に拡大することで恩返しをするかもしれません。

4. 再生可能エネルギー源の利用

建設会社は、グリーン建設戦略の一環として再生可能エネルギー源を使用できます。再生可能エネルギー源を活用することで、建設事業者は化石燃料の消費を削減し、建物のエネルギー効率を高めることができます。

再生可能エネルギーの活用には、いくつかの付随的な利点もあります。お住まいの地域の燃料費が高い場合は、再生可能エネルギーの使用が光熱費の削減に役立つ場合があります。また、代替エネルギーを使用すると、送電網への負担を軽減し、特に電気代が高騰することが多い夏の停電や停電のリスクを軽減できます。

太陽光発電

建物の屋上でソーラーパネルを使用したり、庭や庭でスタンドアロンパネルとして使用したりすると、建物を発電機に変えるのに役立ちます。住宅建設プロジェクトでは、請負業者は太陽電池を含む太陽光発電窓を設置できます。これらの窓は、受ける日光の量に応じて透明度を調整し、家の中の温度を調節するのに役立ちます。

建築工事に太陽光発電を使用すると、次の利点が得られます 。

  • 持続可能性: 太陽エネルギーは完全に持続可能です。太陽が輝いている限り、太陽エネルギーは人間がハーネスを利用して利用できるようになります。
  • 水不足の軽減: 太陽エネルギーは水をほとんど使用しませんが、化石燃料の生産は水を大量に消費します。米国全土で太陽エネルギーを広く利用すれば、130万世帯に水を補給するのに十分な水を節約できる可能性がある。
  • 汚染の抑制: 化石燃料の抽出、精製、使用は、膨大な量の汚染物質を大気中に放出します。太陽エネルギー技術の普及により、汚染を抑制し、最大1,670億ドルの健康と環境への悪影響を防ぐことができます。
  • 気候変動の緩和: 気候変動は、今日世界が直面している最も差し迫った問題の1つです。建物での太陽エネルギーの利用を増やすことで、気候変動の影響を削減し、気候変動による世界的な被害を最大2,590億ドル削減できる可能性があります。
  • 健康と福祉の改善: 汚染の健康への影響は、多くの人生に影響を与えます。汚染は、喘息、気管支炎や肺気腫などの他の呼吸器疾患、皮膚の発疹、さらには心臓病や脳卒中を引き起こす可能性があります。世界中で毎年 700万人が 汚染された空気を吸い込んだことが原因で死亡しています。化石燃料エネルギーの代わりに太陽エネルギーを広く使用すれば、25,000人以上の命 が救 われ、より多くの人々の生活の質を向上させることができます。

風力発電

タービン発電所で発電した電力を利用することも、代替エネルギーに投資するもう一つの方法です。建設会社は、あらゆる規模の風力タービンを使用して建物に電力を供給できます。大規模な風力発電所と提携してエネルギーを調達したり、新築の屋根や庭に垂直軸風力タービンやらせん状風力タービンを設置したりできます。これらの設備は、化石燃料の消費を減らすのに役立ち、メンテナンスが非常に必要ないという利点も提供します。

米国エネルギー省は、化石燃料エネルギーの代わりに風力燃料エネルギーを使用することのこれらの利点 を挙げています 。

  • 持続可能性: 太陽エネルギーと同様に、風力エネルギーは持続可能なエネルギーです。風は、太陽の熱が地球の回転や表面の不規則性と組み合わさったときに発生します。太陽が輝き、地球が自転している限り、風力エネルギーは人間が利用できるようになります。
  • 費用対効果: 風力エネルギーは非常に費用対効果が高いです。風力エネルギーは、現在入手可能なエネルギー源の中で最も低価格のエネルギー源の1つであり、通常、1キロワットアワーあたり2〜6セント の費用が かかります。
  • クリーンエネルギー: 太陽エネルギーと同様に、風力エネルギーはクリーンエネルギーです。風力発電では温室効果ガスを排出せず、汚染レベルや気候変動の原因にもなりません。
  • 国内調達: 米国は化石燃料の多くを輸入していますが、米国の風力エネルギー源はほぼすべて国産です。そして、新しい風力発電所が稼働するにつれて、国内の風力発電容量は増え続ける一方です。風力エネルギーは現在、米国で 国内でナンバーワンの再生可能エネルギー源 となっています。
  • 協力の機会: 風力発電所は、商業用不動産だけでなく、エネルギー供給業者と農家や牧場主との間の協力の機会を提供します。風力タービンは設置面積が小さいため、農家、牧場主、商業用不動産では、ビジネスにほとんど影響を与えずに風力タービンを設置できます。農家や牧場主は引き続き土地を耕すことができ、営利団体はビジネスを行うことができ、その間、風力タービンはその土地からエネルギーを生成します。その代わりに、エネルギー供給業者は、農場や牧場でよくあるように、土地の使用に対して賃貸料を支払う場合があります。あるいは、企業は生成されたエネルギーを使用して、従来の電力への依存を減らすこともできます。

地熱エネルギー

地熱エネルギー は、風力や太陽光エネルギーほどあまり知られていませんが、化石燃料に代わる貴重な代替としてもなります。

地熱エネルギーは、地殻の下で生成される熱エネルギーです。温水の貯水池は、地表下のさまざまな深さにあります。水と蒸気がこのエネルギーを地表に運び、間欠泉として噴出したり、泡立つ温泉を形成したりすることがあります。

しかし、これらの自然の特徴が地表に見えない場合でも、企業はこれらの貴重な貯水池を利用するために、深さ 1 マイル以上の井戸を穴を開けるることができます。次に、地下の熱をハーネスに利用し、従来の燃料の代わりにエネルギーとして使用します。

米国エネルギー省は、地熱エネルギーの次の利点を挙げています。

  • 再生可能性: 地下の熱貯蔵庫は自然に補充されます。そのため、慎重に管理することで、エネルギー会社は自然な補充速度に合わせて抽出プロセスを較正する、キャリブレーションすることができます。そうすることで、適切な管理プロトコルが実施されている限り、熱エネルギーの供給が枯渇することはありません。
  • 一貫したベース負荷: この自然な補充により、地熱源は、あらゆる種類の気候条件で、1日24時間年中無休で一定のエネルギー供給を生成できます。
  • 国内生産: 米国が生産するが輸入する原油オイルとは異なり、米国の地熱エネルギーは主に国内調達されています。米国には、エネルギー供給として使用するのに理想的な地熱資源が数多くあります。
  • クリーンエネルギー: 地熱エネルギーはクリーンエネルギーです。二酸化炭素を大気中にほとんどまたはまったく放出せず、そのプロセスはほとんど水を消費しません。

5. 緑地と複合用途エリアの増加

建設事業者は、土地開発業者と協力して、緑地や複合用途エリアをプロジェクトに組み込むこともできます。緑地を建設プロジェクトに組み込むことで、植生が繁栄し、大気から吸収される二酸化炭素の量が増加します。緑地は公園や並木道ですが、屋上や屋内庭園などの革新的なソリューションを含めることもできます。

緑地を取り入れることで、建物内の空気の質も改善でき、植物は天然のエアフィルターとして機能し、二酸化炭素や汚染物質を除去し、きれいな酸素を放出し、より新鮮な室内環境を実現します。

複合用途スペースは、環境に優しい建設戦略の一部を形成するのにも役立ちます。建設事業者は、単に商業施設を建設するのではなく、土地開発業者と提携して、オフィスビル、公園、並木道を含む多目的エリアを作ることができます。このようなスペースは、地域のエコシステムの持続に役立つだけでなく、フィットネスとコミュニティのさらなる利点を促進するのに役立ちます。

6. 環境にやさしい機器の使用

建設機械はガロンの燃料を消費し、何トンもの二酸化炭素を排出する可能性があります。しかし、環境に優しい機器を選択すると、これらの有害な環境への影響を減らすことができます。燃料消費量と排出ガスが少ない建設機械類を探すか、代替燃料または生分解性作動油を使用できる機器をレンタルしてください。

7. グリーン建設技術と備品の使用

環境に優しい建設技術と設置の最新トレンドには、次のようなものがあります。

  • ゼロネットエネルギー: ゼロネットエネルギーの建物は、消費量に等しい量のエネルギーを生成する特別なタイプの建物です。建物は通常、ソーラーパネルまたは小型風力タービンを追加することでこれを実現します。
  • 気候変動への抵抗: 気候変動に伴って異常気象パターンが増加するにつれ、より多くの建設会社が設計者と提携して激しい嵐に耐えられる建物を建設しています。
  • 節水: 建設会社は、低フロー、流量トイレやシャワーヘッドなど、節水を促進する機能を追加することもできます。
  • スマート ビルディング: スマート ビルディングは自動センサーを使用して、温度、照明、換気、セキュリティをコントロールします。部屋が空いているときは、暖房、冷房、照明をオフにすることができます。
  • 低放出窓: 低放出窓には、夏の熱の侵入と冬の熱損失を防ぐための特別なコーティングが施されています。これらの効率的な窓は、一年中部屋を快適に保つことでエネルギー消費の削減に役立ちます。
  • クールルーフ: クールルーフは、熱をそらすために特別に設計されたタイルと反射塗料を使用します。夏に家が過熱するのを防ぐことで、エネルギー使用量の削減に役立ちます。
  • バイオミミクリー: バイオミミクリーは、接着剤やその他の建設必需品に天然素材を使用するなど、自然に基づいた建築設計を開発するために使用される技術です。
環境に優しい建設戦略を実施する利点

グリーン建設戦略の実施は、建設事業者、消費者、地域社会にいくつかの異なるメリット をもたらします 。

1. 環境上の利点

もちろん、グリーンな建設の実践から生じる環境上の利点が最も重要です。石油発電機やパイプラインの漏れは、壊滅的な環境破壊を引き起こす恐れがあります。また、化石燃料の消費に関連する炭素排出量は、地球の気温上昇、極地氷冠の融解、海洋酸性化、悪天候パターンの増加などへの影響でよく知られています。持続可能なエネルギーと慣行を使用することは、これらの有害な影響を抑制し、私たちと私たちの子孫が何世代にもわたって享受できる健全な地球生態系を促進するのに役立ちます。

2. コストの削減

エネルギー効率は、多くの場合、財務効率と密接に関係しています。環境にやさしい建設方法を使用すると、コストを削減できます。米国では、使用される 全エネルギーの 20% が商業ビルの電力供給に使われていますが、 より環境に優しい慣行はその数を低減するのに役立ちます。たとえば、米国エネルギー省の報告によると、太陽エネルギーに依存する商業ビルは、従来の建物よりも電力消費量が最大 70% 削減 され、光熱費の削減という形でメリットが得られています。

3. 雇用創出

グリーンエネルギー部門は、全国で切望されている雇用の創出に貢献しています。ソーラーパネルや風力タービンを設計、設置、保守するスキルと専門知識を持つ人材に対する需要は高いです。そして将来的には、グリーンエネルギー部門は拡大する一方です。持続可能なエネルギーのイノベーションを開発するためには、より多くの人材が必要であり、新しいテクノロジーを効果的に稼働し続けるためのスキルを備えた人材も増えています。建設事業は、持続可能なエネルギーを建設慣行に組み込むことで、地域社会や米国全土で雇用機会の創出を支援しています。

4. 税制上の優遇措置

環境に優しい建設慣行を実施することで、企業は貯蓄を増やしたり、成長と発展に使用できる税制上の優遇措置を受けるのにも役立ちます。太陽電池、太陽熱ヒーター、地熱エネルギー、小型風力発電所、エネルギー効率の高い電化製品などのグリーン エネルギー ソリューションを組み込んだ家庭や企業は、米国内国歳入庁 (IRS) から税制上の優遇措置を受け取る資格があります。これらのインセンティブは、企業が事業運営の一部としてグリーンソリューションを組み込むことを奨励するのに役立ちます。

5. 評判の向上

建設会社にとって、グリーンプラクティスは評判を高めることがよくあります。消費者は、企業が運営方法において自分たちの価値を実証することをますます期待しています。企業が価値観を共有しなければ、消費者は企業と協力する可能性が低くなります。しかし、地域社会と環境の幸福に真の配慮を示す企業は、おそらく顧客の尊敬を集めるでしょう。

6. ビジネスの増加

地元企業や住民が、建設会社が環境にやさしい方法で運営されていることを信頼し、そうしながら質の高い結果を提供できることを知ると、建設サービスで建設会社と提携する可能性が高くなります。また、会社の評判をさらに高め、より多くの入札を獲得できるようにする口コミ広告に従事する可能性も高くなります。

環境にやさしい機器ソリューションについては、最寄りのCat®ディーラにお問い合わせください

必要なものは何でもする人から借りましょう。これがCat®レンタルのモットーであり、長年にわたってお客様に役立ってきました。作業現場に高品質で環境に優しい機械が必要な場合は、Cat Rentalsにお問い合わせください。豊富なレンタル機械カタログ の中から環境に優しい機械を見つけてください。当社はグリーン建設 の最新 トレンドに取り組んでおり、必要なソリューションを見つけるお手伝いをいたします。

オンラインで店舗 を検索し、今すぐご連絡ください。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定