伐採作業に必要な機器
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

整地は、建設、農業、または造園のための用地を準備する上で最も重要なステップの1つです。適切な整地機器を使用すると、頑固な植生を根こそぎにし、岩や粉塵を移動し、地形を効率的にグレード、勾配できます。この拡張ガイドでは、さまざまな種類の機械、それらの機械をより汎用性の高いものにするアタッチメント、および建設業者や地主にとってレンタルが最良の選択肢である理由について説明します。

整地機械の種類

適切な機械の選択は、作業の範囲、地形、除去する粉塵の量を理解することから始まります。必要な最も重要な種類の開墾機器は次のとおりです。

スキッドステアローダ

スキッドステア は、締め固めるながら驚くほど強力な機械です。スペースが限られている小規模な作業で、操縦性が重視される作業に最適です。適切なアタッチメントを使用すると、スキッドステアはブラシの切断、切り株の粉砕、微細な仕上げ整地などの作業を処理できます。また、そのサイズにより、近くに構造物や完成した造園がある地域での侵入が少なくなります。

ゴム引きのサスペンション部品で構築されたコンパクトトラックローダは、起伏のある地形を簡単に横断し、足回りの重大な摩耗を避けるように設計されています。

コンパクトトラックローダ

コンパクトトラックローダにはラバートラックが装備されており、ぬかるんだ湿地でトラクションと浮揚力を発揮します。沈み込みを防ぎ、芝生の損傷を軽減するため、ブラシの伐採や起伏の多い地面での作業に最適です。スキッドステアと同様に、複数のアタッチメントに対応しているため、1台の機械で幅広い伐採作業をこなすことができます。

ホイールローダ

ホイールローダは、伐採作業で優れた性能を発揮します。これらは、燃料効率が高く、運搬、埋戻し、粉塵をすくい上げるために必要なパワーを提供するように設計されています。 ローダカプラを使用すれば、バケット、グラップル、マルチャーの間を素早くスイッチできるため、汎用性が高くなります。コンパクトホイールローダは、小規模な現場にも利用できます。

バックホーローダ

バックホーローダ は、油圧ショベルとホイールローダの機能を1台の機械にまとめたものです。フロントバケットは粉塵の積込みと運搬に対応し、バックホーアームは木の根こそぎ引きや溝掘りを行います。そのため、バックホーは1台の機器で複数の作業を行う必要がある場合に特に便利です。

ブルドーザは単なる木を押すだけではありません

ブルドーザ

ブルドーザ は、利用可能な最も強力な伐採機械の一部です。彼らの重い刃は大きな木をノッキングし、岩を押し、ブラシを取り除きます。サイズ — 操縦性に優れた小型ドーザと、最大限の除去力を発揮する大型モデル。

油圧ショベル

油圧ショ ベルは、そのパワーと柔軟性のために、多くの伐採作業に不可欠です。掘ったり、木を根こそぎにしたり、岩を動かしたり、コンクリートを破ったりすることができます。油圧ショベルには、住宅プロジェクト用のミニサイズと、大規模な用地開発用のフルサイズモデルが用意されています。適切なサイズのトラックと組み合わせることで、大量の資材を迅速かつ効率的に運搬できます。

林業用機械は、鬱蒼とした森林での開墾用に特別に設計されています

林業用機械

林業用機械 は、伐採および林業作業専用に製造されています。一般的な油圧ショベルよりも重くて頑丈で、過酷な条件に耐えられるように強化された構造を備えています。専用グラップルと加工アタッチメントを装備しているため、木材の作業が容易になります。

ブラシチッパー

ブラシチッパーは、枝、樹木、潅木をすばやく処理してマルチやチップスにします。これらのスタンドアロンマシンは、粉塵の廃棄時間を節約し、燃焼に代わる環境に優しい代替手段を提供します。モデルの容量はさまざまで、小さな枝から20インチの大きな木までマテリアルを取り扱います。

トラックローダ

フルサイズのトラックローダは、芝生の損傷を最小限に抑えながら、掘削、押土、運搬、埋戻し作業を行うことができます。締め固めるトラックローダの浮揚力の利点と大型機械のパワーを兼ね備えているため、湿地や起伏の多い地形での使用に最適です。

そのユニークな設計のおかげで、アーティキュレートトラックはでこぼこした路面や急な傾斜を移動するときに曲がることができます。

アーティキュレートトラック

アーティキュレートトラックは、起伏の多い地形を横切って岩、ブラシ、土壌を輸送します。柔軟なフレームにより、起伏の多い地面でも重量物を安全に運ぶことができます。多くの場合、油圧ショベルやホイールローダと組み合わせて使用され、大規模な現場で効率的に粉塵を除去および運搬するために不可欠です。

林業用マルチャーアタッチメントを伐採機械に追加すれば、作業をすばやく完了できます。
伐採作業用アタッチメントの種類

アタッチメントを使用すると、機械の生産性が向上し、1つの機械が多目的の開墾ツール、工具に変わります。考慮すべき最も重要な添付ファイルのいくつかを次に示します。 

  • グラップルアタッチメント は、丸太、岩、粉塵をつかむために不可欠です。特殊な形状のマテリアルを移動する場合、バケットよりも効率的です。
  • マルチャアタッチメントは 、ブラシや樹木をマルチに変えます。これにより、廃棄時間が節約されるだけでなく、自然な被覆で土壌の質も改善されます。
  • ブラシホグまたはブラシカッターアタッチメントは、密集した低木や小木をすばやく切断します。生い茂った区画の伐採に非常に効果的です。

  • 殻竿付草刈り機は、草、ブラシ、道端の植生を正確に刈るカッターです。その設計は粉塵の飛散を防ぎ、道路や構造物の近くでより安全になります。

  • 油圧スタンプグラインダはグラウンドレベルより下まで作業できるため、掘削の必要がありません。スタンドアローンのスタンプ研削盤は、大規模なプロジェクトにも利用できます。

切り株ググラインダアタッチメントを使用してマルチに粉砕します。
伐採機械をレンタルするメリット

重機の購入は、特に季節限定の作業や1回限りの作業にのみ特定の機械が必要な場合には、大きな投資となります。整地機器をレンタルすることには、いくつかの利点があります。

諸経費の削減

初期購入コスト、保険、保管、長期メンテナンスを回避します。レンタルでは、プロジェクトのタイムラインに関する経費を予測できます。 

機械の汎用性

作業ごとに異なる機械とアタッチメントをレンタルすることで、所有物でやりくりするのではなく、常に適切なツール、工具を利用できます。

オンデマンドアクセス

事前に機械を予約して可用性を保証できるため、コストのかかるプロジェクトの遅延を回避できます。 

最新のテクノロジへのアクセス

レンタルフリートには多くの場合、最新モデルが含まれており、高度な燃料効率、安全機能、生産性テクノロジーのメリットが得られます。

レンタルを利用すると、現在の機械でやりくりするのではなく、適切な製品を柔軟に入手できます。
Cat Rentalsから開墾機械をレンタルする理由

Cat Rentalsとの提携により、専門家のサポートのもと、必要なときに適切な機械を確実に入手できます。利点は次のとおりです。 

  • 大規模なディーラネットワーク: 世界1,300か所を超える拠点を持つCatディーラは、お客様が必要とする機器を迅速かつ便利に調達することができます。

  • 高性能レンタル: すべての Cat レンタルは厳格な基準に従って検査およびメンテナンスされており、信頼性の高い性能が保証されています。 

  • 技術的専門知識: Catのスペシャリストが、お客様のプロジェクトニーズに正確に適合する機械とアタッチメントをお手伝いし、納品を支援し、必要に応じてトレーニングサポートを提供します。

Cat Rentalsは、世界最大の建設機械レンタル機械を提供しています
信頼性の高い開墾機械をCat Rentalsで見つけてください

適切な機械とアタッチメントを使用することで、整地プロジェクトがより簡単、安全、効率的になります。利用可能な機器を オンラインで参照するか、最寄りのディーラを訪問するか、1-800-RENT-CATに電話して、プロジェクトのニーズについて今すぐご相談ください。

信頼性の高い開墾機械をCat Rentalsで見つけてください

Cat Rentalsでは、お客様の機械の性能を高めるための林業および造園用機器アタッチメントを幅広く取り揃えています。今すぐ詳細をご覧ください。

続きを読む

Cat Rentalsで木作業機械の主な種類と、貴社のためにレンタルするメリットについてご確認ください。今すぐ見積もりを依頼してください!

続きを読む

高性能の土地管理機器については、請負業者は、Cat Rentalsのような評判の良いプロバイダからレンタルする柔軟性に目を向けます。

続きを読む

木材粉砕機は、造園、道路工事、林業作業など、幅広い現場で使用されています。レンタル時に考慮すべきことを学びましょう。

続きを読む
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定