機器のレンタルと、それが多用途性と競争力を維持する方法
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

今日の建設業界では、競争力を維持するには多用途性が鍵となります。レンタルの最大の利点の 1 つは、突然のプロジェクトの需要に柔軟に対応できることです。機器をレンタルすると、長期的な所有を約束することなく、即座に能力を拡張し、専門的な仕事を処理し、収益性を維持できます。 

なぜ機器をレンタルするのですか?

請負業者はいくつかの方法で機器を購入できますが、多くの場合、レンタルが最も機敏性を提供します。レンタル契約では、機械を使用した時間分のみの支払い、作業条件の変化に応じて機器を交換し、必要に応じて契約を延長することができます。考慮すべき主な要素は次のとおりです。

使用頻度: 毎日使用するコアマシンを所有するのは理にかなっているかもしれませんが、使用頻度の低い機器はレンタルの方が安いことがよくあります。 

汎用性:スキッドステア のような機械は数十のアタッチメントを処理できるため、レンタルの選択肢として最適です。

適応性: レンタルでは、機械の完全なカタログにアクセスでき、常に適切なツールを適切なタイミングで入手できます。

機器をレンタルするメリット

レンタルは多用途性をもたらしますが、経済的および運営上の利点ももたらします。 

  1. 資本を節約する: 多額の前払いがないため、キャッシュフローを他の優先事項に充てることができます。
  2. 借入力を高める: 賃貸は設備ローンよりも信用への影響が少ない。
  3. 減価償却の回避: レンタル機器はディーラーが管理しているので、再販価値は気にしません。
  4. 税制上の優遇措置: 賃貸料は事業費として全額控除可能です。 
  5. 柔軟な在庫: 終了したら受け取りを呼びかけ、保管の必要性を排除します。
  6. セットアップコストの削減: 配送・撤去は販売店が行います。
  7. メンテナンス費用の削減: ディーラーはサービスと修理を負担します。
  8. 最新テクノロジーへのアクセス: レンタルフリートには、高度な機能を備えた後期モデルのマシンが含まれています。 
  9. 安全コンプライアンス: レンタルはEPAおよびOSHAの要件を満たしています。
  10. 拡張された在庫:フォーク、グラップル、オーガーなどのアタッチメントにアクセスします。
  11. 購入前にお試しください: 所有権をコミットする前にマシンをテストします。
  12. 機会を拡大する: 機材不足を理由に仕事を断ることは決してなく、契約を勝ち取るために必要なものをレンタルしてください。 

その他のレンタル特典については、こちらをご覧ください。

機器のレンタルがどのように扉を開くか

機器の多様性は、ビジネスの多様性につながります。賃貸により、請負業者はより多くのプロジェクトに入札し、専門の仕事を引き受け、クライアントのニーズの変化に適応することができます。膨大なディーラー在庫にアクセスできるため、所有するフリートに制限されることはありません。Cat Rentals℠との提携は、信頼性の高い機器、納期厳守、および新しい機会をサポートするための専門家のアドバイスを意味します。

機器をレンタルする必要がありますか?

賃貸はすべての請負業者にとって適切なソリューションではありませんが、多くの場合理にかなっています。考慮してください。

  • 業界ベンチマーク: 所有権を正当化するために、機器は60〜70%の時間で動作する必要があります。そのしきい値を下回る使用量は レンタルに有利です。
  • 総コスト: 所有権には、保管、保険、メンテナンスが含まれます。賃貸は予測可能な費用を提供します。
  • 財務上の柔軟性: レンタルには多額の頭金は必要なく、多くの場合、無利息の条件が含まれています。 
  • メンテナンスとダウンタイム: ディーラーは、故障が発生した場合にサービスおよびバックアップマシンを提供します。
  • 購買力: 大手レンタル会社は自社のフリートに再投資し、より新しく、より高度なモデルを利用できるようにします。

長期 レンタルオプションの詳細をご覧ください。

Cat Rentals℠ から機器をレンタルする

レンタルにより、柔軟性、手頃な価格、最新のテクノロジーへのアクセスが可能になります。Cat Rentalsは、1,300+のグローバル拠点に支えられた膨 大な機器とアタッチメントを提供しています。当社の専門家が、あらゆるプロジェクトに適した機械の選択をお手伝いします。 

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定