フォークリフトを正しく選択することは、職場の生産性と安全性の向上に役立ちます。この機械にはさまざまなサイズと吊り上げ能力があり、状況や作業現場によって異なります。適切なフォークリフトを選択するときは、使用目的と取り扱う商品の種類を知る必要があります。さまざまなタイプのフォークリフトに関するガイドは、ニーズに最適なフォークリフトを選択するのに役立ちます。
セクションにジャンプします。
フォークリフトは、資材や物体を持ち上げて輸送するために使用される産業用電動トラックです。これらは労働安全衛生局 (OSHA) によって規制されており、職場で安全に使用するための 運用基準を確保するのに役立ちます。OSHA は、さまざまなタイプのフォークリフトを、動力の供給方法、操作方法、使用場所に基づいて分類しています。
労働統計局 (BLS) によると、2011 年から 2017 年の間に、フォークリフト関連の職場での死亡事故は 614 件発生 しました。安全管理者がフォークリフト を操作するすべての人が OSHA 基準に準拠していることを確認できるように、OSHA が産業用トラックをどのように分類するかを知ることが不可欠です。
以下は、OSHA の 7 つのフォークリフト分類です 。
クラスI:電気モーターライダートラック
これらの産業用フォークリフトは電動式であるため、屋内環境に適したタイプのフォークリフトとなっています。クラスIフォークリフトは、カウンターバランスまたは三輪にすることができ、クッションタイヤまたは空気入りタイヤを備えています。ドライバーは、モデルに応じて、立った状態または座った状態からフォークリフトを操作できます。
クラス I フォークリフトは、倉庫、小売倉庫、工場、食品保管施設で最も一般的であり、主に在庫やパレットの移動に使用されます。
クラスII:電気モーター狭い通路フォークリフト
保管スペースを最大限に活用するように設計された電動モータ狭通路フォークリフトは、通路が狭すぎてフォークリフトが向きを変えることができない狭いスペースで使用されます。これらのフォークリフトは、オーダーピッカーまたはリーチトラックスタイルのいずれかで、オーダーピッカーは在庫をオペレーターに対して垂直に移動させ、リーチトラックは荷物をオペレーターに垂直に持ち上げます。
クラスIIフォークリフトは、非常に機動性の高いフォークリフトとして、交通量の多い倉庫で在庫を迅速かつ効率的に移動できるように設計されています。

クラスIII:電気モーターハンドトラック
バッテリー駆動のハンドコントロールフォークリフトとして、ハンドトラックはステアリングティラーから左右に動かして駆動します。これらのトラックは、モデルに応じて、手押し式または乗用フォークリフトのいずれかになります。
一般的なタイプの台車は、パレット ジャッキ、トランシーバー スタッカー、牽引トラクターです。これらは通常、後で大型のフォークリフトが移動する在庫を管理するための補助サポートに使用されます。
クラスIV:内燃クッションタイヤフォークリフト
クラス IV フォークリフトは、ディーゼル、ガソリン、または天然ガスを動力源としています。クッションタイヤは、倉庫や保管施設などの屋内の滑らかで平らな面での使用に最適です。このフォークリフト タイプは、配送トラックの積み下ろしなど、パレットに積まれた商品の輸送に最も一般的に使用されます。
クッションタイヤは空気入りタイヤよりも地面から低いため、クリアランスの低い環境でも内燃クッションタイヤフォークリフトを使用できます。クラス IV フォークリフトにはさまざまなモデルがあり、小規模な用途から重工業用途まで、幅広い耐荷重を備えています。
クラスV:内燃空気入りタイヤフォークリフト
クラス V フォークリフトはクラス IV フォークリフトに似ていますが、クッション タイヤの代わりに空気入りタイヤが特徴です。これらのタイヤは、製材所や建設現場などの屋外用途に最適ですが、屋内でも使用できます。
クラス IV フォークリフトと同様に、クラス V フォークリフトには、シングル パレットの用途から貨物コンテナの積み込みまで、信じられないほど幅広い容量があります。
クラスVI:電気および内燃機関牽引トラクター
牽引トラクターは、垂直に持ち上げるのではなく、荷物を水平に牽引する座り式または乗用フォークリフトです。これらは、屋内と屋外の両方の空港や組立ラインで一般的に使用されています。これらは、ディーゼル、ガス、天然ガスエンジンなどの内燃機関、またはバッテリーのいずれかで駆動できます。
牽引トラクターは通常、長距離を移動する必要がある環境で適用されるため、速度、高加速度、狭い回転半径を考慮して作られています。

クラスVII:不整地フォークリフト
OSHAの産業用フォークリフトの最後のクラスは、屋外やでこぼこした地形用に設計されたフォークリフトを指します。ただし、OSHA によると、この定義は、すべてのクラス VII フォークリフトがあらゆるタイプの地形で使用できることを意味するものではありません。さまざまなタイプのクラス VII フォークリフトが最適な特定の設定があります。
たとえば、テレハンドラーは建設現場向けに設計されたクラス VII フォークリフトです。低いホイールベースと広い重量配分により、伸縮アームが不安定になることなく機械の前方に数フィート伸びることができるため、安定性が得られます。
OSHA の分類は、職場の安全要件により、安全管理者と雇用主が認識することが不可欠ですが、ほとんどの人はフォークリフトをクラスではなくタイプで参照します。さまざまな種類のフォークリフトとその用途を知ることは、設定、用途、耐荷重などの要素に応じて適切なフォークリフトを選択するのに役立ちます。
すべてのフォークリフトは、物資や資材を持ち上げたり牽引したりして移動するように設計されていますが、移動方法や運ぶことができる耐荷重は劇的に異なります。以下は、建設現場や保管施設で最も人気のある 10 種類のフォークリフトです。

1. 倉庫フォークリフト
フォークリフトを思い描いているなら、おそらく倉庫フォークリフトを思い浮かべているでしょう。これらは、オペレーターがゴルフカートのように運転台からトラックを制御する着座式フォークリフトです。トラックの真正面に伸びる油圧フォークタインにより、倉庫フォークリフトはパレットやその他の大型アイテムを垂直に持ち上げて移動し、棚の上に置いたり、棚から取り外したりします。
名前が示すように、倉庫フォークリフトは、倉庫や保管施設の屋内、特にラックにアクセスするために使用されます。1トンから5トンの重い荷物を短距離で、平らで平らな面で輸送するのに最適です。
2. サイドローダー
サイドローダーは倉庫の通路を横方向に移動します。サイドローダーは横向きであるため、荷物と同じ方向に移動するため、チューブ、配管、木材などの長い商品の輸送に役立ちます。この能力により、狭い通路を移動し、通路の入り口や角で塞がれることなく材料を持ち上げて移動することができます。
これらのフォークリフトは、密閉されたキャブから操作するのが最も一般的ですが、屋内スペースで一般的なスタンドアップ モデルもあります。車輪が 90 度回転して、左右または前方の移動を可能にする他のバージョンも利用できます。
3. カウンターバランスフォークリフト
倉庫フォークリフトの一種として、カウンターバランスフォークリフトは、転倒を防ぐために前部荷重の重量のバランスをとるために後部にある重量にちなんで名付けられました。これらのフォークリフトは、座り式または立式のいずれかで、オペレーターは荷物を輸送する合間にフォークリフトに素早く乗り降りできます。
別のタイプのカウンターバランス フォークリフトは 3 輪バージョンで、オペレーターは狭い円を描いて簡単に操作できます。この機能により、3輪カウンターバランスフォークリフトは、通路が狭い倉庫や一般的に狭いスペースを持つ倉庫に適しています。これらは屋内倉庫で一般的に使用され、電気、プロパン、またはディーゼル燃料にすることができます。

4. テレハンドラー
テレハンドラー は 、ブームと伸縮アームを備えた産業用フォークリフトの一種です。クレーンとフォークリフトの両方を組み合わせたテレハンドラーは、非常に高いスペースから、多くの場合奇妙な角度で荷物を持ち上げたり回収したりするように設計されています。一部のモデルは高さ 45 フィートに達するため、産業建設現場に最適です。
すべてのフォークリフトと同様に、テレハンドラーには、パレットに積まれた荷物、大型建設機械、建築資材を輸送するフォークタインがあります。フォークは互換性のあるアタッチメントに交換することもできるため、テレハンドラーはさまざまな業界で使用される汎用性の高い産業用トラックになります。
具体的には、 大容量のテレハンドラー は 15,000 ポンドを超える荷物を運ぶことができ、石油、ガス、鉱業で一般的です。
5. 産業用フォークリフト
産業用フォークリフトは、過酷な産業用途で使用される大容量のリフト トラックを表す広義の用語です。これらのフォークリフトは、コンクリートや金属製品などのかなり重いアイテムを扱う倉庫に標準装備されています。
また、30,000ポンドを超える荷物を含むレンガ、採石場、林産物の輸送にも使用できます。大量のペイロードを運ぶこの能力は、産業用フォークリフトと倉庫フォークリフトの主な特徴です。
産業用フォークリフトには、テレハンドラーのように奇妙な角度での到達能力はありませんが、産業環境でも必要とされる優れた操縦性と耐久性を備えています。
6. 不整地フォークリフト
不整地フォークリフトはストレートマストフォークリフト とも呼ばれ 、屋外での使用を想定して設計されています。大きくて頑丈な空気入りタイヤを使用すると、起伏の多い地形のフォークリフトは、岩だらけの地面、泥だらけの地面、雪に覆われた地面などの凹凸のある路面を横断できます。
より広い表面積に重量を均等に分散するように設計された不整地フォークリフトは、輸送中にトラックと荷物を安定させます。起伏の多い地形のフォークリフトには、前部の荷重を相殺するために後部に重量もかかります。
主に建設現場で使用される不整地フォークリフトは、大型で重い建築資材や機器を輸送します。強力なエンジンを搭載した不整地フォークリフトは、効率的な屋外作業に必要な高速に到達できます。
7. パレットジャッキ
パレットジャッキは、小さな荷物を持ち上げて移動することに特化したコンパクトな動力トラックです。パレットジャッキは設置面積が小さいため、食品や飲料施設など、小型で軽い荷物を保管する倉庫に最適です。手頃な価格でメンテナンスの手間がかからないため、非常に人気のあるオプションです。
パレットジャッキは操作が非常に簡単で、フロントフォークはパレットの真下に配置され、油圧ジャッキによって地面から持ち上げられます。小さいため、リーチ容量はあまりありません。代わりに、通常、輸送や在庫の準備として、地上レベルの荷物をある場所から別の場所に移動するために使用されます。
8. トランシーバースタッカー
トランシーバースタッカーは、キャブのない電動フォークリフトの一種です。代わりに、オペレーターがフォークの後ろに立って操作するプラットフォームがあり、オペレーターはトラックの後ろを歩きます。オペレーターがトランシーバースタッカーを操縦するために使用するハンドルが取り付けられています。
トランシーバースタッカーは高出力のトラックではないため、短距離での商品の輸送に適しています。パレット ジャッキと同様に、トランシーバー スタッカーは軽い荷物に最適です。ただし、パレット ジャッキとは異なり、トランシーバー スタッカーは、パレット ジャッキが提供できるものよりもはるかに高いリーチが必要な場合に使用されます。
トランシーバースタッカーは、倉庫、小売店、倉庫で使用されており、一部のモデルは狭い通路用に設計されています。

9. オーダーピッカー
オーダーピッカーは、作業者をラックや高い場所まで持ち上げて商品を置いたり取り出したりすることを目的としたフォークリフトの一種です。これらは、ほぼ屋内でのみ使用される電動フォークリフトです。
顧客の注文のためにさまざまな商品を在庫する倉庫では、スタッフが注文を迅速かつ効率的に処理できるように、オーダーピッカーフォークリフトが必要です。オーダーピッカーを使用すると、パレットやビン全体を引き下げて製品をピッキングするのではなく、作業者が保管コンテナに移動して単一のアイテムをピッキングできます。
10. リーチフォーク
リーチフォークは、屋内、特に背の高いラックを備えた大型倉庫で使用される電動フォークリフトの一種です。リーチ トラックのフォークは、荷物とフォークの横にあるトラック キャブを超えて伸びています。この機能は、満員の倉庫内の狭い通路を移動するのに役立ちます。
リーチ トラックには 2 つのスタビライザー脚もあり、重い荷物を積んだ高さに到達したときにトラックが転倒するのを防ぎます。オープンコンパートメントを備えたリーチトラックは、オペレーターに良好な視認性を提供し、操作性を向上させます。
リーチトラックは地面から低いため、屋外での使用や凹凸のある場所に適しています。
フォークリフトにもさまざまな種類があるように、使い方も様々です。
ニーズに合った適切なタイプのフォークリフトを選択するときは、さまざまなタイプのフォークリフトがどのように使用されているかを理解することが重要です。新しいフォークリフトに投資したり、今後のプロジェクトでレンタルするフォークリフトを選択したりする前に、ビジネスでフォークリフトをどのように使用するかを知ることは考慮することが重要です。
フォークリフトで何をする必要があるかを決定したら、どのタイプのフォークリフトが自分に適しているかを絞り込むことができます。フォークリフトを使用する 4 つの異なる方法を次に示します。

資材・消耗品の取り扱い
フォークリフトを使用する最も明白な方法は、倉庫や小売センターの屋内でも、建設現場の屋外でも、資材を移動することです。適切な耐荷重に適した適切なタイプのフォークリフトを使用すると、資材の移動がはるかに簡単になります。
フォークリフトのマテリアルハンドリング用途の例としては、次のようなものがあります。
- 建築資材ヤードでの木材、鋼根太、トラス、乾式壁、その他の建設資材の運搬
- 鉱山や採石場でのレンガ、コンクリート、石などの重工業製品の吊り上げ
- ゴミ箱、リサイクル箱、ポータブルトイレなどの大型コンテナの移動
建設現場では、大容量の産業用トラックやテレハンドラーなどの特殊フォークリフトを使用して、建築プロセス中にこれらの資材を輸送および吊り上げます。
倉庫の整理
倉庫フォークリフトは、合理化された作業を維持するために保管施設に不可欠な機械です。フォークリフトは、倉庫を整理整頓し、十分な在庫を確保し、作業者が移動しやすくするのに役立ちます。パレット、箱、木箱、ビン、ドラム缶、その他のコンテナ化された商品を移動して積み重ねます。
倉庫内でさまざまなサイズのフォークリフトを使用すると、効率が向上します。たとえば、パレット ジャッキは小さな荷物を床上を移動するために使用でき、リーチ トラックは商品を高く持ち上げてラックにきれいかつ安全に積み重ねることができます。
倉庫を整理整頓するためにフォークリフトが必要な場合は、狭いスペース用の狭い通路トラックなど、倉庫のレイアウトに適した機能を備えた適切なモデルを必ず選択してください。
貨物の積み込み
物流業務では、配送トラックとの間で貨物を迅速、安全、効率的に移動させる方法を持つことは、生産性にとって不可欠です。出荷する商品の種類に適した種類のフォークリフトを使用すると、サプライ チェーンの指標を改善することができます。
倉庫では、フォークリフトが他の作業員が荷物を仕分けして組み立てる時間を解放し、フォークリフトのオペレーターが配送トラックに荷物を積み込みます。この機能により、より多くの配送トラックをより速い速度で積み降ろしできるようになります。
造船所などの他の環境では、輸送用コンテナや大型パレット積荷などを移動するために大容量の産業用フォークリフトを使用して、輸送作業を迅速化します。

引っ越しの人
フォークリフトは商品を扱うためだけのものではありません。また、作業者を高い高さまで安全に移動させるための優れたソリューションでもあります。倉庫環境では、オーダーピッカーは、ピッキングのために商品を地面に降ろすのではなく、スタッフを商品に連れて行くことで時間を大幅に節約できるため、注文入力プロセスに不可欠なコンポーネントです。
産業用では、テレハンドラーにバスケットやプラットフォームを装備して、作業者を安全に高所まで持ち上げることができます。これは、修理、機器の設置、または一般土木の際に有益です。
フォークリフトを使用して人を移動させる場合は、転倒を防ぐための OSHA 準拠のガードレールなど、適切な安全要件を実装する必要があります。

適切なタイプのフォークリフトを選択するときは、フォークリフトが何に使用されるか、どこでどのくらいの重量を保持する必要があるかを考慮する必要があります。特定の用途向けに設計されたフォークリフトは多種多様であるため、特定のタイプのフォークリフトの正しい使用方法を決定するさまざまな要因を認識することが重要です。
どのタイプのフォークリフトを選択するかを決定するときは、次の要素を考慮して適切なフォークリフトを選択してください。
場所
最初に考えるべきことは、フォークリフトを屋内、屋外、またはその両方の組み合わせで使用する場所です。一般に、産業用バッテリーを動力源とする電動フォークリフトは、煙を排出しないため、屋内環境に適しています。屋内の表面も、屋外の表面よりもはるかに滑らかで均一です。
内燃機関のフォークリフトは、通常、より強力で屋外の地形を移動できるため、屋外での使用に適しています。さらに、屋外用フォークリフトは、より起伏の多い地形を移動できる必要があります。
定員
フォークリフトのニーズにおける次の考慮事項は、リフト容量です。数百ポンドの小型軽量荷物用のパレットジャッキから、数万ポンドの重量を持ち上げることができる大容量フォークリフトまで、フォークリフトの容量は多岐にわたります。
さまざまな重量を扱う場合は、最大容量の大きいフォークリフトを見つけることが、注意を怠ることをお勧めします。ただし、フォークリフトは高価で、必要な電力が大きく、操作が難しいため、作業に過剰なフォークリフトを選択することは避けたいものです。
リフト高さ
身長要件も重要な考慮事項です。作業に適したフォークリフトを決定するときは、資材を安全に吊り上げたり回収したりするために必要な最大到達距離を計算してください。平均高さと最大高さの両方を考慮して、必要なフォークリフトの到達能力の範囲を決定します。
リーチの高さに加えて、クリアランスの制限も考慮する必要があります。低く吊り下げられた照明器具や頭上の梁や設備がある場合は、屋内で障害物なく安全に操作できるフォークリフトを選択してください。
タイヤの種類
フォークリフトのクラスが異なれば、タイヤの種類も異なります。空気圧タイヤとクッションタイヤのどちらを選択するかを決定することは、一般的な選択です。クッションタイヤは固体ゴムでできており、倉庫や保管施設などの屋内での使用に最適です。クッションタイヤは、平らで固い表面をスムーズに滑ります。
空気入りタイヤは空気が充填されており、より大容量の荷重に対応できます。これらは通常、製材所、造船所、傾斜した建設現場などの屋外環境で使用されます。不整地のフォークリフトには、険しく凹凸のある地面向けの頑丈な空気入りタイヤが装備されています。
賃貸と購入
ニーズに合った適切なタイプのフォークリフトを選択する際の最終的な決定は、レンタルするか購入するかです。フォークリフトをレンタルすることは、投資を行う前に適切なモデルを試す良い方法です。フォークリフトのレンタルは、1 回限りのニーズ、短期契約、または季節的なプロジェクトにも便利です。
諸経費が低く、継続的なメンテナンスの責任が不要なため、評判の良いディーラーからフォークリフトをレンタルすることは費用対効果の高い選択肢です。
業界に関係なく、Cat Rentals℠ はフォークリフトのレンタルが必要な場合に対応します。当社のフォークリフトのセレクションには、次の用途などに適したオプションがあります。
Cat Rentalsは、マテリアルハンドリングソリューションを提供するために、次のような信頼できるOEMブランドの製品を提供できることを誇りに思っています。
- リフティングキング: 半世紀以上にわたり、Liftking は不整地フォークリフトを改良し、並外れた価値と厳格な仕様を備えたモデルを作成してきました。Liftking は、機器に組み込まれた柔軟性、信頼性、便利なテクノロジーで有名です。同社の大型フォークリフトは、軍事および商業産業の最大の課題に対応するだけでなく、製材、農業、鉱業の性能を超えるように構築されています。リフティングフォークリフトのリフト容量は5,000〜65,000ポンドです。
- マスタークラフト: マスタークラフトフォークリフトは、農業、製造、建設プロジェクトの需要を満たすように作られています。解体や積み込みから土木やマテリアルハンドリングまで、あらゆることを行うのに十分な汎用性を備えています。当社のマスタークラフトセレクションには、MC/Mシリーズフォークリフト、MCフォックスフォークリフト、MCタガーIII、トラック搭載型バックホーが含まれます。

フォークリフトにはさまざまな種類があり、考慮すべき要素が非常に多いため、正しい決定を下すには専門家の助けを求めることが重要です。信頼できるレンタル機器の専門知識については、Cat Rentals℠と提携してください。Cat Rentals でレンタルできるフォークリフトは、高品質で手入れの行き届いた産業用トラックで、競争力のある価格で入手できます。
世界中に1,300以上の拠点があり、お近くの店舗で必要なフォークリフトを見つけることができます。レンタル用のフォークリフトとマテリアルハンドラーの在庫を参照して、必要なものを見つけてください。フォークリフトのレンタルの詳細については、Cat Rentals (1-800-RENT-CAT) までお問い合わせください。