-(1).png)
燃料費は重機のオペレーティングコストの 30%から50%を占めること があります。機械の燃料効率には、次のようなさまざまな要因が影響します。
- オペレータの技術および運転習慣
- アイドル時間
- 特定のプロジェクトの機器タイプとコンフィギュレーション
- テクノロジ
- メンテナンス作業
- 積荷の運搬
- 作業現場および作業日の設定
作業現場でこれらの要素を分析し、燃料消費を削減する機会を見つけることが重要です。その後、必要な変更と調整を行うことができます。作業員が油圧ショベル、ダンプトラック、バックホー、ブルドーザ、または複数の機械を組み合わせて使用しているかどうかにかかわらず、お客様の機械全体で優れた燃料効率を確保することが重要です。このガイドでは、重機の燃料効率のヒントを建設機械類にご紹介します。
いずれかのセクションに移動:
適切な燃料効率習慣を実践することは、重機に多くのメリットをもたらします。燃料効率の高い機械の 3 つの利点は次のとおりです。
- コスト削減: 燃料使用量が少ないということは、毎年の燃料費の削減を意味し、長期的には数千ドルを節約できる可能性があります。
- より環境に優しい: 燃料は、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスを排出し、環境に害を及ぼす可能性があります。機械の燃料効率が高いほど、一定の距離を走行するために必要なガソリンまたはディーゼルは少なくなります。燃料の使用量を減らすことで、重機は汚染と有毒物質の排出を減らすことができます。
- 機器の性能の向上: 時間の経過とともに、過剰な燃料の無駄はエンジンに負担をかけ、内部メカニズムを損傷する可能性があります。重機の燃料効率を改善することで、機械の運転効率を高めることができます。また、コストのかかる休車時間や修理を回避でき、通常、車両性能が向上しれば寿命が長くなります。

オペレータのトレーニングから定期的な機械メンテナンスに至るまで、多くの実践により燃料消費を抑制できます。重機の燃料効率に関するベストプラクティスをご覧ください。
1. アイドル時間の短縮

アイドリングにより、年間ガソリンとディーゼルを合わせて 60億ガロン以上が失われています 。燃料価格が1ガロンあたり2ドルと低い場合でも、この無駄な燃料は毎年110億ドル以上を占める可能性があります。長時間の機械アイドリングは、燃料コストを上昇させるだけでなく、コンポーネントを摩耗させ、最終的にエンジンオイルの寿命を縮める可能性があります。
アイドリング低減テクノロジは、これらのコストを削減し、燃料効率を大幅に改善するのに役立ちます。一部の建設機械には自動アイドリング機能が装備されています。機械が一定時間静止した後、エンジンの回転数/分(RPM)を自動的に下げ、燃料消費量を減らします。
また、ドライバーにアイドル ポリシーを適用し、レポート テクノロジを使用してモニタすることもできます。これらの規制には、次のものが含まれる場合があります。
- エンジンが暖まるまで最大5分間待ちます。
- 古い機器のシャットダウン時間を2分までに制限します。
- 休憩中、または作業者が負荷または積み下ろしを5分以上待っているときは、機器を停止させてください。
モニタリングシステムからのアイドルレポートを記録し、必要に応じてアイドル時間を最小限に抑えるよう作業員に指示します。これらの簡単な方法を毎日実行することで、チームは燃料費を大幅に節約し、機器の完全性を維持できます。
2. メンテナンスの優先順位付け
定期的な点検と調整により、燃料効率が向上し、機械の寿命が延びます。ベルトを適切な張力に調整し、機械に潤滑を与え、トラックの張力を調整することで、動きがスムーズになり、その結果、燃料消費量が削減されます。
推奨されるメンテナンススケジュールに従うことで、機器が最高の性能を発揮できるようになります。メンテナンスが不十分な機械は、たとえ同じ量の作業を行ったとしても、適切にメンテナンスされた機械よりも多くの燃料を消費します。予防メンテナンス対策により、長期的な燃料コストと修理費用を削減し、機械の生産性と寿命の両方を延ばすことができます。
一貫した機器メンテナンスには、以下を含める必要があります。

- タイヤの点検: タイヤ圧力が高すぎたり低すぎたりすると、燃料効率に大きな負担をかける可能性があります。タイヤのトレッドは燃料 転圧抵抗の35%から50% がトレッドに起因するためタイヤ経済性に影響を与える可能性があります。さらに、タイヤの空気圧が不足していると、車両性能に影響することがあります。燃料効率を向上させるために、タイヤが定期的に専門的な検査、調整、空気圧供給を受けていることを確認してください。専門家は、摩耗や損傷を特定し、それに応じて修理を行うこともできます。
- カッティングエッジと歯の研ぎ: ブレードエッジやバケットツースが鈍くなると、車両性能が低下し、時間の経過とともに燃料消費が増加する可能性があります。バケットツースやブレードが鈍い機械は、抵抗が高く、効率的にマテリアルを切削することができません。
- オイル交換: 新鮮なオイルは、エンジン内を流れる金属コンポーネントを潤滑し、機械の運転効率を高め、燃料消費を低減します。
- エアフィルタ交換: 汚れたエアフィルタはエンジン内の空気の流れを制限し、エンジンはより激しく動作し、より多くの燃料を使用する必要が生じます。テレマティクスモニタリングシステムにより、最後にフィルタを交換してからの時間数を確認できます。
メンテナンススケジュールに従って機械の油水類を交換することも、燃料効率を改善するためのベストプラクティスです。油圧オイルやエンジンオイルなどの推奨油水類を使用して、機器に適切な種類と量を確実に供給してください。
また、過度のタイヤスリップにも注意する必要があります。タイヤが頻繁にスリップすると、機械はより多くの燃料を消費し、エンジンに大きな負担をかけます。十分なバラスト(機器の安定性を確保するために砂利、砂、金属などの重い資材)を使用することで、タイヤが頻繁にスリップするのを防ぐことができます。適切な転圧抵抗を確保して、燃料効率を向上させます。さらに,軽い積荷を輸送するときにバラストを取り除くこともできます。
3. 余分な質量を運ばないでください
機械が重いほど、動作に必要なエネルギーも大きくなります。重機は転圧抵抗と慣性が高く、どちらも燃料使用量を増加させる可能性があります。すでに重い機械に過剰な資材や質量を積み込むと、エンジンと燃料の経済性に負担がかかります。

機器の重量をできるだけ減らし、必要以上に重い荷物を運ばないようにしてください。機械から 100 ポンド 減るごとに、燃料効率が 1% 向上します。運搬重量限界に関するメーカーの推奨事項を必ず確認してください。
4. スピード違反と急激な加速を避け、より低い回転数でシフトする
重機は通常、安定したペースで操作することで最適な性能を維持します。頻繁に加速およびブレーキをかけると、より多くの燃料が消費されます。回転数の限界を尊重し、徐々に加速し、穏やかにブレーキをかけることで、燃料経済性を 最大40%向上させることができます。責任を持って機械を運転することは、自分自身や他の人にとってもより安全です。
機械の適切な使用についてスタッフをトレーニングするときは、急激な加速や、燃料消費と有毒物質排出の両方を増加させる可能性のある「ジャックラビットスタート」を避けるよう注意を喚起します。燃料を節約し、安全な運転習慣を維持するために、ゆっくりと安定したペースで機械を操作するよう奨励します。
ドライバーがギアを上げて高回転数でスロットルを下げると、より多くの燃料を消費します。シフトする前に回転数を下げるように乗組員に注意を促します。
5. それに応じて作業日を計画する
作業日数を事前に計画しておけば、燃料効率を向上させることができます。たとえば、オペレータが障害物が最小限の最短走行ルートを使用していることを確認してください。機器にとって最も効率的な走行ルートを計画することは、燃料の節約に驚くべき効果をもたらします。
さらに、それぞれの機械をどのように使用して、より効率的なソリューションが可能かを判断するために注記してください。たとえば、より大きなホイールローダバケットやブルドーザを2台ではなく1台使用できる場合があります。作業計画の際には、不要な輸送や積荷の運搬を防ぐため、資材の保管場所や重機の位置も考慮に入れることができます。
日々の作業を計画し、改善領域を特定することで、燃料消費を削減し、機器の耐用年数を最大限に延ばすことができます。
6. 監視技術の統合
モニタリングテクノロジは、アイドリングを減らし、燃料消費を低減するのに役立ちます。高度な機械テレマティクスシステムは、コンピュータ化されたデータを使用して、燃料使用量とコストを低減します。機械のアイドリングに加えて、燃料消費量、稼働時間、メンテナンスアラート、運転習慣、および燃料の経済性と経費に影響を与えるその他の変数をモニタできます。
重機にテレマティクスシステムを導入することで、過剰な燃料使用を特定し、機械の状態を確認し、ドライバーがどのように運転しているかを確認し、必要に応じて調整することができます。たとえば、特定のプロジェクトに必要な機械の数が想定ほど多くない場合があるため、それらの機械を別の作業現場に再割り当てすることができます。
テレマティクスを使用すると、さまざまな建設プロジェクトに必要な機械の台数を評価できます。作業現場の機械台数を制限することで、輸送コストを削減し、生産性を向上させることもできます。さらに、テレマティクスを使用して、機械の種類がその用途に適しているかどうかを判断できます。
特定の機械と、その機械が消費する燃料量などのデータを、モバイルアプリまたはWebブラウザで表示できます。さまざまなオペレータが燃焼している燃料の量を比較し、トレーニング中に役立つ可能性のある傾向を特定することができます。たとえば、標準モードまたはエコノミーモードがより少ない燃料で同様に効率的に動作する場合、オペレータはより燃料を大量に消費するパワーモードを使用している可能性があります。
多くのテレマティクスプラットフォームは使いやすく、どこからでもアクセスできます。ほとんどの場合、重機の状態を知るのに現場に実際にいる必要はありません。
7. 適切なトレーニングを提供する
熟練した機械オペレータは、燃料効率の向上にあそび大きな役割を果たします。徹底したトレーニングプログラムを組み込んで、乗組員に適切な機器の使用方法を教育します。

オペレータに安全かつ責任を持って運転し、急ブレーキ、急加速、過度のアイドリング、スピード違反など、燃料消費を増加させる可能性のある行動を避けるように指導します。年間を通じて継続的なトレーニングを行うことで、良好な操作習慣が強化され、より信頼できるチームが構築されます。
また、オペレータは、利用可能な機器モードと、それらが燃料効率の結果に与える影響についてトレーニングを受ける必要があります。参加者がこれらのモードを適切に使用できるように、この追加トレーニングを提供する時間を確保します。ほとんどの場合、標準モードとエコノミーモードが燃料の節約に最適です。標準モードは、日常の吊り作業、掘削、仕上げ整地に適しています。エコノミーモードは、オペレータが正確な作業のために機械の速度を落とす必要がある場合や、軽い仕上げ整地条件で作業する場合に最適です。
8. 効率的なコミュニケーションを確保する
適切なトレーニングに加えて、チーム全体で強力なコミュニケーションが不可欠です。不適切な機械の使用、アイドリング、および過剰な燃料消費のその他の原因は、多くの場合、コミュニケーションの欠如に起因します。
燃料の浪費事例を報告し、改善領域への注意を喚起するための強固なコミュニケーションシステムを構築する。作業員間のコミュニケーションを円滑にすることで、不要な機械の使用、作業員の休車時間、および燃料の消費を最小限に抑えることができます。
9. 作業に適した機械とサイズを使用する
大型の機械はより多くの燃料を消費するため、必要以上に大きな機械を使用しないため、効率を高めることができます。同様に、必要以上に小さい機械はエンジンを酷使し、損傷や高額な修理につながる可能性があります。プロジェクトに間違った種類の機械またはアタッチメントを使用すると、長い目で見た場合、より多くの作業が発生します。作業量が増えると、燃料使用量も増加します。

作業に適した建設機械類が不十分だと、最高の燃料効率で作動しませんが、作業に適した建設機械類が多すぎると無駄になります。その結果、作業に適したサイズの機械を使用することで、コストを削減し、性能を最大限に高めることができます。特定の作業に機械を割り当てる際は、機械をできるだけ小型にしつつ作業の要件を果たせるようにしてください。
作業に適した機械を選択するだけでなく、その構成する方法によっても燃料消費量が決まります。特定のタスクでは、タイヤの摩耗を最小限に抑え、燃料を節約するために、6x4 コンフィギュレーション (ドライブトレインが 2 つの車輪の端に動力を供給する 3 軸機械) を実行できる場合があります。
6x6コンフィギュレーション(3つのアクスルとそれぞれに少なくとも2つの車輪を備えた全輪駆動ドライブトレーン)は、重いぬかるみなどの困難な条件下でのみ使用してください。作業に適した最も締め固めるエンジンサイズとセットアップを使用することで、燃料経済面で優れたメリットを得ることができます。
エンジンのサイズとコンフィギュレーションに加えて、不要な燃料を無駄にしている可能性のある他の要素を正確に特定します。摩耗または損傷したバケットツース、切れ味がかっていないカッティングエッジ、エアフィルタの目詰まりなどは、余分な燃料を消費する可能性があります。また、エンジンをオーバーヒートさせ、作業を引きずり、効率的なワークフローを妨げる可能性があります。
10. 作業現場のセットアップを分析する
燃料効率を高めるには、作業現場で改善領域を調査、評価、特定することが重要です。ワークフローは、特に、次のステップを開始する前にプロセスのあるステップを完了する必要がある場合に重要です。アイドリングを減らすための特定の対策を実施することで、可能な限り多くの燃料消費が生産的な作業に貢献するようにし、ひいては燃料効率を向上させることができます。
テレマティクスにより、作業員は自分の作業設定が燃料消費に与える影響についての洞察を収集できます。これらの監視プラットフォームは、アイドル時間、作業モードの頻度、走行時間、その他のデータに関するレポートを生成できます。この情報を使用して、障害を特定し、特定のタスクにどの機器を使用するか、どこに配置する必要があるか、必要な機械の台数、その他の重要な考慮事項について、より適切な決定を下すことができます。
11. 機器をアップグレードする
燃料効率を向上させるために機器のアップグレードを検討してください。新しく高品質な機械は、古くなったり、使い古くなったり、メンテナンスが不十分な建設機械類よりも効率的に稼働します。最新のテクノロジーに加えて、オペレータの介入を必要としないトランスミッションなど、新しい機器モデルの他の進歩も燃料効率に役立ちます。
一部の建設機械には、トラクションエイド装置、コントロールシステム、エンジンと油圧の相互作用、トランスミッションシフトポイントを自動化できるシステムや機能が組み込まれており、これらを使用して性能と燃料効率の両方を向上させることができます。他の車両には、油圧力と回転数、エンジン馬力、リムプルを調整して燃料効率を向上させる性能モードがあります。これらの燃料節約機能を活用する方法を知ることは、燃焼と廃棄物を最小限に抑えるのに役立ちます。

さらに、新しい先進技術のディーゼルは、一般に旧世代よりも燃料効率が高くなっています。ディーゼルエンジンは短期間で長い道のりを進歩し、燃料使用量の一貫性が向上しました。考慮すべきもう 1 つの要因は、メーカーがシステムの周囲の部品と連動するように最新のエンジンを最適化することが多いため、組み合わせたアプローチは実用的ではない可能性があることです。
重機機械のアップグレードをお考えの場合は、Cat Rentals℠にご利用ください。当社の在庫には、Caterpillarや他の信頼できるメーカーの最新モデルの機器が含まれており、コストを節約し、より多くの作業をより短時間で完了するのに役立ちます。短期プロジェクトでも長期プロジェクトでも、建設機械類が必要な場合でも、幅広い種類の建設機械からレンタルできます。
締固め装置
Cat Rentalsディーラでは、滑らかな路面にも起伏の多い地形にも適した、 さまざまな締固め機器 をレンタルできます。ソイルコンパクタやランドフィルコンパクタからダブルドラムローラまで、あらゆるものを取り揃えている最寄りのディーラが、お客様固有の要件を満たすために必要なソリューションを見つけるお手伝いをします。
レンタル締固め装置の在庫には高品質のブランドが採用されており、優れた耐久性と性能を提供します。Cat Rentalsは、ウォークビハインド型プレートコンパクタなど、狭いスペースや住宅プロジェクト向けの軽量コンパクタ機器も取り扱っています。どのような条件や用途であっても、最寄りのディーラはお客様に最適なものを用意しています。
土木建設機械
Cat Rentalsでは、機械の性能と柔軟性を向上させる土 木機械のレンタル を幅広く取り揃えています。さまざまなサイズと構成のバックホーローダ、ドーザ、油圧ショベルにより、プロジェクトに合った土木機械を見つけることができます。道路のグレード、勾配、地下室の掘削、溝の埋め立てなど、必要な土木機械のレンタルをご覧ください。お客様の作業に最適な機械を見つけることができます。
林業および造園機器
林業および造園業は日々重機に依存しています。この業界で働く場合は、Cat Rentalsディーラが、プロジェクトをスケジュール通りに進め、作業を安全かつ迅速に遂行できる建設機械類を見つけるお手伝いをします。
チッパ、ハーベスタ、ナックルブームローダ、スキッダなどの整地ソリューションは、1日、1週間、数か月にわたり、必要な期間レンタルできます。お客様の要件を満たす 林業機械 をお探しの場合、Cat Rentalsはワンストップショップです。
マテリアルハンドリング機器
当社の マテリアルハンドリング機器レンタルでは 、重量物の負荷、荷降ろし、持ち上げる、輸送が容易にできます。倉庫、建設現場、荷積みドック、その他の場所での作業のいずれにおいても、これらの機械はマテリアルを迅速かつ効率的に移動できるため、お客様の機械の生産性が向上します。
当社の在庫には、Caterpillarおよびその他の評判の良いメーカーのマテリアルハンドリング機器が含まれています。最寄りのディーラでは、マテリアルハンドリングソリューションのための週単位、月単位、長期レンタルのオプションをご用意しています。
ホイールまたはラック付きのマテリアルおよび廃棄物処理機のほか、さまざまなリフト高さと容量のストレートマストフォークリフトとテレハンドラを持ち上げることもできます。どちらを選択しても、これらの機械タイプは短いターンアラウンドタイムで作業を完了できるように設計されています。
お客様の業種や用途を問わず、Cat Rentalsでは、高度な技術的機械を競争力のある価格で見つけることができます。当社のディーラは、幅広い製品知識と業界専門知識を活かすことで、お客様が機器を選択する際に情報に基づいた意思決定を行うお手伝いをいたします。
お客様のニーズを満たす高品質の建設機械類を見つける準備ができたら、今すぐ レンタル機械の品揃え をご覧ください。お客様の用途に最適なソリューションを見つけるには、 最寄りのディーラにお問い合わせください 。


.jpeg)