-(1).png)
発電機は、停電時や遠隔地での作業員の作業を継続します 。ライト、工具、機械を動かすことができますが、リスクも伴います。発電機を間違った方法で使用すると、怪我や損傷を引き起こす可能性があります。ここでは、安全を確保し、レンタル機器を最大限に活用するための簡単なヒントを紹介します。
- マニュアルを読む: セットアップする前に、必ず製造元のガイドを確認してください。これらの機械は、危険な可能性のある強力な電力を生成します。可能であれば、訓練を受けた専門家に取り付けを任せてください。
- 屋外でのみ使用: 屋内や密閉された空間で発電機を稼働させないでください。ガスモデルは致命的な一酸化炭素を放出します。ユニットを屋外に保管し、内部に電力が必要な場合は頑丈な延長コードを使用してください。
- 給油前に冷ましてください。 発電機の電源を切り、冷ましてから燃料を追加してください。高温または稼働中のユニットに燃料を補給すると、火災を引き起こす可能性があります。
- 乾いた状態に保つ: 水と電気は悪い組み合わせです。雨や雪を防ぐために、発電機をキャノピーまたは開いたカバーの下に置きます。何かを差し込む前に手袋を着用し、手が乾いていることを確認してください。
- 適切な燃料を使用する: 正しい燃料の種類とグレードについてはマニュアルを確認してください。一部のモデルでは、燃料の劣化を防ぐためにスタビライザーも必要です。
- 最初に起動してから、プラグインします。 ツールを接続する前に、ジェネレーターの電源を入れてください。3本爪のコードで一度に1つのアイテムを差し込みます。これにより、過負荷の可能性が低くなります。
- バックフィードを避ける: 発電機を壁のコンセントやパネルに差し込まないでください。これにより、電力線を介して電力が送り返され、作業員や近隣住民に危害が及ぶ可能性があります。有線セットアップが必要な場合は、資格のある電気技師を雇ってください。
Cat Rentals℠は、あらゆる規模の作業にディー ゼルおよびガソリン発電機 をレンタルしています。世界中に 1,300 以上の拠点があり、いつでも近くに助けがいます。当社の専門家は、計画された作業、緊急事態、または遠隔地に適した発電機をマッチングします。
お近く の Cat Rentals の店舗を見つけて始めましょう。
Q: なぜ発電機を屋外に置いておくのですか?
A: ガスモデルは一酸化炭素を放出しますが、新鮮な空気がないと致命的です。
Q:すぐに給油できますか?
A: いいえ。火災を防ぐために、必ず最初にユニットをシャットダウンして冷却してください。
Q: ツールを接続する安全な方法は何ですか?
A: 最初に発電機を始動し、次に 3 極のコードで一度に 1 つずつ接続します。
Q: なぜ発電機をレンタルするのですか?
A: レンタルすると、初期費用が節約され、保管が不要になり、必要なときに手入れの行き届いたモデルにアクセスできるようになります。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります