建設用発電機: どのくらいの電力が必要ですか?
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

建設請負業者の場合は、ある時点で発電機をレンタルする必要がある可能性があります。発電機は、送電網にアクセスできない遠隔現場で、ツール、機器、照明に電力を供給します。また、停電が発生したときに緊急バックアップ電源を提供することもでき、コストのかかるダウンタイムのリスクを最小限に抑えます。

建設プロジェクトに最適な現場発電機をお探しの場合、さまざまなサイズ、構成、出力容量があることがわかります。サイトを稼働させるのに十分な電力を供給しつつ、電力とお金を無駄にしないモデルを選択することが重要です。

建設用発電機を選択する際に考慮すべき要素

原則として、70〜90%の容量で動作している場合、サイトに十分な電力を供給できる発電機が必要です。発電機が容量の50%未満で稼働すると、「ウェットスタッキング」と呼ばれる状況が発生し、ユニットの運転効率が大幅に低下します。

次の要因を考慮すると、発電機レンタルの適切なサイズと出力容量を決定するのに役立ちます。

  • サイトサイズ:ご想像のとおり、建設現場の規模が大きいほど、発電機でより多くの電力を生成できるようになります。大規模な現場では、電力要件を満たすために複数の発電機が必要になる場合があります。
  • 機器の種類:建設作業で大型機器や工具の使用が必要な場合は、消費電力が少ない小型製品を使用する場合よりもワット数の多い発電機が必要になります。
  • 予備動力:機械によっては、始動に必要な電力が運転に必要な電力よりも多くなります。複数の機械やツールを同時に始動するときに発生する可能性のある電力サージに対応できる発電機を必ず選択してください。
  • 電圧容量:発電機のワット数に加えて、発電機が提供できる電圧も考慮する必要があります。出力電圧が高いほど、発電機が供給する電流が強くなります。
  • 相:発電機には、単相と三相のオプションがあります。建設プロジェクトの場合は、より安定した信頼性の高い電源を提供する後者のバージョンが必要になる可能性があります。

現場に最適な発電機のサイズを計算する簡単な方法は、電力を必要とするすべての機器とツールのワット数を合計することです。その後、この合計をレンタル可能な発電機のワット数と比較できます。プロジェクト中に電力サージや機器が追加される可能性を考慮して、少し余分な容量を提供するモデルを必ず選択してください。

発電機サイジング計算機を使用してプロセスを簡素化する

市販の発電機サイジング計算機を使用すると、ユニットの適切なサイズを簡単に決定できます。まず、建設現場で電力を必要とする可能性のあるすべてのツールおよび建設機械類(エアコンプレッサ、のこぎり、削岩機、携帯型オフィス機器、コンピュータ機器など)のリストを作成します。その後、機器に記載されているそれぞれの始動ワット数と動作ワット数を確認できます。

最後に、すべてのkWまたはkVAの量を加算して、合計電力要件を計算します。選択した発電機の電力容量は、誤差の余地を与えるために、この数値を10〜20%超える必要があります。

ディーゼル発電機と天然ガス発電機

作業現場に適した発電機を選択する際に考慮すべきもう1つの要素は、燃料源です。ディーゼルと天然ガス駆動の両方のモデルが利用可能で、それぞれに特定の利点があります。

ディーゼル

ディーゼル発電機の利点は次のとおりです。

  • 効率:ディーゼル燃料は天然ガスよりも高価ですが、エネルギー密度も高くなります。同じ体積のガスよりもディーゼルのユニットから得られるメリットの方が大きいです。
  • 安定した電力:ディーゼルは信頼性の高いエネルギー源であるため、一定の長期電力供給を必要とする現場に最適です。
  • 頑丈な構造:ディーゼルエンジンは、過酷な使用に耐えながら長寿命を実現する頑丈な設計が特徴です。
  • 安全性:ディーゼルは、他の多くの燃料タイプよりも可燃性が低いです。ディーゼルエンジンにスパークプラグがないため、突発的な火災の可能性が低くなります。

ガス

天然ガス発電機が提供する利点には次のようなものがあります。

  • クリーンバーニング:最近の建設作業では、ますます厳しくなる排出ガス要件を満たす必要があります。天然ガスは他の燃料源よりもクリーンに燃焼するため、コンプライアンスを維持し、環境の良き管理者になることができます。
  • 初期燃料コストの削減:天然ガスは最も安価な燃料源の1つです。
  • 効率:ディーゼルと同様に、天然ガスは高効率の燃料であるため、エネルギーコストが低くなります。
  • アクセシビリティ:天然ガスの供給を容易にするために、埋設されたユーティリティラインとインフラストラクチャはすでに整備されており、多くの建設現場で簡単にアクセスできます。これらのモデルにより、多くの場合、燃料供給を保管するコストと手間が省けます。
建設に適した発電機の選択についてサポートを受ける

Cat Rentals℠では、競争力のある料金でレンタル可能なポータブル発電機の豊富な在庫をご用意しています。当社の機械にはCaterpillarの製品が揃っており、お客様の性能、信頼性、および品質基準を満たす機器をお届けします。ユニットは、あらゆる発電機のニーズを満たすために、幅広いサイズで利用できます。当社の発電機レンタルはけん引式で、お客様の現場への往復輸送や理想的な場所に設置することができます。

また、当社は、お客様の現場の電力要件に最適な発電機の選択を支援する専門知識も備えています。私たちのチームはお客様と緊密に連携し、上記のすべての要因に基づいて電力需要を計算します。適切なサイズの機器を入手し、建設現場での構成する方法に関するガイダンスを受けることができます。

発電機のラインナップを今すぐ参照してください

Cat Rentalsでは、作業固有のモデルを使用することで、機械の柔軟性の向上、オペレーティングコストの削減、即時の利用可能、結果の向上など、発電機やその他の機械をレンタルすることによるすべてのメリットをご確認いただくことができます。また、お客様のカスタマエクスペリエンスを最大限に高めるために、柔軟な条件と充実したサービスメニューもご用意しています。

お気軽に現在の発電機のラインナップをご覧いただけます。モデル選択に関する詳細とヒントについては、1-800-RENT-CATまでお電話いただくか、最寄りの地域にお問い合わせください。迅速な見積もりを依頼するには、オンラインお問い合わせフォームに記入して送信してください。

最寄りのCatレンタルを検索
クイック見積もりを取得
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp