ライトコンパクター: 種類、用途、選び方

共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

土壌の圧縮により、安定した基盤が作成されます。地面を圧縮すると、エアポケットが押し出され、表面が重量を支え、水を流し、沈下に抵抗します。軽量コンパクターは、狭いスペースでも過度に圧縮することなくこの作業を行うのに役立ちます。このガイドを使用して、働く力、各ツールがどこに適合するか、適切なレンタルを選択する方法を理解してください。

より広範な概要については、 プロジェクトに適した圧縮装置の選択をお読みください。

圧縮力を理解する

圧縮は、静的力と動的力という 2 つの主要なメカニズムを通じて密度を向上させます。それぞれが土壌中で異なる動作をし、異なるツールを提案します。

  • 静力は機械の重量に依存して最上層を押し下げてこねます。重みを追加または削除して効果を変更できますが、奥行きには制限があります。

  • 動的力は、エンジン駆動のエネルギーを使用して土壌をより深く圧縮します。一般的なタイプは次の 2 つです。
    • 衝撃圧縮: エネルギーを下層に送り込む素早い打撃を与えます。
    • 振動圧縮: 粒子を振動させて一緒に沈降させ、表面の空隙を埋めます。

ライトコンパクターとは何ですか?

ライトコンパクターの種類

ほとんどの小規模な作業では、直立型ランマーまたは幅広のプレートコンパクターが使用されます。一部のハイブリッドは、特定のサイトの機能をブレンドします。

タンパーとしても知られるランマーは、コンパクトなシューを通して高エネルギーの衝撃を集中させます。縦型のデザインは、奥行きとコントロールが必要な溝や狭いスペースにフィットします。ランマーは、シルトや粘土などの粘着性または半粘着性の土壌に適しています。埋め戻し、基礎の準備、構造物の隣での作業に使用します。

プレートコンパクターは、重量と振動を組み合わせて粒状の土壌をロックする軽量コンパクター の一種です。オペレーターは、プレートが表面を振動しながら機械の後ろを歩きます。プレートはランマーよりもパスあたりの面積が多く、傾斜した水平面で優れています。操作性が高く、オペレーターの負担を軽減します。

振動タンパーは、ランマーの集中したフットプリントと、凝集性の低い基板のための追加の振動をブレンドします。それらは道路工事、造園、公共施設の設置に現れます。

ダイナミックフォース

ライトコンパクターの用途

圧縮は、これらのセクター全体でより強力で安全な作業をサポートします。

住宅 用地や商業用地では、締固めは用地準備の一部です。基材を強化し、構造を長持ちさせます。

  • 土壌侵食: 圧縮により緩い材料が減り、風や水による土壌の移動が少なくなります。
  • コンクリートスラブのひび割れ: スラブの下のしっかりしたベースは、沈下やひび割れの可能性を低減します。
  • パイプ漏れ: よりタイトな埋め戻しにより、サービスラインと継手がずれるのを防ぎます。
  • 構造損失: 密度が一定であるため、床や基礎に損傷を与える可能性のある不均一な動きが制限されます。

造園 作業員にとって、制御は重要です。空気と水の根を枯渇させることなく、安定した小道とベッドが必要です。ライトツールは、やりすぎずに灌漑ラインの周囲に舗装と圧縮を設置するのに役立ちます。

鉱業 や重作業ゾーンでは、密集した土壌がトラック、機器、歩行者を支えます。また、運搬道路や歩道に沿って水を集める空隙も減少します。

道路、鉄道、滑走路のプロジェクトは、圧縮されたベースに依存しています。タイトな基材は凍結融解による損傷や洗い流しに強いため、表面はより長く滑らかな状態を保ちます。

コンクリート混合工具のCat Rentalsをお選びください

ライトコンパクターの選び方

ツールを土壌、作業サイズ、およびサイトの制限に合わせます。これらのチェックは、自信を持って選択するのに役立ちます。

土壌タイプ
  • 凝集性土壌: シルトと粘土の微粒子がくっつきます。衝撃を利用して湿気を追い出し、空隙を取り除きます。ランマーと振動タンパーは強力な選択です。
  • 粒状土壌: 砂や砂利は簡単に崩れますが、広いスペースが残ります。粒子が沈殿してロックされるように振動を使用します。プレートコンパクターは、しっかりとした均一な結果をもたらします。
プロジェクトの種類と規模
  • カバレッジ: プレートが大きいほど、パスごとにより多くの地面をカバーします。圧縮する必要があるリフトの厚さと面積のバランスを取ります。
  • 深さ: 構造物の近くの厚いリフトや深い圧縮では、ランマーやタンパーの集中的な衝撃が必要になることがよくあります。
安全と輸送
  • オペレーターの快適性: 経験に合ったモデルを選択し、負担を軽減します。人間工学に基づいたハンドルと明確なコントロールを探してください。
  • 機械の移動: 積み下ろしを計画します。プレートは重いです。リフトポイントを確認し、適切なギアを使用してください。
より良い結果を得るための操作のヒント
  • 水分: 乾燥しすぎた土壌は編みません。湿りすぎる土壌は、ポンプで汲み上げたり汚れたりする可能性があります。粒子がスランプすることなく結合するように、作業可能な水分を目指します。
  • リフト: 薄く均一な層でコンパクト。薄いリフトでの複数回のパスは、厚い層での 1 回のパスよりも効果的です。
  • パス: 柔らかい縫い目を避けるために各パスを少し重ね、進捗状況を確認します。
  • エッジとトレンチ: 端から中心に向かって作業し、型枠、ユーティリティ、構造物の近くには特に注意してください。
  • 表面の準備: 破片や大きな岩を取り除き、プレートや靴が土に均等に接触するようにします。
ライトコンパクターを選択する際の考慮事項

レンタルできる軽量コンパクターブランド

Cat Rentals℠を通じて、信頼できるメーカーから衝撃モデルと振動モデルをレンタルできます。

トロ プレートコンパクターは、混合土壌や粒状土壌での過酷な作業やトレンチ作業用に作られています。 Wacker Neuson は、進捗状況を追跡し、過圧縮を回避するのに役立つ制御技術により、軽い圧縮を提供します。 Weber MT には、冗長なパスを減らすシステムを備えた衝撃および振動オプションがあります。

Cat Rentals℠から圧縮機器を入手

すべての 締固め装置 を参照するか、アスファルト コンパクター、 乗用ローラー 、 歩行型ローラーなどのカテゴリに直接移動してください。

現地でのサポートをご希望の場合は、 世界中の1,300か所の拠点 を訪問するか、 オンラインで簡単な見積もりリクエストに記入してください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp