シザーリフトのレンタル: 究極のガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

乗組員が 高所に到達する必要がある場合は、テーブルリフトが最適です。シ ザーリフトにはいくつかの種類 があるため、多くの企業がさまざまな用途に対応するために必要な柔軟性を提供するためにシザーリフトのレンタルを選択しています。シザーリフトの効果的な使用方法を知っていて、レンタルの利点を認識している企業は、よりコスト効率が高く生産的な方法で仕事を完了できる立場にあります。

テーブルリフトのレンタルを検討するときは、それらが何であるか、そして選択できる種類についてもっと知りたいと思うかもしれません。さらに、それらを効果的に使用する方法とレンタルの利点についても学ぶことができます。シザーリフトの究極のガイドには、知っておくべきことがすべて含まれています。

いずれかのセクションに移動:

シザーリフトとは何ですか?

シザーリフトは、作業者や資材を適切な作業高さまで持ち上げるために使用される 航空機 の一種です。主に施設のメンテナンスおよび建設用途で利用されますが、通常は自走式であるため、作業現場のさまざまなエリアに直接移動できます。この機械の名前は、交差する金属製サポートと上部のプラットフォームが特徴の吊り作業メカニック設計に由来しています。

機械がスタッフまたは材料を持ち上げ始めると、これらの金属製サポートが伸びます。テーブルリフトが下降するとき、金属サポートが折りたたまれます。シザーリフトは、手の届きにくい場所に到達でき、作業者が安定したプラットフォームで作業を行うことができます。建設現場では、作業員は定期的にシザーリフトを使用してケーブルの配線や検査を支援します。建設チームは、重い資材やさまざまな工具を高所に持ち上げる際にも、これらを頼りにしています。

 

シザーリフトの種類

建設業界では、さまざまなタイプのシザーリフトがさまざまな目的で使用されています。それらの違いを知ることで、建設会社は作業現場の要件にフィッティングするテーブルリフトを確実に用意できます。シザーリフトの主な5つのタイプは、油圧式、ディーゼル式、電動式、不整地用、空圧式です。

主な種類のシザーリフトの詳細については、以下をご覧ください。

1. 油圧シザーリフト

手動またはエンジン駆動の油圧システムにより、油圧シザーリフトに動力を供給します。機械の作動油は、プラットフォームを上下させるための圧力を変化させます。油圧シザーリフトは操作が簡単なため、オペレータは多くのトレーニングを受ける必要はありません。そのため、これらのシザーリフトの利点の1つは、オペレータがすばやく使用できることです。

温度が下がるとオイルの密度が高くなるため、油圧シザーリフトの動作が遅くなることがあります。新しいモデルではこれらの減速が考慮され、修正されていますが、古いモデルでは、低温で動作すると回転数と馬力がいくらか低下する可能性があります。

2. ディーゼル シザー リフト

ディーゼル シザー リフトは、建設分野で最も人気のあるシザー リフトの一部です。彼らは、空中で20〜50フィートに達することができる屋外の作業現場で優れています。このさまざまな高さにより、さまざまな作業に適しています。また、より重い設計になっている傾向があり、より多くのパワーと、複数の作業者が立って作業するためのより大きなプラットフォームを提供します。

一般に、これらのディーゼル シザー リフトは屋外での使用にのみ適しています。ディーゼル燃料で作動するため、煙を空気中に解放し、大きな騒音を発生させるため、屋内の作業員に有害または注意が散漫になる可能性があります。屋外で使用する場合、作業員に害を及ぼすことなく煙を放散するのに十分な換気装置があります。さらに、屋外では、これらの機械が生成する大きな騒音を分散するのに役立ちます。

3. 電動シザーリフト

電動シザーリフトは、ディーゼル式リフトの代替手段となります。これらの機械は燃料を消費せず、静かな電動駆動機構に依存しています。排出ガスや騒音がないため、ディーゼル持ち上げるのに十分な換気がない屋内の作業エリアに適しています。

それらの電力はディーゼル駆動の機械よりも強力ではない傾向があり、通常はそれほど高く到達しません。これらのシザーリフトの小型設計には、かさばるテーブルリフトでは入ることができない小さなスペースにフィッティングできるという利点があります。

4. Rough Terrain Scissor Lifts

現場の起伏の多い地形では,標準的なシザーリフトでは安全に移動できない場合があります。不整地のシザーリフトは、標準のシザーリフトでは移動が難しすぎる作業現場向けに設計されています。これらの機械には、ヘビーデューティタイヤが装備され、耐荷重が向上しています。また、転落拘束具やアレスタなどの追加の安全機能も備えており、潜在的に危険な環境で作業者の安全を守ります。

企業は、労働者に安定した作業プラットフォームを提供するために、起伏のある表面や斜面で起伏の多い地形のシザーリフトを使用することがよくあります。また、悪天候でも作業できるように設計されているため、雨や風が吹いても高所で作業する作業者の安全を確保できます。不整地用リフトは、通常、非常に高い位置に到達でき、幅も非常に広くなっています。通常、液体プロパン、ガス、ディーゼル、または2燃料を動力源としています。

5.空気圧シザーリフト

空圧式シザーリフトは、動作に燃料を必要としません。代わりに、空気圧力を使用して吊り作業機構に動力を供給します。基本的に、これらは大気を吸引してから圧縮して、プラットフォームを上方に持ち上げるのに適切な量の電力を提供することによって機能します。空気を使用して動力を供給するため、有害なガスを空気中に解放しないため、屋内での使用や二酸化炭素排出量を削減したい企業に適しています。

電動シザーリフトと同様に、通常、ディーゼルリフトほど大きなパワーを提供しません。空気に動力を供給するため、屋内用途でも安全であるため、ほとんどの環境で使用できます。さらに、空気圧シザーリフトは通常、狭いスペースに収まります。

シザーリフトは何に使用されますか?

シザーリフトは、作業員を高空に持ち上げ、安定した台に立つことができるため、さまざまな業界に大きな価値を提供します。これらの能力により、シザーリフトは空中作業を行う企業の間で非常に人気があります。作業者は、空中で作業するために安全で平らな表面を必要とすることが多く、それを提供するためにシザーリフトに依存しています。

シザーリフトは、作業者を高い位置に持ち上げる能力に加えて、並外れた機動性を備えた高所作業にも使用されます。建設、一般物流、インフラストラクチャなどの分野では、シザーリフトの機動性により、シザーリフトは非常に価値があります。企業は、さまざまなサイズと性能のシザーリフトを選択して、ニーズに合ったものを見つけることができます。

倉庫では、荷物の回収に役立つシザーリフトやカーエレベーターとして使用されています。また、作業員が高所の窓を掃除したり、膜業界で完璧なショットを撮ったりするためにも定期的に利用されています。建設業界では、さまざまな建築段階で役立ち、電動工具の使用やその他の作業中に作業者が立つための安全なスペースを提供します。建設会社もシザーリフトを使用して、高所の作業エリアに資材を運搬します。

シザーリフトの使い方

シザーリフトは通常操作が簡単なため、効果的かつ安全に使用するようにスタッフをトレーニングするのは簡単です。テーブルリフトを正しく使用するには、始動前点検、始動手順、停止手順の3つの主要な段階があります。

テーブルリフトの使用方法の詳細については、以下をご覧ください。

始動前点検の手順

テーブルリフトを使用する前に、始動前点検を実施することがベストプラクティスです。この検査により、テーブルリフトが安全に使用できる環境にあることを確認します。また、この点検を使用して、テーブルリフトが安全に運転できる状態であるかどうかも確認します。点検の主な手順には、次のようなものがあります。

  • 障害物を探す: テーブルリフトを操作してリフトの位置に持ち上げる前に、テーブルリフトを損傷したり、固着させたりする可能性のある潜在的な危険がないか、作業現場を見回る必要があります。オペレータが探す障害物には、粉塵、軟質盛土、溝、穴、落下物などがあります。
  • オーバーヘッドの危険がないか確認する: 頭上の危険により、テーブルリフトが必要な高さに到達できなくなる可能性があります。電線などの危険物によって,プラットフォームにいる人が感電死したり,怪我をしたりする恐れがあります。そのため、検査時にこれらのオーバーヘッドの危険を確認し、危険の場所に基づいてテーブルリフトの位置を調整する必要があります。
  • バッテリーが充電されていることを確認してください: 電動テーブルリフトを使用している場合は、バッテリーが空中に出てから後退するための充電があることを確認する必要があります。建設機械類を操作する前に、テーブルリフトを使用する前に、バッテリーが完全に充電されているかどうかを確認してください。バッテリー充電システムが外部電源に接続されている場合は、使用前に切り離すこともできます。
  • コントロールとコンポーネントを検査する: 最後に、テーブルリフトのコントロールを調べて、適切に機能していることを確認します。さらに、さまざまなテーブルリフトコンポーネントを確認し、テーブルリフトの有効性と安全性を低下させる可能性のある損傷がないか確認します。

始動および運転の手順

始動前点検が完了したら、必要な作業にテーブルリフトを使用します。テーブルリフトの運転と操作の責任を持つスタッフは、適切な使用方法についてトレーニングを受ける必要があります。

適切な操作手順の詳細については,以下を参照してください。

  1. コントロールパネルから非常停止ボタンを引き出して,運転を開始します。このボタンを差し込んでいる間、テーブルリフトは始動しません。
  2. 次に、オフ/プラットフォーム/ベースと表示されているキースイッチを見つけます。このスイッチの「プラットフォーム」を押します。
  3. プラットフォームスイッチを選択したら、持ち上げるプラットフォームに入力してください。
  4. プラットフォームに乗った後、プラットフォームコントロールパネルにある別の非常停止ボタンを引き出すことができます。他の非常停止ボタンと同様に、テーブルリフトの主要なプロセスが引き抜かれるまで動作しないようにします。
  5. 非常ボタンを引き出すと、オペレータコンソールのコントローラとレバーを使用してテーブルリフトをガイドできるようになります。
  6. テーブルリフトを場所から場所へ運転する際は、持ち上げる高レンジ(プラットフォームがまだ上がっている状態)または低レンジ(プラットフォームが下がっていることを意味する)に注記することが重要です。オペレータが開けた場所でテーブルリフトを運転している場合、通常、プラットフォームを高い範囲に保つことは安全です。テーブルリフトが狭い場所やオーバーヘッド障害物のある場所で動作している場合は、低い範囲に保つのが最善です。
  7. 塗装作業にテーブルリフトを使用する場合は、ハンドレール、コントロール、プラットフォームを覆うことをお勧めします。カバーは、塗料がテーブルリフトに飛び散ったり飛散したりするのを防ぐのに役立ちます。

シャットダウンの手順

テーブルリフトの使用が終わったら、いくつかの方法に従って、適切にシャットダウンされることを確認してください。テーブルリフトを正しくオフにすることで、企業は建設機械類を翌日に向けて準備し、損傷から保護し、誤ってオンのままにしないようにします。適切なシャットダウン手順には、次のようなものがあります。

  1. テーブルリフトを停止する前に,プラットフォームが完全に下がり,元の位置に戻っていることを確認します。高い位置でスイッチをオフにすると,他のオペレータがアクセスしにくくなり,テーブルリフトが損傷する可能性があります。
  2. プラットフォームを完全に下げたら、非常停止ボタンを押し戻します。これらのボタンは通常、ベースコントロールとオペレータコンソールにあります。
  3. 次にベースキーを「OFF」位置にスイッチします。
  4. テーブルリフトが完全に停止した後、乗組員はプラットフォームからすべての材料、工具、粉塵を取り除くことができます。
  5. テーブルリフトをオフにし、プラットフォームを片付けたら、電動テーブルリフトを充電器に接続して再充填することができます。
シザーリフトの安全な操作方法

他のタイプの重建設機械類と同様に、企業はオペレータやその他のスタッフの安全を確保して使用する必要があります。たとえば、事前チェック検査は、オペレータがテーブルリフトを使用する前に潜在的な危険を発見するのに役立ちます。建設機械類や作業者を保護するために、他のさまざまなシザーリフトの安全慣行を知っておくとよいでしょう。

主な テーブルリフトの安全慣行 の一部は、以下にあります。

  • 固く水平な路面を確認する: 作業員が適切かつ安全に仕事をするために、安定したプラットフォームが必要です。斜面、粉塵、穴、隆起、落下物に持ち上げるを置くと不安定になり、怪我につながる可能性があります。作業者は潜在的に危険な電動工具を使用することが多いため、作業者の安全を守るには安定した表面が非常に重要です。
  • 電源を避ける: 作業者が高所で作業していると、変圧器や電線などの電源にさらされる可能性があります。シザーテーブルリフトを送電線から少なくとも10フィート離すと、作業員を電気による怪我や感電から保護できます。張り出しや枝など、電気以外の危険も作業者の邪魔になる可能性があるため、避ける必要があります。
  • 悪天候では操作しないでください: 危険な気象条件で作業員がシザーリフトを使用すると、怪我が発生することがよくあります。危険な気象条件には、雪、雨、みぞれ、強風などがあります。このような状況により、作業員はバランスを崩し、テーブルリフトが不安定になり、作業を効果的に完了することが困難になる可能性があります。
  • シザーリフトを安全に運転する: 持ち上げるリフトを新しい場所に移動する前に、メーカーの安全要件を理解していることを確認してください。シザーリフトの中には、プラットフォームが上がっている状態で安全に運転できるものもあれば、完全に下げる必要があるものもあります。迷った場合は、使用前にプラットフォームを完全に下げたままにしておくことをお勧めします。
  • 持ち上げるを安定させてブレーキをかける: プラットフォームを上げる前に、プラットフォームが安定し、ブレーキがかかっていることを確認してください。すでにプラットフォームを上げるとブレーキを忘れがちなので、作業を開始する前またはプラットフォームを持ち上げる前にブレーキをかけるのが最善です。
  • 持ち上げるに過負荷がかかっていないことを確認する: テーブルリフトには負荷容量があり、それを超えてはいけません。この負荷容量とは、テーブルリフトが安全に保持できる重量を指します。シザーテーブルリフトに過負荷をかけると、シザーリフトが破損し、乗っている人が怪我をしたり、リフトが保持している道具や材料が損傷したりする可能性があります。持ち上げる重量がどの程度に耐えられるか必ずメーカーに確認してください。
  • プラットフォームでの作業中は安全を確保してください: あなたとあなたの労働者は、テーブルリフトのプラットフォーム上では安全を最優先する必要があります。地面から高く離れているため、持ち上げるから落ちると大きな怪我をする恐れがあります。主なガイドラインの中には、決してガードレールの上に立ったり、ガードレールを取り外したりしないことです。
  • 使用を許可する前にオペレーターと作業者をトレーニングする: 誰かがテーブルリフトを操作したり、作業に乗り込んだりする前に、安全に使用するためのトレーニングを受けていることを確認してください。このトレーニングにより、怪我を防ぎ、建設機械類を誤用から保護できます。
シザーリフトをレンタルするメリット

テーブルリフトをレンタルすることは、会社にとって優れた決定となる可能性があります。レンタルの主な利点には、より多くの選択肢があること、必要なときだけテーブルリフトを利用できること、最先端のテクノロジーへのアクセス、メンテナンスコストの削減などがあります。

テーブルリフトをレンタルするメリットについては、以下をご覧ください。

  • さまざまな選択肢: ニーズは仕事ごとに変化し、シザーリフトをレンタルすることで新しい状況に適応できます。たとえば、ある作業にはディーゼルテーブルリフトが必要で、次の作業には電動テーブルリフトが必要になる場合があります。1つのタイプのテーブルリフトに縛られるわけではないので、さまざまな仕事のニーズに素早く適応できます。
  • 必要なときだけレンタルする: レンタルを選択するということは、使用が終わったときにレンタル会社がテーブルリフトをあなたの手から外すことも意味します。レンタルを利用すると、機械を使用していない間、保管料を支払う必要がないため、コストを抑えることができます。必要なときだけシザーリフトにお金を払うだけで済み、廃棄物が削減され、特にほとんどの仕事にシザーリフトが必要ない場合に、非常にコスト効率が高くなります。
  • 最新のテクノロジーへのアクセス: レンタルの主な利点は、レンタル会社の在庫に最も技術的に高度なシザー リフトがあることが多いことです。その結果,これらの最新のリフトを作業現場でご利用いただけます。より高度なシザーリフトは、乗組員に追加の安全機能と効率の向上を提供します。
  • メンテナンス費用がかからない: レンタルすると、メンテナンス費用を心配する必要がないという利点が得られます。レンタル会社では、レンタル機械のメンテナンスや、作業現場での機械の故障の対応を行います。優れたレンタル会社は通常、故障した機器を無料で修理または交換します。
シザーリフトのレンタルニーズには、Cat Rentals℠をお選びください

Cat Rentals℠は、お客様のニーズに合った適切なテーブルリフトをチームに装備する準備ができています。世界中に1,300以上の拠点があるため、現場の近くに支店がある可能性があります。多種多様なシザーリフトからお選びいただくと、競争力のある料金と柔軟なレンタル契約をご用意しています。テーブルリフトをレンタルすると、サービスは止まりません。当社のチームは、緊急メンテナンスおよび修理サービスをすぐに注意で提供する準備ができています。

レンタルシザーリフトの セレクションを参照してください。ご不明な点がございましたら、最寄りの店舗 を見つけて 、資格のある担当者にご相談ください。

最寄りのCatレンタルを検索
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定