樹木作業は、安全のための枝の剪定から大規模な伐採作業まで多岐にわたります。造園業者、樹木医、林業作業員はすべて、さまざまな作業を処理するために特殊な 樹木作業機器 に依存しています。このガイドでは、樹木作業とは何か、それを可能にする機器、そしてレンタルが賢明な選択である理由について説明します。
樹木の作業には、トリミング、剪定、伐採、間伐、さらには 移植が含まれます。各サービスには、外観の改善、建設のための土地の開墾、人と送電線の保護、林業の収穫の支援など、独自の目標があります。どのような用途であっても、適切な機器があれば、作業が安全かつ効率的に行われることが保証されます。
ここでは、最も一般的な 9 種類の樹木作業機器、それらをいつ使用するか、選択する前に考慮すべき点を紹介します。
- ブラシチッパー は、枝、枝、小さな木をチップに減らし、運搬したりマルチとして販売したりしやすいものです。小型のユニットは住宅の清掃作業に適していますが、商用モデルは最大 20 インチのトランクを処理します。チッパーは、破片を制御することで現場の安全性を向上させます。
- 伐採ヘッドアタッチメントは 、機器が木を伐採して収集するのに役立ち、皆伐と間伐をスピードアップします。木が倒れる方向を制御し、安全性を向上させ、周囲の木へのダメージを軽減するため、伐採で人気があります。
- ツリースペードを使用すると、木を取り除くのではなく、再配置が可能になります。根球を無傷で持ち上げることで、植え替えのために木を保存します。これらは、クライアントが成熟した木を保存したり、設計や安全上の理由から位置を変更したりしたい場合に、苗床や造園で広く使用されています。
- ハーベスターヘッドは 、丸太の切断、枝払い、位置決めに役立ちます。この効率により、木材作業の標準となっています。
- 歩行型トレンチャー と 乗用トレンチャー はどちらも 、トレンチと重い根を切断します。歩行型トレンチャーはコンパクトで、狭いスペースでの造園やユーティリティ作業に適しています。乗用トレンチャーは、最大 5 フィートまで深く掘ることができ、商業作業や林業作業に十分なパワーを備えています。多くの場合、現場の準備のために他のマシンと一緒に使用されます。
- 切り株グラインダー は伐採後に切り株を取り除き、植栽や建設のために土地を空けたままにします。小型モデルは庭作業用のゲートを通り抜け、車両に取り付けられた大型グラインダーは林業の切り株を処理します。地下で粉砕することで、つまずく危険を排除し、再成長を防ぎます。
購入ではなくレンタルすると、いくつかの利点があります。
- 柔軟性: 1 つの仕事またはシーズンをレンタルし、終了したら機器を返却します。
- コストの削減: 多額の初期購入や保管、メンテナンスの費用を回避します。
- 多様性: プロジェクトの要求に応じてさまざまなマシンにアクセスします。
- スピード: 予期せぬ課題に対処するために、レンタルを迅速に取得します。
- 最新テクノロジーへのアクセス: レンタル フリートには、生産性と快適性を向上させるアップグレードされた効率的なモデルが含まれています。