手持ち式ソーと手押し型ソーを使用する場合
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

手持ち式のこぎりと手押し式のこぎりは、あらゆる建設現場で貴重なツールです。レンタルを決定する前に、どれがアプリケーションにとって有益かを判断することが重要です。手持ち式のこぎりと手押し式のこぎりはどちらも便利で、特定の状況でうまく機能します。

2 種類の手持ちのこぎりとその使用時期

名前が示すように、手持ちのこぎりは現場の必要な場所に持ち、持ち運ぶことができます。 手持ちのこぎりは、精度よりも速度が重要な場合に最適です。手持ちのこぎりには主に 2 つのタイプがあり、どちらも異なる目的を果たします。

1. カットオフソー

切断鋸は、現場全体で簡単に移動できます。それらの多くは13〜14インチのブレードを持っています。刃は円形で研磨性があり、さまざまな材料を切断できます。Cat Rentals℠では、次のような いくつかのカットオフソーモデルを取り扱っています

  • ダイヤモンドSC7314: こののこぎりは14インチの刃で使用してください。のこぎりの内部システムは、動作中の振動を低減することで性能を最適化するように設計されています。
  • マルチクイックHS81A: 14インチの刃も備えたこのMultiquipのこぎりをレンタルしてください。最大5インチの深さで切断できます。
  • ハスクバーナK750 14: 次の現場でハスクバーナのこぎりをお試しください。5.0馬力と14インチのブレードを備えています。
  • ワッカー ノイソン BTS 935 L3: この鋸をレンタルすると、品質を犠牲にすることなく、13.8 インチと 4.4 馬力のわずかに小さい刃が得られます。

手持ちのこぎりは、壁の開口部を作成したり、スラブの穴を縁石で埋めるなどの表面作業を実行したりする必要がある場合に適しています。手持ち式切断鋸は、アスファルト、パイプ、コンクリートの切断によく使用されます。

2. タイルのこぎり

タイルのこぎりやテーブルのこぎりも良い選択です。これらは通常のハンドヘルドソーと同じセットアップではありませんが、同様の操作を実行します。タイルのこぎりは、主にセラミックタイルの切断に使用されます。それらはセラミックの特性のために特別に設計されているため、タイルで何かを行う場合は、これらのポータブルソーのいずれかが必要になる可能性があります。ただし、多くのタイルのこぎりは他の素材とも互換性があります。

コンクリートタイルを扱う場合でも、タイルのこぎりを使用する利点の 1 つは、タイル カッターよりも正確であることです。Cat Rentals では、 2 種類のテーブルソーをレンタルできます。

  • マルチキップMP3: テーブルソーは最大5インチの深さで切断できます。パフォーマンスを向上させる機能を搭載し、携帯性を考慮した軽量設計です。こののこぎりを使用して、屋根瓦、レンガ、石、インターロッキング舗装材、ブロックを切断できます。
  • マルチクイックTPX7: この Multiquip のこぎりの刃は 7 インチです。のこぎりには水冷機能があり、過熱することなく適切な温度で動作します。この鋸は複数の条件で使用できます。
歩行型鋸を使用する場合

手押し式のこぎりは大型で、コンクリートや石積みの用途によく使用されます。これらののこぎりと手持ちのこぎりの違いは、オペレーターが配置される場所です。ユーザーはのこぎりの後ろに立って、ハンドルを握りながらさまざまな材料を切断します。 

これらの鋸は、多くの場合、手持ちの鋸よりも少し速く動作するため、特定の状況に役立ちます。手押し式のこぎりは正確で鋭い切断を提供し、次の材料に適しています。

  • アスファルト
  • 歩道
  • 倉庫と地下階
  • コンクリートの私道
  • 高速道路

これらののこぎりを使用して、溝をスラブに切断することもできます。当社の在庫にあるのこぎりの中には、溝掘りやパッチ修理作業を実行することもできます。

手押し式のこぎりの種類

Cat Rentals では、次のような いくつかの種類の手押し式のこぎりを見つけることができます。

  • ダイヤモンド-CC3535JBV-26: これは、自走式ドライブを備えた中型のこぎりです。使い方は簡単で、トルクも抜群です。
     
  • ミラー スプレッダー - ソー 1: この鋸は操作が簡単で、フロントカッティングガイドが付属しています。振動を低減し、動作中の安定性を高めるボックスフレーム構造です。
     
  • マルチキップSP2S13H20: この鋸は最大 7.5 インチの深さまで切断できます。パワーを最大化するための 13 馬力のエンジンを搭載しており、のこぎりの位置ガイドによりまっすぐな切断が可能です。
     
  • マルチクイップSP2S20H: この Multiquip 自走式スラブ ソーは 20 インチのブレード ガードを備えており、最大 7.5 インチの深さまで切断できます。18馬力のエンジンで作動します。
     
  • ターゲットプロ65III D 30: このターゲットコンクリートソーの刃容量は30インチです。ディーゼルエンジンで作動し、最大12.0インチの深さを切断できます。
Cat Rentals℠ からハンドヘルドソーとウォークビハインドソーをレンタルする

どののこぎりが用途に適しているかを判断し、お近くのCat Rentalsディーラーからレンタルしてください。当社の製品の詳細、見積もりのリクエスト、または質問は、1-800-RENT-CAT に電話するか、 当社の機器をオンラインで閲覧 してからです。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定