重機は、請負事業の生命線です。作業に適した建設機械類を用意することで、入札が勝ち、安定した仕事の流れがもたらされます。作業に適した機器を所有することの一部として、利用可能なテクノロジを最大限に活用してオペレーティングコストを削減し、生産性を最大化します。
今日の重機で利用できるすべてのCat® Connectテクノロジを活用したことがない人は、これらの進歩によってボトムラインがどのように向上するかに興味を持つかもしれません。購入前に機械をレンタルすることは、大きな事業投資を行う前に、新しい機械テクノロジに慣れるための安全でスマートな方法です。
いずれかのセクションに移動:
重建設機械類をレンタルする場合は、「購入前に試す」原則を活用します。重機への投資は大きなコミットメントであり、購入が確実でない限り、思い切って思い切って投資したくありません。機器がどのように機能するかだけでなく、他のタイプ、モデル、またはブランドの機器と比較して、その利点について理解する必要があります。購入した機器が、今後何年にもわたって可能な限り多くの方法でボトム ラインを向上させることを確認したいと考えています。
建設機械のレンタルは、新しい建設機械類を探している請負業者にとって完璧な妥協点です。機械をレンタルすることで、機械を所有してみたらどういうことかを体験できますが、リスクは大幅に軽減されます。「購入前に試す」戦略に従うと、重機をレンタルする以下の利点が得られます。
1. Cat®テクノロジをテストする
Catテクノロジ は 、現場の主力製品を、サイロ化ではなくネットワークを介して動作するスマートなデータ駆動型ソリューションに変えました。Cat Connectにより、請負業者や機械オペレータは重い建設機械類を使用して、作業の安全性、効率性、生産性を高めることができます。重機の急速な建設機械類の進歩により、多くの請負業者は、Cat Connectテクノロジが事業運営と収益性を改善するために何をもたらすかについて懐疑的です。そのため、投資する前にCat Connectをテストすることが賢明です。
Cat Connectで機器をテストすることで、この画期的なテクノロジ がどのように運用と収益性を向上させるかを確認できます。Cat Connectは以下に役立ちます。
- 生産性: Cat Connectは、最大ペイロードとサイクルタイムをインテリジェントに測定することにより、生産性を最適化するように設計されています。また、仕上げ整地および締固めテクノロジにより、オペレータは情報を得ることができるため、作業の精度が高まり、やり直し作業が減り、コストを抑えることができます。
- 機械管理: Cat Connectの機械管理ソリューションにより、機械の状態を把握できるため、休車時間の削減とオペレーティングコストの削減に役立ちます。Cat Connectテクノロジを使用すると、機器の稼働状況や、効率を改善して寿命を延ばす方法を知ることができます。
- 安全性: 現場の安全ほど重要なものはありません。Cat Connectテクノロジは、職場の安全文化を維持するための最高のチャンスを提供します。Cat Connectには、安全上の危険を検知および検知し、重機の安全な操作を改善できるスマートテクノロジが搭載されています。インシデントが少なければ、ボトムラインが健全になります。
- サスティナビリティ: Catコネクトを使用すると、サスティナビリティ基準に対する運用の責任を持たせることがより簡単かつ効率的になります。Catテクノロジを使用すると、燃料の燃焼と排出ガスをモニタできるため、環境報告手順を合理化し、時間とコストを節約できます。
2. 学習曲線を克服する
重機は常に進化しているため、他のモデルに慣れている場合は、学習曲線がかなり長くなる可能性があります。しかし、それは克服できないことではなく、重機をレンタルする機会があれば、すぐに機器をインテリジェントかつ効率的に運用できるようになります。
多くの請負業者が重機やCat Connectテクノロジに投資してきました。これらは今や、その事業への飛躍を目指す他の業者にとって貴重なリソースとなっています。投資する前に、彼らの経験から、重機についてできる限りのことを学ぶことができます。ディーラからのサポートを追加することで、機械を安全に操作し、利用可能なすべての機能に慣れることができます。
3. どの機器を購入するかを決める
購入前に機械 をレンタルする最も重要なメリットの 1つは、適切な機械を決定できることです。実施する作業の種類に対応できる汎用性の高い機械だけでなく、適切なサイズの機械も必要です。レンタル期間を延長することで、最も一般的な作業に適した機械をよりよく見つけることができます。大型作業に小型の機器を使用すると、機械に過負荷がかかり、機械の寿命が短くなる恐れがあります。
一方で、仕事にやり過ぎの機器を使用することは非効率的であり、危険ですらあります。必要以上に多くの燃料を消費し、稼働時間が長くなるため、収益性が損なわれます。機械をレンタルすると、ビジネスに適した建設機械類が見つかり、その経験を活かして賢明な将来の投資を行うことができます。
4. 投資収益率の決定
建設機械レンタルを柔軟に利用することで、財務上の決定をより適切に行う機会も得られます。機械管理、生産性、および効率性に関するCatテクノロジをテストすることで、これらのソリューションがコスト削減に役立つかどうかを確認できます。機械をレンタルする際には、次のような結果を記録するシステムを用意してください。
- 稼働時間や燃料消費量などの機器のオペレーティングコスト
- 作業完了時間とやり直し
- 機械の休車時間とアイドル時間
これらのベンチマークは、以前の機器運用と比較して測定します。Cat Connectテクノロジによって機械の生産性がどのように向上し、オペレーティングコストが最小限に抑えられたかがはっきりとわかれば、数字を挙げることができます。節約して利益としてポケットに入れることができる金額は、新しい重機への潜在的な投資に対して測定できます。情報に基づいた投資決定を行えることは、購入前に重機をレンタルすることの多くの利点の 1 つにすぎません。

レンタル段階全体を通じて、最寄りのディーラから十分なサポートが受けられ、その整備者や技術の専門家が、Cat機械の全機能をより深く理解できるように支援します。彼らは、車両コントロールシステムとガイダンスシステムを完全に使用する方法を学ぶのを助け、あなたが実行している特定の作業に使用する適切なプログラムについてアドバイスすることができます。
機械のレンタルは汎用性に優れた戦略であり、最新のCatテクノロジを試して、最初の習得曲線を乗り越えて、適切な機械を決定する機会が得られます。購入前に試すことで、より適切な情報に基づいて購入を決定できるため、投資に対する収益率を高めることができます。
購入前に試す方法の詳細については、今すぐ最寄りのCat Rentalsにお問い合わせください。当社の重機レンタルの大規模なネットワークにより、お客様はすぐに最新のCat機械を利用できるため、事業運営にもたらすCatテクノロジがもたらす違いを実感し始めることができます。1-800-RENT-CAT に電話するか、 最寄りのディーラを検索してください。
.png)
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpg)