.png)
建設プロジェクトを計画するとき、最初の質問の1つは、必要な機械のサイズです。重機は大規模な作業に必要な力を発揮し、締め固める機械は狭いスペースでも機敏性を発揮します。このガイドでは、両方のカテゴリを比較し、その用途を説明し、Cat Rentals℠ を通じてレンタルすることが多くの場合最も賢明な選択である理由を強調します。
重機は、強度、到達距離、持久力が要求される作業用に製造されています。これらの機械は、道路建設、マイニング、大規模土木などの大規模なプロジェクトに不可欠です。レンタルを検討できる最も一般的なタイプをいくつか紹介します。
Cat®アー ティキュレートトラックは 、全輪駆動のパワフルな運搬車です。地形が起伏があったり滑りやすい採石、林業、建設現場などを取り扱います。複数のボディオプションにより、土、岩、さらには水の運搬にも十分な柔軟性を備えています。

舗装が挙げられている場合は、Catア スファルトフィニ ッシャを使用して、アスファルトを広げ、平らにし、締め固めることができます。レンタルモデルは、狭い歩道から幅の広い車道プロジェクトまで、あらゆるものに対応しています。
汎用性のために、Catバック ホーローダ は頼りになる選択肢です。複数のアタッチメントオプションがあり、次の問題に取り組む能力が向上しています。
- 掘削
- トレンチの掘削
- マテリアルハンドリング
- 埋戻し
- 解体
- 一般土木
- 舗装
- アスファルト破砕
アスファルトフライス盤とも呼ばれるCat コールドプレーナレンタルは 、道路上で次のようなさまざまな機能を効果的に実行します。
- 凍結上昇修理
- ポットホールの修理
- アスファルトの修理
- 舗装テクスチャリング
- 縁石の切削
- 車道の除去
- 車線のストライプの除去
土壌とアスファルトの締固めには、信頼性の高い機械が必要です。 Catコンパクタおよびローラ には、小型ランマからランドフィルコンパクタまで、さまざまなサイズがあります。オプションには、タンデム振動ローラと特殊な作業用の空気圧モデルが含まれます。

Cat Rentalsでは、大量のマテリアルを扱うことができるブルドーザ をご用意しています。当社は、お客様が何のためにCatドーザを必要とする場合でも、その用途に最適な機械を用意しています。ドーザは、さまざまな作業に使用できます。
- 切削と仕上げ整地
- 開墾と埋戻し
- 道路整備と除雪
ソイルコンパクタは 、道路工事、農業、整地用に設計されています。振動モデルは、優れた締固めおよび仕上げ整地性能を発揮します。
コンパクトトラックローダは、さまざまな掘削および建設作業を実行します。次の業界でよく使用されます。
- 造園
- 道路工事
- コンストラクション
- 輸送
- 農業
- 消去
コンパクトホイールローダは、重量物の吊り作業や運搬作業にも対応できます。造園業者、農業従事者、除雪業者は、通常、締め固めるホイールローダを利用します。
ミニ油圧ショベルは通常、一般土木プロジェクトに使用されます。小規模な建設プロジェクトを担当していますか?ミニ油圧ショベルのレンタルをご検討ください。
- 庭の花壇や溝の掘削
- ブラシや粉塵の除去
- 小規模構造物の解体
- トレーラ への積込み
- 下水道管の修理
スキッドステアローダは通常、建設や整地作業でさまざまな機能を果たすために使用されます。スキッドステアにさまざまなアタッチメントを装備して、複数の作業に適したものにすることができます。また、さまざまなサイズがあります。
テレハンドラは通常、建設現場で使用されています。行く手を阻む障害物がある場合は、テレハンドラを使用すると、屋外で作業している場合でも屋内で作業している場合でも、パレットなどのマテリアルを上や上に置くことができます。
水抜きにはポンプ装置を使用できます。このタイプの機器をレンタルすることは、小さなプロジェクトを完了するためや緊急事態からの回復後だけにメンテナンス料金や保管料金を支払う必要がないため、良い考えです。
スクリーニングプラントでは、岩石、土壌、砂、砂利およびその他の建設資材や解体資材を分離できます。持ち運びが簡単なポータブルユニットも入手できます。

重機は、その快適性、容量、パワーで際立っています。オペレータは、ヒータとエアコン、人間工学に基づいたコントロール装置、騒音ダンプニングを備えた密閉式キャブの恩恵を受けることができます。バケット容量が大きくなったことでサイクルタイムが短縮され、さらに強力な押出し力が濡れたマテリアルや重いマテリアルの運搬に役立ちます。
- 機器を購入する場合と比較して初期費用が低くなります。
- 長期的なメンテナンスや保管の費用を回避します。
- 環境および安全基準への準拠を維持します。
- 迅速な配送と引取りにより、休車時間が最小限に抑えられます。
- 自信を持って投資するために、購入前に試してみてください。
- 各プロジェクトの規模と範囲に合わせて機器を拡張します。

Cat Rentalsでは、柔軟な条件と専門家によるサポートとともに、あらゆる作業に適した機械を見つけることができます。 簡易見積も りを依頼するか、 最寄りの ディーラを検索して、今すぐ始めましょう。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpeg)