.png)
パワーコテはコンクリート仕上げ作業に不可欠です。これらの機械はコンクリート表面を滑らかにし、水平にし、研磨して、耐久性のあるプロフェッショナルな仕上げを作成します。プロジェクトの規模や現場の状況に応じて、ウォークビハインドまたはライドオンモデルを選択できます。
パワーコテは2つのステップでコンクリートを仕上げます。まず、表面を「浮かせ」て高い場所を倒し、低い場所を埋めます。次に、スラブを磨き、滑らかで硬化した仕上げを作成します。2 回目のパスを直角に行うと、均一な結果が得られます。
これらの機械は、ハンドルで後ろから押したり誘導したりします。ギアボックスとスパイダアッセンブリを使用して、3つまたは4つのブレードを備えたローターを回転させます。手押し式こての直径は通常 24 インチから 48 インチです。
手押し式パワーコテの最適な用途:
- 5,000平方フィート未満のエリアに最適
- 住宅の地下室、小さな商業フロア、狭いスペースに最適
- 手頃な価格でサイト間で持ち運び可能
乗用こては、それぞれ 4 枚または 5 枚の刃を備えた 2 つの逆回転ローターを備えています。オペレーターはローターの間に座り、レバーで動きを制御します。これらのマシンは、歩行型モデルよりも高速で強力です。
乗用パワーコテの利点:
- 歩行型モデルの最大5倍の面積をカバー
- より良い馬力、接触圧力、仕上げ品質を提供
- 商業および大規模作業向けに設計
狭いエリアや細かいエリアの場合は、多くの場合、手押し式パワーコテの方が適しています。広大でオープンなスペースでは、乗用モデルがより迅速な結果と高い生産性を実現します。多くの請負業者は、効率を最大化するために両方のタイプを一緒に使用しています。
Cat Rentalsは、手押し式および乗用パワーコテなど、 あらゆる種類のコンクリート仕上げ装置を提供しています。1,300以上の拠点があり、適切な機器を迅速かつ手頃な価格で入手できます。
便利な場所の 1 つにアクセスしてください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります