-(1).png)
建設プロジェクトでコンクリート構造物を土壌に設置する場合は、土壌圧縮の概念に精通しているでしょう。圧縮が不十分な場合、コンクリート スラブ、基礎、または舗装が破損する可能性があります。
圧縮を達成するには、建設業者は通常、コンパクター、ローラー、ランマーなどの機器を使用して、地面または表面に圧力を加える必要があります。圧縮のテストと測定は、土壌が特定の建設用途をサポートすることを確認するために必要です。
包括的な土壌圧縮試験の実施は、いくつかの理由から不可欠です。圧縮レベルと密度を測定することで、作業者は土壌の強度と、追加の圧縮ステップ (装置による別のパスなど) が必要かどうかを判断できます。テストで許容できる結果が得られれば、プロジェクトマネージャーは次の建設段階を安全に開始できることがわかります。
土壌圧縮試験は、将来の予期せぬトラブルを防ぐこともできます。基礎のひび割れ、道路のたるみや甌穴の発生、建物の部分的または完全な倒壊の可能性などの問題に関する懸念を軽減するのに役立ちます。
土壌圧縮試験では、米国材料試験協会 (ASTM) 規格に従って、乾燥密度重量をポンド/立方フィートで測定します。最も一般的な ASTM 認定プロセスの 3 つは、サンド コーン、核密度計、およびプロクター圧縮試験方法です。
サンドコーン法
このプロセスでは、容積計装置を使用して土壌の現場の水分と密度を測定します。技術者または作業員は、小さな穴を掘削し、所定の重量の砂で満たされた瓶の中身を掘削に注入することから始めます。掘削された土と残った砂は、テストのために研究所に送られます。
精度と信頼性は、この試験方法の主な利点です。また、費用対効果も高く、倹約的な建設予算に対応できます。潜在的な欠点は、テスト プロセスに他の方法よりも時間がかかることであり、プロジェクトの期限が厳しい場合に悪影響を与える可能性があります。サンドコーン試験は、特定の土壌タイプにも限定されます。
核ゲージ法
この試験方法では、ピンの頭ほどの大きさの 2 つの同位体を介して土壌中に少量の放射性粒子を放出する土壌密度試験装置である核ゲージを使用します。特別に設計された検出器が送信を受信します。このプロセスでは、技術者が地面にあらかじめ開けられたドリルホールにロッドを入れるダイレクトトランスミッションと、ロッドを機械内に残す後方散乱モードの2つのモードを利用する。.
1 つの設定は土壌中の水素含有量を検出し、もう 1 つの設定は湿潤密度レベルを測定します。これらの両方の測定値から得られたデータを使用して、核ゲージは土壌の定着乾燥密度を計算できます。この数値をラボテスト中に決定された最大乾燥密度と比較すると、パーセンテージが得られます。記載されている最大乾燥密度の90%から95%の間の測定値は、通常許容されます。
核ゲージ法は、その速度と利便性の点で有利であり、プロセスは数分しかかからず、機械がすべての計算を実行するため、大規模なテストプロジェクトに最適です。また、複数の土壌タイプにも適しています。欠点としては、原子力ゲージは高価であり、ユーザーの専門知識とさまざまな規制基準への準拠が必要です。
Proctor 圧縮方法
プロクター法は、土壌が最も密度が高くなり、最大の乾燥密度に達する最適な水分含有量を決定する実験室試験です。試験プロセスでは、土壌を既知の密度で円筒形の型に特定の数の等しい層で充填します。各層は、乾燥密度を決定するためにハンマーから複数回の打撃を受けます。
このテストにより、制御された条件下で水分含有量を変化させる場合のさまざまな土壌タイプの圧縮特性をより深く理解できます。道路基礎、堤防、基礎パッドの土壌を圧縮する際に、あらゆる耐荷重プロジェクトの安定性を確保しながら、最適な含水率を提供するのに役立ちます。
貴社がどのような土壌締固めの課題に直面しても、Cat Rentalsはその作業に適した機器をご用意しています。当社の豊富な在庫には、Caterpillarおよびその他の大手メーカーのコンパクタ、ローラー、ランマーが含まれています。当社の専門家を信頼して、高品質で手入れの行き届いた機械を最高の状態で使用して、知識に基づいた機器の選択をお手伝いします。当社の料金は競争力があり、プロセス全体を通じて優れたサービスを受けることができます。
圧縮 機のレンタルフリート を今すぐチェックしてください。1-800-RENT-CATまでお電話いただくか、 オンラインでお問い合わせ いただき、簡単な見積もりを受け取ってください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります