造園用ミニショベル: 実用ガイド
公開済み 8月 27, 2026
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定
ミニショベル

マイクロショベルとも呼ばれるミニショベルは、コンパクトな設置面積に大きな機能を詰め込んでいます。狭い住宅スペースにフィットし、デリケートな地面でも簡単に移動でき、適切なアタッチメントでタスクを素早く切り替えることができます。このガイドを使用して、これらの機械のどこが優れているのか、また造園作業のためにどのようにセットアップするかを確認してください。

ミニショベルが造園に働く理由

ミニショベルは、商業用および住宅用の作業に適したパワー、制御、サイズのバランスをもたらします。主な利点は次のとおりです。

  • 汎用性: アタッチメントオプションにより、掘削から開墾、2台目の機械なしで吊り上げに切り替えることができます。プロジェクトの  添付ファイルを参照して、1台の掘削機でできることを拡張します。 
  • 手頃な価格:小型モデルは、ランニングと燃料のコストが低くなります。機器をレンタルすることで初期費用を管理することもできます。
  • 環境への配慮: エンジンが小型化されると、燃料使用量と騒音が削減されます。ゴム製トラックは地盤の乱れを制限します。電気オプションは排出量をさらに削減できます。
  • 小さなスペースにフィット: 4トン未満の機械は、狭い廊下や裏庭の門を通り抜けることができます。大型のミニモデルは、必要なときに揚力と掘削力を追加します。
  • 居住の機会: コンパクトなサイズは、大型機器が収まらない近隣のプロジェクトへの扉を開きます。
  • 操縦性: テールの揺れが減少またはゼロになると、トラック内で回転しやすくなり、近くの構造物と接触する可能性が低くなります。ゴム製トラックはトラクションを向上させ、表面の損傷を最小限に抑えます。
  • ノイズの低減: 機械が小型で静かであれば、作業の疲労が軽減されますが、建設作業員の半数以上が 完全な聴覚保護具を着用していないため、これは重要です。
ワークフローを中断することなく、添付ファイルを簡単に交換して、あるタスクから別のタスクに移動できます。
一般的な造園用途

ミニショベルの重量は約1トンから10トンです。4トン未満のモデルは、狭いアクセスポイントや狭いヤードに適合します。大型のミニは、作業に必要なときにより多くの揚力と掘削力を提供します。機械を作業に必要なスペース、リフト、掘削の深さに合わせます。

グレーディング: 前刃は細かい整地や埋め戻しに使用します。 

掘り起こす: バケツを使って溝を切ったり、オーガーを使って穴を掘ったりします。 

土地の開墾: 岩、コンクリート、瓦礫を持ち上げます。切り株を取り除き、ブラシを積み重ねます。

植栽: 木や低木を狭いスペースや斜面に置きます。穴を掘り、根球をセットし、1台の機械から埋め戻します。

ハードスケープ: 植生を伐採し、材料を分類し、パティオ、壁、小道のコンポーネントを設定します。 

ミニショベルは造園業界では多用途で人気のある機械ですが、正しい操作方法を理解することが重要です。
範囲を拡大するための添付ファイル

一般的なタスクに一致する添付ファイルを選択してください。以下の部品は、開墾、掘削、持ち上げ、仕上げ作業をサポートします。

  • グラップル: 不規則な破片を正確に制御して積み下ろし、移動します。回転モデルは360度のポジショニングを追加
  • オーガー: 穴や溝を開け、土を取り除き、適切なビットとドライブで硬い地面を貫通します。
  • バケット: 岩、粘土、土、砂を扱います。オプションは、トレンチングとグレーディングのための軽量から頑丈なものまで多岐にわたります。
  • ハンマー: コンクリートや石を砕いて、溝掘り、解体、掘削のために、衝撃の強い打撃を使用します。
  • パイルドライバー: 基礎や構造支持のために木材、鋼鉄、またはコンクリートの杭を打ち込みます。
  • 熊手: ブラシや枝を集めて、作業の前後にすばやく掃除します。
  • ウインチ: 切り株、丸太、機械などの重い荷物を現場全体に持ち上げたり引っ張ったりします。
  • マルチャー: 過成長を切り取り、埋め立てと浸食制御のためにマルチに変えます。
  • リッパー: バケツを乱用せずに、凍った地面または圧縮された地面を引き裂き、根やスラブを取り除きます。
  • 親指: 不規則なアイテムをバケツに入れて、安全な取り扱いとより速いサイクルを実現します。
操作と安全の基本

良好な操作は、乗組員と機器を保護します。最初の作業の前に、マニュアルを確認し、機械を点検し、平らでオープンな場所で練習してください。

基本操作
  • 起動: 機械がわずかに傾くまでブレードを下げ、スロットルを設定し、スティックを半分まで伸ばし、バケットの角度を制御します。
  • 掘削動作: ブームを下げて歯をかみ合わせ、ジョイスティックを使用して掘り、ブームレバーで勾配を維持し、ダンプまで移動し、繰り返します。
  • スロープの移動: 斜面での斜め移動を避けるために、ゆっくりと移動してください。安定性のために負荷を低く保ちます。
安全性
  • 状況認識: 周囲を確認し、危険を取り除き、人や財産をスイング半径に近づけないようにします。
  • 個人用保護具: ヘルメットと目の保護具を着用し、常にシートベルトを締めてください。
  • コントロールとインターロック: 安全インターロックを使用して、キャブへの出入り時の意図しない動きを防ぎます。
  • 3つの連絡先: 登ったり降りたりするときは、安定した足場を維持してください。
  • アタッチメントの使用: 各ツールは、本来の目的でのみ操作し、転倒しないように重量のバランスをとってください。
  • シフト前のチェック: 液体、ホース、ライト、ゲージを検査します。作業前にコントロールをテストし、摩耗や損傷を修正します。
Cat Rentals℠で適切な機器を見つける
適切な機器を見つける

特殊な 造園機器 を調べ、 ミニショベルのオプションをご覧ください。より多くのタスクに 1 台のマシンを装備するには、プロジェクトのアタッチメントを確認します 。

Cat Rentals℠は、世界中に1,900以上の拠点を持ち 、お客様の作業に適した機械のサイズとスケジュール設定をお手伝いします。 

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定