ブルドーザーをレンタルするには許可が必要ですか?
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

ブルドーザは、多くの種類のプロジェクトで貴重な機器です。土砂の移動、斜面のグレード、勾配の除去、作業現場周辺の粉塵の除去が可能になります。建設、マイニング、農業、造園などの作業員は、いずれもこれらのツールを使用します。レンタルは、短期間で使用するためにこの機械を機械に追加するための便利で比較的安価な方法です。 

ただし、地元のレンタル会社に立ち寄る前に、ブルドーザーをレンタルする許可が必要かどうかを判断する必要があります。この機器に関連する許可要件およびトレーニング要件の詳細については、こちらをご覧ください。 

ブルドーザのレンタルには許可が必要ですか?

ほとんどの州では、レンタルにブルドーザーの許可は必要ありませんが、 同じことがほとんどの種類の重機に当てはまります。ただし、特定の州で賃貸する前に、許可が必要かどうかを確認する必要があります。 

許可が必要な州に拠点を置いていない場合でも、レンタルを確保するには他の資格情報が必要になることに注意してください。 

ブルドーザのレンタルについて満たさなければならない要件

ブルドーザは、整地から土壌の広げ作業まで、現場でのさまざまな作業に使用できます。これらの機能により、レンタル機械に実用的に追加できますが、レンタル期間を開始する前に、次のようないくつかの要件を満たす必要があります。

  • トレーニング: 重機は安全リスクを生じる可能性があるため、レンタル会社は多くの場合、労働安全およびHealth管理ガイドラインに準拠したユーザートレーニングの証明を要求します。また、認定が必要な場合もあります。
  • 保険: 怪我、盗難、または損傷があった硬化層は、レンタル会社に保険証明書を提示する必要があります。一般賠償責任保険は、賃借人とあなたの会社を保護します。
  • ライセンス: 道路を走行する装備には運転免許証が必要です。より重い機械では、連邦自動車運送業者安全局の基準を満たすためにクラスAの商用ライセンスが必要です。一部の州では、ブルドーザのレンタルに独自の要件があります。
これらの要件を満たす必要がある理由

州の規制をフォローアップし、必要な書類を入手することは、常に余分な努力をする価値があります。レンタルルールに従うことがビジネスに役立つ方法をいくつか紹介します。

  • 評判: レンタル業者は、あなたが機械とそのオペレータを保護するために適切な手順をすべて講じていることを知っているため、あなたの機械を信頼します。 
  • 節約: 保険は、硬化層が損傷した場合に機器を保護します。レンタルしたブルドーザが作業現場で故障した場合でも、ブルドーザを最高の状態に戻すために総費用を支払う必要はありません。 
  • 安全性: 作業員は適切な免許を取得し、適切な訓練を受けていれば、自分自身や他人の負傷のリスクを減らして機械を運転する方法を知っています。 
ブルドーザのレンタルの準備

許可とライセンスの要件を確認することは、レンタルプロセスの良いスタートです。これらの基準を満たしていることを確認したら、 レンタルの準備のためにいくつかの追加手順を実行する必要があります。時間をかけて必要なブルドーザのサイズを決定し、オペレータのトレーニング状況を確認することで、レンタル手続きをさらにスムーズにすることができます。レンタルする前に行うべきいくつかの手順を次に示します。

適切なサイズの機器を選択する

業種やプロジェクト要件によって、 必要なドーザが異なる場合があります。過去にこれらの機械をレンタルしたことがある場合でも、前回使用していた機械が直近の作業で役に立つかどうかを検討したいと思うでしょう。ドーザには、小型、中型、大型の3つのサイズが用意されています。小型ブルドーザは、制約のあるスペースでも移動できるため、造園や住宅建設プロジェクトに適しています。大型ドーザは、マイニング、整地、商業建設などの作業に適しています。 

オペレータが適切なトレーニングを受けていることを確認する

オペレータがブルドーザを安全かつ効率的に使用する方法を知っていれば、作業を迅速に完了し、より多くのことを成し遂げることができます。トレーニングや認定のオプションを検討し、経験を積んでください。一部のレンタル会社では、ブルドーザーをレンタルする前にこの手順を要求することさえあります。また、オペレーターが商用運転免許証 (CDL) を持っている必要がある場合もあります。

最寄りのレンタル会社に、トレーニングや認定のためのクラスを提供しているかどうか確認してください。プロジェクト中は,資格のある作業員のみが機械を使用するようにしてください。

州の要件を検討する

おそらく、ほとんどのビジネスを 1 つの州で行っているでしょう。ドーザの使用および機器のレンタルに関する州の法律をよく理解してください。事前にルールを知っておけば、レンタルプロセスがはるかにスムーズになります。 

保険ポリシーを確認する

レンタルに何か問題が発生した場合は、必ず補償に加入してください。保険契約を確認して、補償範囲と金額を確認してください。商業保険代理店またはブローカーは、現在の保険契約や必要な追加の保護についてアドバイスを提供します。 

Cat Rentals℠ディーラネットワークを通じてドーザのレンタルを検索

Cat Rentalsは、世界中に広がる広範なディーラネットワークを通じて、ブルドーザを含む高品質の機械レンタルを提供しています。多くのCatディーラでは、機械選定支援やオペレータトレーニングなどの包括的なレンタルサポートを提供し、機械マネージャや事業主が成功に必要なものをすべて確実に得られるようにしています。 迅速な見積もりを依頼するか 、 お近くのCatディーラを見つけて、ブルドーザのレンタルを今すぐ始めましょう。

最寄りのCatレンタルを検索
クイック見積もりを取得
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp