.png)
自然災害により、数分で業務が中断される可能性があります。それらは財産や公共施設に損害を与え、道路を封鎖し、危険な現場を作り出します。天気をコントロールすることはできませんが、準備することはできます。災害復旧機器のレンタルに裏打ちされた実践的な計画は、迅速な対応とダウンタイムの削減に役立ちます。業界データによると、主要なイベント がより頻繁に発生しています。
シンプルな計画が大きな違いを生みます。誰が誰に電話をかけるか、乗組員をどのように保護するか、どの装備が最初に必要かを概説します。チェックリストを使用して、燃料、PPE、 アクセスルート を追跡し、 リーダー向けの実用的な概要を作成します。
計画を地域のリスクに合わせます。ハリケーン地域では、風と洪水に備えます。西部では、山火事に備えてください。川の谷では、春の洪水に備えて計画を立てます。プレシーズンのリマインダーを使用して、 レンタルを早めに並べましょう。
計画を立てるときは、最初に行う必要がある作業 (電力の復旧、アクセスの作成、水の除去、瓦礫の移動) によってレンタルを整理します。Cat Rentals℠は、動力、土木、トラック、高所作業、ポンプ、マテリアルハンドリング、および機能を 拡張する作業工具アタッチメントにまたがる幅広いフリートを提供しています
1)発電
- 照明、ポンプ、通信をオンライン に保つための移動式および固定式発電機
- ディーゼルまたは天然ガスのオプションで負荷のニーズに合わせた出力サイズ
- 大規模またはより複雑な展開のための配布機器
- 地域またはマルチサイトサポートのためのCat® レンタルパワーサービス
2) ポンプと水の除去
溜まった水は構造物に損傷を与え、作業を遅らせます。ポータブル、水中、牽引 可能なポンプを使用して、建物、地下道、掘削現場から水を移動させます。シナリオ別の機器のアイデアについては、 洪水被害の清掃に関するガイダンスを参照してください。
3) 開墾とアクセスのための土木
次は道路や敷地の清掃です。機械のサイズを作業や現場の条件に合わせます。スキッドステアは、 狭い場所でも機敏です。コンパクトなトラックローダーとマルチテレーンローダーは、 軟弱な地面や斜面を保護します。 バックホーローダーは、 1台の機械で積み込みと溝掘りを可能にします。ホイールローダーは重い杭を高速に移動し、 トラックに効率的に積み込みます。掘削機は、重い瓦礫、溝掘り、 構造物の撤去を処理します。プッシュパワーとグレーディングのために、 ドーザーを追加します。
4) 作業工具アタッチメント
アタッチメントは 、1台のマシンを複数のマシンに変えます。バケツ、グラップル、フォーク、ほうき、ブレーカーを使用して、機械を交換せずにタスクを切り替えます。このアプローチにより、クリーンアップが迅速化され、レンタル数が減ります。
5) トラックと運搬
- 瓦礫の一般運搬用ダンプトラック
- 重い荷物や起伏の多い地形 用のアーティキュレートトラック
- 浸水したラインや雨水排水管を掃除するバキュームトラック
- クレーントラックで瓦礫を持ち上げ、新しいコンポーネントをセットする
- さまざまなリカバリーニーズに対応するオンロードおよびオフロードトラックのフルラインナップ
6) 空中リフトとアクセス
嵐の後は高所での作業が一般的です。ブームリフト、シザーリフト、垂直リフトなどの 高所作業機器 を使用して、屋根の検査、ラインの修理、損傷した構造物へのアクセスを行います。
7) ママテリアルハンドリングと現場サポート
フォークリフトと マテリアルハンドラーで物資を移動させ続けます。必要に応じて、 現場の照明、ヒーター、 その他の必需品 でキットを完成させます。
計画はシンプルかつ明確でなければなりません。人、コミュニケーション、ロジスティクスに焦点を当てます。最初に行う電話、要求する機器の順序、および配送のステージング エリアをリストします。 また、電力と重要な運用に合わせた災害対策の概要を確認することもできます。
広域イベントの期間中は、レンタル需要が急増します。早めに最寄りのCat® ディーラーに連絡し、緊急時の優先状況について尋ねてください。1,300以上の拠点を持つCat Rentalsは、支店間で調整して 機器を調達できます。大規模なモバイル電源または特殊な配電が必要な場合は、 Cat® レンタル電源と連携してください。
復旧の各段階の支出しきい値を含む単純な予算フレームワークを設定します。レンタル契約、配送チケット、サービスログを追跡します。これらの記録は保険金請求をサポートし、各イベント後に計画を改善するのに役立ちます。必要なものがわかったら、 簡単な見積もりをリクエストして 空き状況を確保してください。
ハリケーンや暴風雨では、ポンプ、動力、空中リフトが必要になることがよくあります。シナリオベースの機器のアイデアを参照してください。洪水には、アクセスと堤防を構築するために大量のポンプと土木が必要になります。山火事のリスクについては、瓦礫を取り除くためにブルドーザー、ローダー、掘削機を計画します。
賃貸は、緊急かつ一時的なニーズがある場合に実用的です。使用したギアに対してのみ料金を支払います。保管や長期メンテナンスを回避し、条件の変化に応じてスケールアップまたはスケールダウンできます。最も重要なことは、数か月ではなく数日で機器を入手できることです。
嵐の後、最初に何を借りるべきですか?
電力と脱水から始めます。 発電機は、照明、通信、充電器を稼働させ続けます。ポンプが溜まった水を取り除くため、作業員 は安全に作業できます。
どの機械が破片を最も速く取り除きますか?
重い瓦礫には ホイールローダー と 掘削機を使用してください 。 スキッドステアは 狭い場所や路地でうまく機能します。 作業ツールの添付ファイル を追加して、タスクをすばやく切り替えます。
回復中に空中リフトは必要ですか?
多くの場合、そうです。空中リフトを使用すると、乗組員は屋根を検査し、 標識や照明を修理できます。 クレーン トラックは 、より重いリフトや材料のセッティングに役立ちます。
どのくらいの速さで装備を手に入れることができますか?
広範囲にわたるイベントでは、需要が高くなります。早めに最寄りのCat® ディーラーに連絡して、 支店間で調整してください。 クイック見積もりをリクエストすることもできます。
明確な計画と適切なレンタルにより、より迅速かつ安全に回復できます。災害復旧機器のレンタルと地域別のリスクについて、お近くの Cat® チーム に相談してください。準備ができたら、ギアと配送期間を確保するための簡単な見積もり をリクエスト してください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります