適切な具体的な実践: 混合、硬化、硬化
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

コンクリートはほとんどの建築のバックボーンです。水、骨材、セメントの混合物が、あなたが頼りにするスラブ、壁、または足場に変わります。これは非常に重要なため、コンクリートを混合、硬化、硬化させるときはベスト プラクティスに従う必要があります。これらのステップの小さなミスは、後でより大きな問題として現れる可能性があります。

ミキシング:レシピを正しく手に入れる

ミックスは、特定のジョブに使用するブレンドです。強度と耐久性は、いくつかの重要な選択に依存します。

  • セメントの選択: ポルトランドセメントは一般的なタイプですが、製品をテストして、使用要件を満たしていることを確認してください。
  • 集計サイズ: 完成したコンクリートに必要な物理的特性を実現するサイズを選択します。
  • 水の種類: ほとんどの飲料水は混合に機能しますが、最初にテストしてください。
  • 水とセメントの比率: 作業性と適切な一貫性と設定のバランスをとります。
  • 耐久性チェック: オンサイトテストでは、硬化後28日で強度を測定できます。
設定:視聴時間、湿度、温度

硬化は、水がセメントに当たり、混合物が剛性を増し始めると始まります。硬化の程度は、透過性、強度、体積安定性、亀裂リスク、耐凍結融解性、耐摩耗性に影響します。良い経験則は、環境を相対湿度80%以上、50°F以上を3〜14日間維持することです。混合設計も重要です: 水とセメントの比率を低くすると強度と耐久性は向上しますが、作業性は低下します。

硬化:水分損失を制御

硬化とは、セメントの水和中に水分を管理する方法です。溜まったり、湿った砂を塗ったり、軽くスプレーしたり、水を振りかけたりすることで、表面を湿らせておくことができます。表面をポリエチレンシートで覆い、水分の損失を遅らせることもできます。

慣行が失敗するとどうなるか

ベストプラクティスをスキップすると、引張応力による亀裂や剥離が発生し、チャンクが主要構造から剥がれる可能性があります。

次の注ぎを計画する

建設現場  でコンクリートを施工するプロセスをわかりやすく見直したい場合は、私たちがお手伝いします。 

プロジェクトが近づいていますか?必要なギアの価格を オンラインで お問い合わせいただくか、 お近くの Cat Rentals を見つけて地元のチームに相談してください。

FAQ

Q: 混合、硬化、硬化の違いは何ですか?

A: 混ぜることでレシピが決まります。硬化は、水との化学反応によって引き起こされる初期硬化です。硬化は、水分補給中の水分損失を制御します。

Q: 適切な設定をサポートする条件は何ですか?

A: 相対湿度が 80% 以上、温度が 50°F を超えることを 3-14 日間目安にしてください。

Q: コンクリートは完全に硬化したと見なされるまでにどのくらいの期間硬化する必要がありますか?

A: コンクリートは数時間以内に固まり始めますが、完全に硬化するには通常 28 日かかります。この期間により、コンクリートは最大の強度と耐久性に達することができます。 

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定