ほとんどの労働者は重機の操作に伴う安全上の問題を認識していますが、誰もが建設騒音の影響について考えているわけではありません。現場での聴覚障害は通常、徐々に発生するため、多くの労働者は、矯正できなくなるまで聴覚が損傷していることに気づかず、不可逆的な騒音性難聴を引き起こします。
建設現場 で作業する場合、騒々しい機械の周りにいることは避けられませんが、職場での難聴から自分自身と従業員を守る方法は数多くあります。作業者向けの次の騒音保護のヒントを使用すると、乗組員の聴覚を損傷から守ることができます。
建設現場で作業するときは、騒音による損傷から自分自身と乗組員を守るために必要な措置を講じることが重要です。耳の安全性を高めるために、建設作業員向けの次の聴覚保護具のヒントを検討してください。
聴覚保護具の着用
現場で鼓膜を保護する最も簡単な方法の 1 つは、建設騒音を遮断するイヤーマフや耳栓などの工業用聴覚保護具に投資することです。作業員が機械を操作していなくても、建設現場では常にこれらのデバイスを着用することを義務付けるのが経験則です。
ほとんどの場合、外耳道に深く入り込みすぎる聴覚保護具は避けるべきです。これらのタイプの機器は音の受信を最小限に抑えますが、鼓膜に穴を開け、耳の中に耳のワックスや破片が蓄積する可能性もあります。
職場の騒音レベルを規制する
労働安全衛生局 (OSHA) は、鼓膜を損傷から保護するために、職場の騒音レベルが 8 時間の労働時間で平均 85 デシベル を超え ないようにすることを推奨しています。耳の高さに配置されたマイクを使用して機器の騒音を評価する騒音計を使用して、現場の騒音を測定できます。非常に大きな音の機器に危険な騒音ステッカーを貼り付けて、潜在的なリスクを作業者に警告することができます。
騒音計を利用できない場合は、同僚から約 3 フィート離れた場所に立って手動で騒音レベルを評価できます。パートナーの声が聞こえない場合や、相手に自分の声を聞かせるために声を上げなければならない場合は、サイトの騒音レベルが 85 デシベルを超えている可能性があります。
より静かな機械に投資する
技術が進歩し続けるにつれて、より静かな動作機能を備えた機器がますます増えています。コンパクトな機器は、大型の機械よりも騒音レベルが低い傾向があるため、建設音を制限するのに最適です。
たとえば、 Cat®コンパクト建設機械 は、厳しい規制基準を満たすように設計された静かな動作で知られています。
騒音曝露の低減
タスクを開始する前に、特定のプロジェクトを中心に計画を立てて、潜在的なノイズへの曝露を最小限に抑えることができます。防音壁を構築したり、作業員の数が少ないときに騒音の多い作業をスケジュールしたりするなど、現場でより良い騒音低減計画を実施する方法は数多くあります。また、定期的な安全会議を開催して、職場で実行できる騒音制限の実践について話し合うこともできます。
Cat Rentalsの静かな機器レンタルで、騒音による難聴から作業者を守ることができます。 当社のディーラでは 、最新技術を搭載した高性能重機を包括的に取り揃えています。
今すぐ機械の見積もり をリクエストしてください!