クレーンのレンタル: 究極のガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

クレーンは、多くの建設現場にとって不可欠な機器です。多くの企業は、レンタルにより柔軟性が高く、必要な時間だけクレーンを使用できるため、クレーンのレンタルを選択しています。企業が次のプロジェクトのためにクレーンをレンタルしようとしている場合、経験豊富な賃貸人のトッププラクティスのいくつかについて知っておくことをお勧めします。

レンタルする前に、クレーンの主な種類、その用途、およびクレーンを探す際に考慮すべき作業要件について詳しく学んでください。さらに、可能な限り最適なクレーンを選択するための重要なヒントのいくつかと、それを適切に使用する方法に関する情報について詳しく知りたい場合があります。クレーンのレンタルに関する究極のガイドでは、知っておくべきことをすべて説明しています。

セクションにジャンプします。

クレーンの種類

クレーンを探すときは、まず建設で使用されるクレーンの主な種類を知りたいと思うかもしれません。さまざまなタイプのクレーンが利用可能ですが、移動式クレーンと静的クレーンの 2 つの主要なカテゴリに分類できます。この 2 つの違いについて学ぶと、どのタイプのクレーンをレンタルするかを知るのに役立ちます。

静的クレーンは、建物または地面に設置される半永久的または恒久的な構造物です。このタイプのクレーンは、固定経路を通って荷物を移動および持ち上げます。多くの場合、静的クレーンは長期間使用されるため、レンタルとして提供されていません。

対照的に、移動式クレーンには車輪またはトレッドが付いているため、ある場所から別の場所に簡単に輸送できます。クレーンを設置すると、荷物の取り扱いやその他の用途に使用できます。経路が固定された固定クレーンとは異なり、移動式クレーンは荷物をピックアップしてさまざまな場所に輸送できます。一部の移動式クレーンでは、適切に使用するためにカウンターウェイトとアウトリガーが必要です。

多くの移動式クレーンは、他の車両の後ろに引っ張られたり、トラックに積み込まれて作業現場に到着したりします。到着すると、オペレーターは作業現場でクレーンを運転してさまざまな作業を完了できます。他の移動式クレーンはトラックに直接組み込まれており、他の車両に引っ張られたり積み込まれたりすることなく高速道路を現場まで走行できるため、複数の現場に迅速に展開できます。

移動式クレーンの用途

クレーンは主に建設分野で数種類の吊り上げ作業を行うために使用されます。移動式クレーンは、一連の高度なプーリーとケーブルを使用して、人々が自分で持ち上げる力を持つことのない信じられないほど重い荷物を持ち上げます。短期的な集荷作業や大規模で長期的な運用に使用できます。

建設業界では、オペレーターは移動式クレーンを使用して、作業現場で機器や資材を迅速に移動させることがよくあります。さらに、レンタルクレーンは定期的に高所で作業する乗組員に重い建築資材を持ち上げます。クレーンは地面から建物の屋上やその他の高所まで資材を簡単に持ち上げることができるため、スタッフは機器を階段に運んだり、他の種類の吊り上げ装置に投資したりする必要はありません。効率を向上させるためにクレーンを使用して屋根工事を手伝う作業員をよく見かけます。

クレーンを選択するときは、作業要件を考慮してください

ニーズに最適なクレーンを探すときは、クレーンがプロジェクトの要件に適合していることを確認する必要があります。作業現場の地形に対応できないクレーンや、材料を十分に高く持ち上げるのに必要な高さがないクレーンの選択は避けたほうがよいでしょう。レンタルする前に作業現場を評価することで、すべての要件に適合するクレーンを確実に入手できます。

クレーンをレンタルする前に、次の作業要件を考慮してください。

  • 現場のサイズ: クレーンをレンタルする前に、最初に考慮すべき作業要件の 1 つは、作業する現場のサイズです。スペースが広い現場では、大型のクレーンを容易に使用でき、現場を素早く運転できるクレーンが必要になる可能性があります。小規模な作業現場では、通常、狭いスペースに収まる小型のクレーンが必要です。
  • 敷地の地形: 移動式クレーンには、さまざまな地形に適したさまざまなタイプの車輪が付属しています。たとえば、作業現場に移動が困難な地形がある企業は、頑丈なタイヤを備えたラフテレーン クレーンを必要とする場合があります。それほど困難でない地形の場合は、標準の車輪を備えたクレーンで十分な場合があります。
  • 材料の重量とサイズ: クレーンをレンタルする前に、クレーンで吊り上げる予定の材料のサイズと重量を確認することをお勧めします。特定の材料をピックアップするためのスペースと積載量のないクレーンをレンタルしたくありません。大型のクレーンは、作業者が資材をより速く持ち上げて輸送するのにも役立ちます。
  • リフトの高さ: 現場で考慮すべきもう 1 つの要素は、材料や工具を持ち上げる必要がある高さです。作業中の建物の高さが高いほど、必要なリフトの高さも高くなります。作業に必要なリフト高さを評価することで、クレーンの潜在的な用途をすべて処理できるクレーンを確実にレンタルできます。
  • 必要な距離と半径: クレーンの高さと同様に、クレーンで材料を特定の距離にわたって移動する必要がある場合があります。メーカーの仕様を確認して、クレーンが必要な距離をカバーでき、クレーンを必要な場所にスイングできる半径があるかどうかを確認してください。
  • クレーンの保管機会: クレーンを作業現場で使用しない場合は、保管する必要がある場合があります。現場でクレーンを安全に保管できることを確認してください。作業現場にスペースがあまりない場合は、保管しやすい小型のクレーンを選択することをお勧めします。
  • 安全上の問題: 場合によっては、作業現場には送電線などの安全上の問題があり、クレーンは周囲または下を移動する必要があります。送電線やその他の危険を迂回する機動性のないクレーンは、プロジェクトやクレーン自体に損傷を与える可能性があります。さらに、クレーンは送電線の下を通る必要がある場合があるため、大きすぎず、頭上の危険の下に収まるようにブームを十分に低く下げることができるクレーンを選択することが重要です。
  • プロジェクトのタイムライン: プロジェクトでクレーンを現場に設置する必要がある時間を評価することも重要です。この情報を知っておくと、クレーンが必要になる期間をカバーするレンタル会社との契約を確実に結ぶことができます。

クレーンを選ぶためのヒント

次のプロジェクトに適したクレーンを見つけるために知っておくべきヒントがいくつかあります。適切なクレーンをレンタルするには、多くの場合、プロジェクトの要件を評価し、現実的なスケジュールを設定し、輸送方法を確認し、適切な許可を取得する必要があります。

1. プロジェクトの要件を念頭に置いてください

レンタルを探すときは、プロジェクトのすべての要件を念頭に置いてください。レンタル会社のサービスを閲覧したり、担当者に相談したりする際には、現場の評価を参照してください。現場の要件に合ったクレーンを選択すると、プロジェクトを効率的かつ時間通りに完了できます。

適切なクレーンを選択するには、クレーンの仕様をよく理解してください。レンタルする前に確認したい主な仕様の一部を次に示します。

  • 吊り上げ能力: レンタルを選択する前に、クレーンの吊り上げ能力を検査することが不可欠です。リフト容量とは、クレーンが処理できる最大重量を指します。プロジェクトに必要な最も重い荷物を安全に持ち上げることができる吊り上げ能力を備えたクレーンを選択する必要があります。選択したクレーンに適切な吊り上げ能力があることを確認することで、クレーンの損傷を防ぎ、作業現場を最高の効率で稼働させ続けることができます。
  • 最大垂直リーチ: クレーンの最大垂直リーチも重要です。この仕様はクレーンが到達できる最高高さを指し、クレーンにはいくつかの高さの選択肢があります。クレーンの最大垂直到達距離と、プロジェクトを完了するためにクレーンで到達する必要がある最大高さを比較します。この比較は、プロジェクト全体を通じて材料や工具を十分に高く持ち上げることができるクレーンを選択するのに役立ちます。
  • 車両重量: クレーンの重量は、多くの場合、クレーンのリフト容量と最大垂直到達距離と相関します。場合によっては、企業は地上であまり印象に残らないように、より軽量なクレーンを望むことがあります。

2. 経験豊富なリガーを見つける

クレーンには、クレーンが適切にセットアップされ、すぐに使用できるようにするために、経験豊富なリガーが必要です。リガーがケーブル、チェーン、ストラップを固定して、クレーンが安全に機能し、お客様の基準を満たしていることを確認します。リガーは、クレーンのリフトを実行し、作業の要件に応じてその他の業務も処理します。経験豊富なリガーは、プロジェクトに必要な乗組員の数を決定するのにも役立ちます。

すでにリガーがいるかもしれませんが、そうでない場合は、プロジェクトの要件について話し合うために早い段階でリガーを見つけることが重要です。必要なクレーンの種類と、さまざまなクレーンが作業現場でどのように機能するかについて、詳細情報を提供できます。

3. 事前にレンタルを予約する

クレーンをレンタルするときは、希望するクレーンが利用可能であることを確認するために、事前に予約することが重要です。クレーンのレンタルを必要になる1日か2日まで待っている企業は、必要なクレーンが急遽入手できない可能性があるため、プロジェクトを遅らせる可能性があります。トップクラスのレンタル会社は通常、クレーンの需要が高いため、数週間、場合によっては数か月前からクレーンを予約しておく場合があります。

プロジェクトが始まるかなり前に、レンタル会社に連絡して、空き状況とオプションについて話し合ってください。プロジェクトのかなり前に連絡を取ることで、より多くの選択肢があるはずです。

4. 輸送方法を確認する

クレーンを作業現場まで輸送する会社もあれば、自分で受け取る必要がある会社もあります。そのため、クレーンの輸送方法をレンタル会社に確認することが不可欠です。クレーンの輸送方法を確認することで、企業は必要な日にクレーンをプロジェクトに届けたり、自分で取り扱う必要がある場合は適切な輸送を計画したりできます。

輸送を提供するレンタル会社は、クレーンを作業現場まで運ぶために車両を雇ったり、輸送中にクレーンを誤って扱う危険を心配したりする必要がないため、大きな利点となります。レンタル会社が輸送を担当している場合は、いつ、どこでクレーンが必要かを伝えるだけで、時間通りにクレーンが届き、プロジェクトの締め切りに間に合うようになります。

輸送を緊密に調整することは、他の重要なタスクの調整にも役立ちます。乗組員はクレーンがいつ到着するかを正確に把握できるため、クレーンが到着したらすぐに作業を開始する準備ができています。また、乗組員がクレーンに必要な追加の艤装、資材、機器を適切なタイミングで準備しておくのにも役立ち、滞りなくクレーンの使用を開始できます。

5. 適切な許可を取得する

クレーンをレンタルする前に、クレーンの使用に関する現地の法律を調べて、特別な許可が必要かどうかを確認してください。クレーンが到着する前に適切な許可を受けることで、すぐにクレーンを使用できます。地元の許可や法律がわからない場合は、地元の許可局に電話すると非常に役立つため、罰金や閉鎖を回避できます。

6. クレーンを現実的な時間レンタルする

レンタル会社と話すときは、プロジェクトのスケジュールを明確に把握してください。プロジェクトにかかる時間を正直に評価することで、クレーンを借りる時間が短すぎたり長すぎたりしない可能性が高くなります。必要以上にレンタルすると、レンタル費用がかかりすぎる可能性があります。レンタル期間が短すぎると、使用する前にクレーンを返却しなければならない場合があります。

クレーンを長期間レンタルすると費用がかさむ可能性がありますが、レンタル期間が短すぎないようにすることがさらに重要です。プロジェクトのスケジュールを適切に見積もって大きな遅延を回避し、必要な限りクレーンを現場に置いてください。適切な期間レンタルすると、クレーンを返却する前に作業員が作業を完了するためにプロジェクトをスピードアップしようとしないため、乗組員の安全も保たれます。

レンタルを進めるときは、通常、クレーンが必要になる期間を過大評価する方が安全な選択です。過大評価すると、作業中に乗組員に息抜きの余地が与えられます。場合によっては、小さなミスや予期しない状況が発生し、プロジェクトが遅くなることがあります。クレーンのレンタルに必要な時間を過大評価することで、乗組員は、クレーンの使用が終わる前にクレーンを返却しなければならないことを心配することなく、困難な状況に適切に対処するのに十分な時間を得ることができます。

7. クレーン用の敷地を準備する

クレーンが到着する前に、現場の準備をしておくことをお勧めします。まず、クレーンを運ぶトラックが作業現場に安全に入り、クレーンを降ろす必要があるエリアに到達するのに十分なスペースを確保することから始めます。また、クレーンで使用する追加の機器やツールをクレーンの近くですぐに使用できるようにしておくこともできます。

クレーンの降ろしのための明確な経路を作成し、資材を準備することで、クレーンが到着した日の非効率や遅延を回避できます。すぐに作業を開始し、締め切りに間に合わせるためにプロジェクトを順調に進める準備が整います。

クレーンの正しい使い方

クレーンをレンタルしたら、適切に使用することで、作業現場を安全に保ち、プロジェクトを効率的なペースで進めることができます。クレーンを正しく使用するためのベスト プラクティスをいくつか紹介します。

  • オペレーターがライセンスを取得していることを確認する: オペレーターは、クレーンを使用する前に適切なライセンスを取得する必要があります。クレーンオペレーターが認定を受けていない場合、会社は法的な問題に遭遇する可能性があります。また、無免許のオペレーターはクレーンの適切な使い方を知らず、怪我やミスにつながる可能性があります。
  • 適切な服装を着用する: オペレーターやクレーンの周りで作業する人も適切な服装を着用する必要があります。クレーンで作業する場合、通常、ヘルメット、目の保護具、手袋、保護靴、耳の保護具、反射ベストはすべてすべて必要です。
  • 事前検査の実施: クレーンの運転を開始する前に、荷物、作業エリア、機器を検査します。機器をチェックして、すべてが適切に機能していることを確認します。さらに、作業エリアに水平面や潜在的な危険がないか確認してください。最後に、クレーンに過負荷をかけて破損する可能性があるため、安全な作業負荷が重要です。
  • 気を散らすものを減らす: オペレーターとクレーンの周りで作業する人は注意を払う必要があります。携帯電話は気を散らす主な原因であるため、電源を切る必要があります。監督者が注意散漫になる可能性があることに気付いた場合は、オペレーターがクレーンを使用する前に注意散漫を減らすように努める必要があります。
  • クレーンの荷物を準備する: クレーンが荷物を持ち上げる前に、乗組員は時間をかけて荷物のバランスを取り、固定する必要があります。クレーンのフックをチェックして、磨耗していないか、交換が必要かどうかを確認することも重要です。さらに、乗組員はワイヤーロープや荷重交換をスリングとして使用しないでください。
  • リフト中の安全を確保する: 荷物が空中に浮遊しているときは、乗組員は荷物に目を光らせ、決して放置しないでください。乗組員はまた、荷物の下を決して歩かないようにする必要があり、オペレーターは荷物を他の人の上に振り回してはなりません。安全を意識したオペレーターは、荷物がどこに行くかにも注意を払います。さらに、荷物を引っ張らず、押すだけが重要です。
  • リフト後の安全を第一に考える: 荷物が目的地に到着したら、乗組員は荷物を安全に取り出すための適切な手順を踏んで荷物を固定する必要があります。さらに、クレーンの使用が終了した場合は、スタビライザー、アタッチメント、ウインチを安全な場所に保管してください。
  • 何かがおかしいと思われる場合は停止する: クレーンの使用中に何かがおかしいことに気付いた場合は、すぐに使用を中止してください。クレーンを再度操作する前に、知識豊富な監督者またはオペレーターに何が問題があるかを評価し、修正してもらいます。このような頑丈な機器を扱うときは、注意が第一のルールです。

クレーンレンタルのニーズに合わせてCat Rentals℠をお選びください

世界中の企業が、機器のレンタルニーズに Cat Rentals℠ を信頼しています。クレーンを使用したプロジェクトで高品質のレンタルをご希望の場合は、私たちがお手伝いします。当社では幅広いクレーンを取り揃えているため、お客様固有のプロジェクト要件を満たすクレーンを簡単に見つけることができます。世界中に 1,300 以上の拠点と 豊富な機器在庫により、ほぼすべてのプロジェクトをお手伝いします。

クレーンおよびクレーン トラックのレンタル のセレクション を参照して、お客様の現場に最適なものを見つけてください。ご不明な点がございましたら、お近くの販売店 に問 い合わせて担当者にご相談ください。

お近くのCatレンタルを探す
/コンテンツ/crs/language-masters/ja/equipment
視認性の高いベストを着た人が電話を見る視認性の高いベストを着た人が電話を見る
何が必要かわかりませんか?
プロジェクトに関する情報を記載した簡単な見積もりを送信すると、担当者がレンタルのニーズについて話し合うために連絡します。
クイック見積もり
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp