.png)
道路建設には、土地を準備し、表面を敷設し、丈夫に仕上げるための特殊な機器が必要です。各マシンは、プロセスで異なる役割を果たします。道路建設機械が何をするのかを理解することは、プロジェクトに適したレンタルを選択するのに役立ちます。
ロードグレーダーとも呼ばれる モーターグレーダー は、表面を平らで滑らかにします。アスファルトの土台を準備し、排水のために溝を切り、斜面を形作ったり、雪を取り除いたりすることができます。鋭い刃により、道路工事において最も用途の広いツールの 1 つとなっています。
ベースの準備ができたら、 アスファルト舗装を 広げ、アスファルト混合物を平らにします。加熱されたスクリードは滑らかさと厚みを保証します。オペレーターは、ミックスを均一に保つために設定を調整できます。舗装機がなければ、一貫したプロフェッショナルな路面を実現することはほぼ不可能です。
コンパクターは、 アスファルトを適切な密度に圧縮することで舗装プロセスを終了します。重量、振動、圧力を組み合わせて、持続的な結果を実現します。一部のプロジェクトでは、空気圧 (ゴムタイヤ) コンパクターが必要です。振動を調整できる滑らかなドラムローラーを必要とする人もいます。
ローダーは建設現場だけのものではありません。道路工事にも不可欠です。アタッチメントを使用すると、材料を掘ったり、グレーディングしたり、移動したりできます。 スキッドステアローダー は車輪を使用しているため、舗装された地面に適しています。 コンパクトトラックローダ は履帯を使用するため、起伏の多い地形や泥だらけの地形でも優れています。
掘削機 は土、岩、瓦礫を掘って移動させ、道路ベースを準備します。360 度回転できるため、狭い現場でも柔軟に対応できます。アタッチメントを使用すると、コンクリートを壊したり、根を切ったり、排水やユーティリティ用の溝を掘ったりすることができます。
Cat Rentals℠では、道路工事に必要な機械を簡単にレンタルできます。当社の在庫には、グレーダー、舗装機、コンパクター、ローダー、掘削機が含まれており、すべて最高水準に維持されています。柔軟なレンタル条件により、プロジェクトのスケジュールに合わせて日単位、週単位、または月単位でレンタルできます。
Q: ロードベースを準備する機械は何ですか?
A: モーターグレーダーは地面を平らにして形を整え、アスファルトの準備を整えます。
Q: アスファルトを敷設する機械はどれですか?
A: アスファルト舗装は、加熱されたスクリードでアスファルトを広げ、水平に混ぜます。
Q: 舗装後のアスファルトの圧縮は何ですか?
A: アスファルトコンパクターは、重量、振動、圧力でアスファルトを圧縮します。
Q: なぜ買うのではなく借りるのですか?
A: レンタルすると、高額な初期費用や継続的なメンテナンスをかけずに、複数のマシンにアクセスできます。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります