ハンドヘルドカットオフソーの安全に関する注意事項
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

ハンドヘルド切断鋸は、コンクリート、石、レンガ、舗装材、金属パイプ、その他の固体材料を切断するために使用できる多用途のポータブル電動工具です。ブレードの種類が豊富で、さまざまな用途に使用できます。 

電動工具を使用する際の現場での怪我を防ぐためには、適切な安全対策を講じることが重要です。手持ち式切断のこぎりも例外ではありません。次のヒントは、あなたとあなたの乗組員を危険から守ることができます。

切断鋸を使用する準備

ハンドヘルド切断鋸の安全性は、ツールを操作する前に始まり ます。迅速な検査を実施することで、鋸の性能に影響を与える可能性のある機械的な問題を検出してトラブルシューティングすることができます。

  • 留め具が緩んでいないか確認する: すべてのボルト、ネジ、その他の留め具がしっかりと締まっていることを確認し、剥がれたり損傷したりしたものはすべて交換します。 
  • トリガーを検査する: スロットル トリガーとストップ スイッチをテストして、正しく機能していることを確認します。
  • ホイールガードの取り付けを確認してください: ホイールガードがしっかりと固定されていることを確認し、亀裂やその他の損傷の兆候がないか確認します。 
  • ホイールを検査する: のこぎりのホイールがモデルに適したものであることを確認し、亀裂、セグメントの欠落、または水分飽和の兆候がないか確認してください。
  • ベルトの点検: のこぎりのベルトの張力が適切であることを確認し、必要に応じて調整してください。
  • 刃を検査する: 切断鋸の刃はしっかりと取り付けられ、フランジに損傷の兆候があってはなりません。
ハンドヘルド切断鋸を安全に使用する方法

のこぎりを検査し、適切な動作状態にあることを確認したら、現場で使用する準備が整います。安全な操作のヒントは次のとおりです。

  • しっかりと握る: のこぎりを動かすときは必ず両手を使用し、スロットルトリガーを操作するときは必ずしっかりと握ってください。
  • 正しい姿勢を維持する: しっかりとした地面で鋸を操作し、安定した足場を提供する姿勢を採用します。ブレードの平面の真後ろに立たないでください。 
  • 刃を無理に押し込まないでください: 刃を切断面に「押し込まないように」、のこぎりに作業を任せます。ブレードが反り返らないように、ブレードを同じ方向に動かしたままにしてください。 
  • ブレードを正しく配置する: 上部で切断しないことで、潜在的に危険なブレードのキックバックの可能性を減らします。また、目の高さより上にある物体を切ろうとせず、より安全な位置に立つために、安定した高い面に立ってください。 
Cat Rentals℠には、切断作業に適したツールがあります

高品質のハンドヘルド切断鋸のレンタルをお探しの場合は、 お住まいの地域の Cat Rentals℠ に必要なものが揃っています。当社のディーラーは、幅広い種類の鋸を競争力のある価格で提供し、優れた顧客サービスでサポートしています。危険性の低い作業環境を構築するのに役立つ追加のハンドヘルド切断鋸の安全に関するヒントも提供できます。 

ハンドヘルド切断鋸の安全性と、Catディーラネットワークを通じて入手できる豊富な機器在庫の詳細については、レンタルスペシャリスト(1-800-RENT-CAT)までお電話ください。また、便利なお問い合わせフォームに 記入して送信することで、迅速なオンライン見積もりをリクエストすることもできます。 

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定