.png)
最も効率的な倉庫保管およびマテリアルハンドリング作業は、利用可能なすべてのスペースを最大限に活用します。小規模な施設では、限られたエリアでの操作というさらなる課題が生じるため、作業に適したマテリアルハンドリング機器を選択することが重要です。
この投稿では、狭いエリアで使用するために設計されたさまざまなタイプのマテリアルハンドリング機器を検討し、作業に理想的な選択をするためのヒントを提供します。
倉庫施設が小規模な企業は、できるだけ多くの商品を収容するためにラックを近くに配置する必要があります。このプロセスにより、貴重な床面積は節約されますが、フルサイズのリフト トラックでは移動が困難な圧縮通路が作成されます。
これらの施設には、よりスリムなプロファイルの狭い通路フォークリフト (多くは幅 3 フィート未満) が理想的です。これらのモデルにはディーゼルと電動のオプションがあり、十分な吊り上げ能力と積載能力を提供します。最大 1,100 ポンドの荷物を処理できるものもあれば、5,500 ポンドの荷物を処理できるリーチ トラック バージョンもあります。
トランシーバースタッカーは、従来のフォークリフトを縮小したものです。オペレーターはユニットの後ろを歩き、コントロールパネルを使用して、荷物の入ったパレットを持ち上げ、上げ下げします。トランシーバーは操作性が高く、さまざまな構成があります。一部のモデルでは、使用中にオペレーターがその上に立つこともできるため、追加のスペースを節約できます。ウォーキーはバッテリー駆動の電気で動作し、バージョンにもよりますが、最大 5,000 ポンドを持ち上げることができます。
これらの電動機械はウォーキーよりも大きいですが、狭い通路のフォークリフトほど大きくはありません。最大 30 フィートの高さに達することができ、スペースを最大限に活用するために商品を垂直に積み重ねる多くの小規模な施設に適しています。最大耐荷重は通常、最大 5,000 ポンドの範囲です。
パレット ジャッキは、油圧を使用してフォークを昇降させる手動の装置です。小型、幅が狭く、操作性が高く、最大 5,500 ポンドの吊り上げ能力を提供できます。
電動マテリアルハンドリング機器には小さすぎたり狭すぎたりするエリアの場合は、手動オプションが実用的な代替手段となります。台車は二輪の台車で、小さなアイテムを配送トラックから保管ラックや店舗や倉庫の他のエリアに移動するのに適しています。幅は 20 インチから 26 インチの範囲で、狭い通路の施設と互換性があります。
お 近くの Cat Rentals℠ は、あらゆる種類の機器を手頃な料金でレンタルできるワンストップの本社です。私たちは、狭いスペースでのマテリアルハンドリングがもたらす課題を認識しており、お客様独自の作業環境に最適な製品を選択するお手伝いをします。また、レンタルするすべてのモデルに対して完全な修理およびメンテナンスサービスも提供しています。
当社の豊富な マテリアルハンドリング機器の在庫 を今すぐご覧ください。さらに詳しい情報が必要な場合、またはご質問がある場合は、いつでも 1-800-RENT-CAT までお電話ください。オンラインでお問い合わせいて 、簡単な見積もりをリクエストすることもできます。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります