スムース ドラム ローラーとパッドフット ローラー: 適切なコンパクターのレンタルの選択

共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

圧縮は建設における最も重要なステップの 1 つです。アスファルトを滑らかにする場合でも、基礎を準備する場合でも、適切なローラーを使用すると、表面が緻密で安定し、安全になります。請負業者は、作業要件が異なるため、圧縮機器のレンタルに依存することがよくあります。一部のプロジェクトでは、スムーズなドラムローラーのレンタルが理想的です。他の人にとっては、パッドフットローラーのレンタルの方が適しています。ローラーコンパクターのガイドは次のとおりです。

圧縮ローラーとは何ですか?

圧縮ローラーは、圧力、振動、衝撃を利用して土壌、砂利、砂、バラスト、岩石、またはアスファルトを凝縮する機械です。圧縮により、表面が構造物を支えられ、亀裂や不安定性につながる沈降が防止されます。  

ローラーは、道路の建設、開発のための土地の準備、パイプラインや地下公共施設の埋め戻しの圧縮、安定した基礎の作成に不可欠です。

スムースドラムローラー

滑らかなドラムローラーは、表面が滑らかな1つまたは2つのスチールドラムを備えています 。 
- シングルドラム: 前にドラムが 1 つあり、牽引用の後輪が付いています。機動性があり、土壌の圧縮に効果的です。   
- ダブルドラム: ドラムを前面と背面に配置し、より高速なカバレッジを実現します。アスファルトや粒状材料に最適です。  

振動ローラーを選択するか、タンデム振動ローラー を検討して圧縮力を高めることもできます。アスファルト舗装、砂や砂利の圧縮、道路や基礎の整地に最適です。

スムースドラムローラー
パッドフットローラー

パッドフットローラーはシープフットローラーとも呼ばれ、パッドまたは「足」が突き出たドラムが特徴です。これらは、滑らかなローラーよりも材料をより深く圧縮する混練動作を生み出します。パッドフットローラーには、材料を脇に押し出すためのレベリングブレードを含めることもできます。  

オペレーターは水や砂を追加して、ドラムの重量と圧縮力を高めることができます。  

最適な用途:   

  • 粘土質または凝集性土壌   
  • 湿気の多い環境または湿気の多い環境  
  • 水域の近くまたは地下水面の高い条件   での圧縮
  • ユーティリティトレンチ埋め戻し。  

パッドフットローラーは、パッドが圧縮するのではなくかき混ぜるため、砂や砂利などの粒状材料では効果が低くなります。  

 

スムースローラーとパッドフットローラーの比較

  1. 圧縮スタイル: 滑らかなローラーは静圧と振動に依存しています。パッドフットローラーは、深い圧縮のために材料を混練します。  
  2. 材料の互換性: 滑らかなローラーは、粒状の土壌やアスファルトで最適に機能します。パッドフットローラーは、粘着性のある湿った土壌で優れています。 
  3. カバレッジ:ダブルドラムスムースローラーは、広い領域をすばやく圧縮します。パッドフットローラーは、ヘビーデューティーで高密度の作業に対応します。  
  4. 仕上げ: 滑らかなローラーは、舗装に最適な平らで水平な表面を残します。パッドフットローラーは、構造の安定性を高めるために、より粗いプロファイルを残します。  

これらの違いを知ることで、現場の状況に適したレンタルを確実に選択できます。  

これら 2 つの圧縮機の違いは、パッドフット ローラーのドラムには、滑らかな表面ではなく鋸歯状の突起、つまり「足」が特徴であることです。

その他の圧縮オプション

スムースローラーとパッドフットローラー以外にも、オプションは次のとおりです。

  • 空気圧ローラー: 複数のゴムタイヤを使用すると、材料を均一に圧縮し、柔らかい土壌やコールドミックスに役立ちます。 

  • プレートコンパクター: 振動プレートを備えた小型の機械で、限られたスペースや小規模なプロジェクトに最適です。

  • ランマー:より小さな鋼板が特徴です。狭いエリアで強い力を発揮し、トレンチや埋め戻しの締固めを行います。  

これらの追加ツールはローラーを補完し、独自の圧縮の課題に対処できるようにします。  

適切なローラーの選び方

選択は、材料の種類とプロジェクトの要件によって異なります。 

  • アスファルト、砂、砂利で作業する場合は、滑らかなドラムローラーを使用してください。

  • 粘土、粘着性土壌、または湿った地面で作業する場合は、パッドフットローラーを選択してください。  

  • 大規模な道路や基礎プロジェクトで作業する場合、ダブルドラムスムースローラーは時間を節約します。

  • ユーティリティまたは水に隣接するプロジェクトを扱う場合、パッドフットローラーは密度を確保します。   

レンタルする前に、土壌の種類、含水率、表面サイズを考慮してください。Cat Rentals℠のスペシャリストが、お客様のプロジェクトを適切な機械に適合させるお手伝いをします。  

歩行型モデルは、乗用ローラーよりも小さいため、狭いエリアで作業する必要がある場合に最適です。同様に、乗用ローラーは、そのサイズとパワーにより、より大規模で要求の厳しいプロジェクトに適しています。

コンパクションローラーのレンタルと購入

レンタルするか購入するかは、使用頻度によって異なります。時々ローラーが必要な請負業者にとって、レンタルには利点があります。初期費用の削減、メンテナンス責任の軽減、機器の選択の柔軟性、最新のテクノロジーへのアクセスが可能になります。 

 

Cat Rentals からレンタルする理由

Cat Rentalsは、スムースドラムコンパタ、パッドフットコンパクタ、空気圧コンパクタ、プレートコンパクタなど、幅広いコンパクション機器を提供しています。利点は次のとおりです。   

  • 柔軟なレンタル条件(日次、週次、月次)   
  • 適切なローラー   を選択するための専門家の相談
  • Cat   規格に準拠した検査および整備された機械
  • 1,300+ の   便利なグローバルロケーション

最寄りのCatレンタル 販売店 を探すか、1-800-RENT-CATに電話して、プロジェクトに合わせた締固め機器のレンタルをご覧ください。 

Cat Rentalsから高品質の締固めローラーをレンタルする
視認性の高いベストを着た人が電話を見る視認性の高いベストを着た人が電話を見る

何が必要かわかりませんか?

プロジェクトに関する情報を記載した簡単な見積もりを送信すると、担当者がレンタルのニーズについて話し合うために連絡します。
クイック見積もり
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp