-(1).png)
区画を開墾したり、木を伐採したりすることは、多くの場合、切り株を取り除く必要があることを意味します。切り株グラインダーはそれらの切り株をチップに変えるため、整地、造園、または新築に進むことができます。
切り 株グラインダーは、切り株カッターとも呼ばれ、超硬歯を備えたカッターホイールを使用して切り株を粉砕する機械です。一部のモデルは手押し式芝刈り機に似ています。他のものは、より大きく、より高い生産量のために乗ります。
機械を切り株の隣に置き、カッターホイールを下げて、制御されたパスで木材の上を移動します。油圧シリンダーがホイールをガイドし、歯が切り株を地面より下のチップに削ります。
いいえ。粉砕すると切り株が地下に減少しますが、根は所定の位置に残ります。完全に除去するには、掘り、根を切断し、切り株を抽出する必要があります。一部のチームは、完全な抽出が現実的でない場合に、腐敗を促進するために化学プロセスを使用します。
- ウォークビハインド: 持ち運びが簡単で持ち運びが簡単なこれらの機械を使用すると、研削中に機械をハンドガイドできます。
- 乗馬: コンパクトなトラクタータイプの機械は、シートから長時間走行することができます。
- スキッド: これらのトラックマシンは、柔らかい地形や凹凸のある地形をグリップし、安定性を高めます。
- 車輪付き牽引式 :これにより、現場間で牽引して輸送に便利になります。
- 添付ファイル: 作業ツールは、スキッドステアやバックホーローダーなどの大型機器に取り付けられます。
切り株グラインダーは強力なツールです。次の基本に従ってリスクを軽減します。
- 取扱説明書を読み、製造元の指示に従ってください。
- ユーティリティロケーターに電話して、切り株の下に埋設されたワイヤーやパイプがないことを確認します。
- 作業を開始する前に、機械を検査してテストしてください。
- ヘルメット、手袋、ブーツ、耳栓、安全ゴーグルを着用してください。
- ゆったりとした服は避け、長い髪やアクセサリーは固定してください。
- その地域から岩、小枝、その他の破片を取り除きます。
- ゆっくりと作業し、可動部品に手を近づけないでください。
切り株が振動が基礎に影響を与える可能性のある建物の隣にある場合は、研削をスキップしてください。他の木の近くで粉砕すると、根が損傷し、将来の成長が制限される可能性があります。機械がアクセスできないエリアの場合は、化学物質の除去が最良の選択肢となる可能性があります。
切りくずを処分したり、穴を埋め戻したり地面を平らにしたりするために使用することができます。チップは、現場やその他の場所で有用な有機マルチにもなります。ボリュームが多いため、一部のチームはそれらを転売します。
はい。プロジェクトや季節にのみ機械が必要な場合は、レンタルが便利で費用対効果の高い選択肢です。長期所有や保管を行わずに、材料、敷地、予算に合ったモデルを選択できます。
Cat Rentals℠では、大手メーカーから切り株グラインダーを競争力のある料金でレンタルしています。今すぐ切り 株グラインダーのレンタル在庫 を参照して、オプションと在庫状況を比較してください。開始するには、オンラインで 簡単な見積もりを取得する か、お近くの Cat Rentals℠ を見つけて地元のチームに相談してください。