-(1).png)
多くの人々は、廃棄物の削減、材料の再利用、再利用に適さないもののリサイクルなど、より循環型経済をますます支持しています。モジュール式構造はその一歩であり、従来の棒状構造や増築に代わるより環境に優しい代替手段として注目を集めています。
つまり、モジュール構造とは、モジュールと呼ばれる既製のユニットを組み立てることです。これらのユニットは、建物を完成させたり、既存の建物に追加したりすることができます。工場はオフサイトでモジュールを生産し、建設専門家は現場に納品した後にモジュールを設置します。
持続可能性とは、天然資源やその他の資源を管理して、その継続的な利用可能性を確保する方法です。モジュール構造は、さまざまな方法で目標に貢献します。
1. 廃棄物の発生が少ない
環境保護庁 (EPA) によると、埋め立て地に入る 廃棄物のかなりの部分 を建設および解体瓦礫が占めています。
モジュール式構造では、制御された環境で建築が行われ、材料の再回収と再利用が容易になります。さらに、屋内環境は、在庫が風雨にさらされないことを意味します。その結果、過剰な湿気や損傷のために既存の作業をやり直す必要が少なくなります。
モジュール式アプローチにより、在庫管理も簡素化されます。工場では、他のプロジェクトのために残りの材料を保管できますが、従来の建設では必ずしも容易に利用できるとは限りません。
2. リサイクル素材の活用
後で使用するために材料を保管することが、それらを最大限に活用する唯一の方法ではありません。今日のモジュール式メーカーの多くは、建築プロセスでリサイクル材料を使用することにも重点を置くことで、持続可能性の向上への道を切り開いています。
再生木材やリサイクルガラスやスチールなどの素材の選択肢は豊富です。モジュール式住宅会社は、使用済みコンテンツで作られた床材などの素材も提供しています。
3. エネルギー効率
モジュール構造が持続可能性をサポートするもう 1 つの重要な方法は、プロジェクトのスケジュールを短縮することです。建設の専門家は建設プロセス中に現場準備作業を実行できるため、完成が早くなります。建設の完了が早ければ早いほど、プロジェクト全体で消費されるエネルギーは少なくなります。制御された屋内建物設定は、エネルギー資源の節約にも役立ちます。
モジュール式建築業界の一部は、 エネルギーと環境デザインのリーダーシップ (LEED) など、より環境に優しい建設慣行を採用しています。LEED認定の建設業者は、建設全体を通じて炭素と廃棄物を削減しながら、健康と環境の質を改善することに重点を置いています。認証ポイントの獲得には、モジュール内に省エネ機能を搭載することが含まれます。
4. 再利用可能な建物を生産する
再利用性は、モジュール構造が非常に持続可能な最も重要な理由の 1 つです。モジュールを分解して再配置したり、再構成したりするのは簡単です。
その結果、建物はさまざまな目的に適応できます。既存のモジュール式建物を再利用することで、資源をより有効に活用することもできます。新しい建設資材の需要が減るため、建設はより持続可能になります。さらに、建物を再利用することで廃棄物の削減が倍増し、1 回は建設初期段階で 1 回、2 回目は解体瓦礫を回避します。
5. 周囲の環境にやさしい
モジュール式住宅の建設のほとんどはオフサイトで行われるため、設置場所での建設車両の数が少なくなります。交通量が少なくなり、長時間現場にいる人が減るということは、周囲に影響を与える活動が少なくなることを意味します。さらに、建設プロセスが迅速化され、重機の数が減ったため、近隣地域の汚染も少なくなります。
また、従来の解体よりも周囲の分解や移転が容易で、ほこりや瓦礫の発生が少なくなります。
6.経済的
プロジェクト期間の短縮と材料の使用効率の向上は、当然のことながら節約につながります。さらに、屋内工事環境により在庫盗難の可能性が減り、資材交換の必要性が減ります。
Cat Rentals℠は、次のモジュール式建設作業を成功させるために必要なツールと機器をご用意しています。ディーラーの場所では、次のレンタルを提供しています。
- 土木の仕事: モジュラーのオフサイト建設中に、 レンタル掘削機、 現場準備トラクター、 コンパクトなユーティリティ機器 などを使用して、設置場所を準備します。
- 具体的なタスク: コンクリート 機器の幅広い在庫ですばやく混合して注ぎます。
- 林業および造園作業:ブラシチッパー、切り株グラインダーなどの完全なセレクションを使用して、設置場所をすばやく片付けることができます。
- 作業ツールアタッチメント:多用途の作業ツールアタッチメントでレンタルを最大限に活用してください。
世界中に1,300以上のCatレンタル拠点があり、業界をリードする70以上のブランドと豊富なCatレンタル機器にアクセスできます。
オンラインで担当者に連絡 するか、 近くのディーラーを見つけて 機器のレンタルをリクエストしてください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります