-(1).png)
建設業界は伝統的に温室効果ガス排出に大きく貢献してきたため、今日の建築会社や請負業者の多くは、環境をより適切に保護するための取り組みに取り組んでいます。持続可能性が世界的に注目されているため、多くの建設業者は、より環境に優しい建設資材を選択することから取り組みを始めています。おまけに、これらの持続可能なソリューションの多くは、従来建築で使用されていたものに比べて大幅なコスト削減を実現します。
一部の建設業者は何十年にもわたってこれらの代替ソリューションを導入してきたため、持続可能な材料は新しいものではありません。しかし、従来の建設資材の不足、コストの増加、リサイクル可能性に対する懸念が高まるにつれ、代替資源への広範な業界の移行は理にかなっています。
一部の材料が他の材料よりも持続可能である理由を知ることは、建設作業をより環境に配慮したものにするための重要な第一歩です。持続可能性には、地球の天然資源の枯渇を防ぐのに役立つ材料を選択することが含まれます。建築材料の持続可能性を定義する決定要因には次のようなものがあります。
- リサイクル可能性: どの種類の材料がリサイクル可能かを理解することは、より持続可能な建築プロセスを採用するために不可欠な部分です。スチール、木材、プラスチック、コンクリートなどの従来の材料はある程度リサイクル可能ですが、従来の窓やセラミックなどの他の材料はリサイクルできません。持続可能性を高めるための最も重要なステップは、廃棄物や残った建築資材を埋め立て地ではなくリサイクル施設に確実に送ることです。
- 現地での可用性: 地元産の材料を使用することは、輸送に関連するエネルギー、燃料、排出量を削減し、環境に利益をもたらします。同じ概念が、プロジェクトに使用する建設機械にも当てはまります。機器を所有している場合でも、特に現場が会社の中心部から遠く離れている場合は、レンタルの方がはるかに有益な場合があります。
- リサイクル内容物の量:リサイクル素材から製造された材料を選択することも、持続可能な建築を実践するための重要なステップです。アルミの空き缶で作られた壁、自動車のタイヤで作られた構造物、ビニール袋からなる燃えがらブロックなどは、革新的なアイデアのほんの一例にすぎません。
- 耐久性: 耐久性は、メンテナンスが最小限に抑えられ、修理が少なく、寿命が長くなり、エネルギー消費が削減されるため、持続可能性の重要な要素です。
- グリーンマニュファクチャリング: 持続可能性を追求する上でもう 1 つの重要な考慮事項は、グリーン製造を実践するサプライヤーを選択することです。廃棄物を環境に優しい方法で処理しながら、無毒の材料と再生可能エネルギー源を利用して建築資源を製造することが可能です。これらのベンダーの多くは、競合他社との差別化を図るために持続可能性への取り組みを推進しています。
現在入手可能な最も持続可能な建築材料には次のようなものがあります。
- 曲げ可能なコンクリート: 曲げ可能なコンクリートは耐久性の高い材料であり、脆くて壊れやすい従来のコンクリートよりもはるかに弾力性があり、修理の必要性が少なくなります。メーカーは曲げ可能なコンクリートに二酸化炭素を注入して、セメントの使用量を減らし、二酸化炭素排出量を削減しながら強度を最大化します。
- スマートガラス窓: スマート ガラスは、ガラスが建物の暖房や空調の使用方法に適応できるようにする高度な技術を使用しているため、光熱費が削減されます。寒い季節には、ガラスが透明になり、太陽からの熱吸収が促進されます。涼しい季節には、ガラスは半透明になり、外部からの熱を遮断します。
- 竹の壁と床: 竹は、収穫サイクルが大幅に短く、従来の木材と同じ利点の多くを提供します。さらに、竹は茎全体を使用し、残った残りを堆肥化できるため、廃棄物は最小限に抑えられます。
- 再生プラスチック: プラスチックは、最も持続可能な建築材料の 1 つとして浮上しています。メーカーは、温室効果ガスの排出量を削減するために、新しい原料を調達して製粉する代わりに、リサイクルされたビニール袋や粉砕されたゴミからコンクリートを製造しています。
- 回収可能な材料: 木材、ゴム、レンガなどの古い材料を再利用することは、常に持続可能性の重要な原則でした。このコンセプトは、材料に第二の人生を与え、廃棄物を埋め立て地に持ち込まないようにします。多くの場合、これらの材料はコストが安く、建物の外観と機能を向上させることができます。
建設業者がこれらの持続可能な材料をより頻繁に選択し、適切なリサイクル慣行を採用すると、誰もが恩恵を受けることができます。具体的な利点には次のようなものがあります。
- 地球の天然資源を保護する。
- 地域経済の促進。
- エネルギー効率を向上させ、コスト削減を実現します。
- 廃棄物を削減し、埋め立て地の使用を最小限に抑えます。
- 建物の耐久性を高め、寿命を延ばします。
- より快適で健康的な構造を構築します。
- 世界をより良い場所にする。
建築プロジェクトに持続可能な材料を選択する場合、最もエネルギー効率が高く、生産性が高く、耐久性のある機器を使用することも重要です。Cat Rentals℠ディーラネットワークは、温室効果ガス排出量の削減と持続可能性の促進に役立つ高性能建設機械の包括的な製品ラインとお客様をつなぎます。最 寄りのCatディーラ を見つけるか、 当社の機器セレクション を参照して詳細を確認してください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります