.png)
チルトアップ構造は、建設業界で最も広く使用されている建築方法の 1 つとして浮上しています。しかし、このプロセスには具体的に何が伴い、なぜこれほど多くの企業が他の戦術よりもこのプロセスを好むのでしょうか?この包括的なガイドでは、これらのトピックやその他のトピックについて触れます。
チルトアップ工法は、コンクリートパネルを持ち上げて建物の外壁を組み立てるプロセスです。このプロセスを実行するには、建設業者はコンクリートを水平の床型に流し込み、クレーンを使用してこの型枠から壁を持ち上げる必要があります。壁が垂直位置になったら、基礎的な基礎にセットされ、屋根が上に固定されるまで一緒に支えられます。
チルトアップ構造は、次のようなあらゆる種類の住宅および商業プロジェクトに適しています。
- 倉庫
- 製造設備
- オフィスビル
- 小売店
- 物流センター
- 学校
- ハウジング
- データセンター
チルトアップ構造には、コンクリートを流し込んで壁を持ち上げるだけでなく、このプロセスには、各パネルが頑丈で安全であることを確認するための多くの重要なステップが含まれます。
1. デザイン
コンクリート壁を建設する前に、作業員はまずプロジェクトのフレームワークとして機能する建物の設計を作成する必要があります。設計プロセスには、次の 3 つの主要なステップが含まれます。
- サイト評価: まず、建設チームは現場を訪問し、そのエリアに完全にアクセスできること、およびコンクリートの建設に適した条件であることを確認します。もしそうなら、彼らはその場所の建設を承認することができます。
- 計画: その後、同社は建物を設計し、理想的な形状と寸法を決定します。また、持ち上げる前に各パネルがどのように配置されるかを概説するレイアウトも作成します。
- ドキュメンテーション: 最後に、必要な書類はすべて建設会社が処理します。
2. 建設
チルトアップ建設プロセスの最も集中的な部分の 1 つは、建物の壁として機能するコンクリート パネルを構築することです。ビルダーは、次の手順でこれらのパネルを作成します。
- コンクリートスラブ構造: まず、作業員はコンクリートスラブを流し込み、目的地に基礎を取り付けてパネルの配置の準備をします。
- パネルフォームアセンブリ: これで、乗組員はコンクリートの木型として機能するパネルフォームの作成を開始できます。また、ドアや窓などの機能に必要なコンポーネントや開口部も取り付けます。
- パネル補強: 次に、建設業者は一連のバーを結び付けてスチールグリッドを構築します。
- 挿入と埋め込みのインストール: 次に、チームはパネルを持ち上げて屋根、基礎、および相互に取り付けるのに役立つさまざまな埋め込みとインサートを取り付けます。
- コンクリート注入: 床スラブに瓦礫や水が溜まっていないことを確認した後、建設チームはコンクリートを型枠に流し込んでパネルを作成します。
- 断熱材: 構造のエネルギー効率を確保するために、各建物パネルに断熱材が適用されています。
3. リフティング
必要なピースがすべて構築されたので、次はそれらを所定の位置に上げ始めます。
- フォームの削除: パネルが固まったら、作業員は型枠を取り除きます。
- クレーン接続: 次に、乗組員はケーブルとインサートに取り付けるフックを使用して最初のパネルをクレーンに接続します。
- パネルの配置: 作業員がパネルにブレースを取り付けた後、クレーンを使用して床スラブから基礎上の垂直位置までブレースを持ち上げます。次に、パネルを配置して所定の位置に設置します。
- パネルの固定: パネルを取り付けるために、チームはクレーンケーブルを外す前に、パネルのブレースをスラブに接続し、その埋込み材を基礎に接続します。
- 繰り返す: 乗組員は、すべてのパネルが水平で、まっすぐで、安全になるまで、各パネルに対してこのプロセスを繰り返します。
- 仕上げ: 建設業者は、塗料、サンドブラスト、ステイン、コーキング、パッチなどの建物に仕上げを加えます。
- 屋根ふき: 最後に、建物の屋根が設置されます。
チルトアップ建設は、多くの画期的な利点があるため、国内で最も人気のある商業建設方法の 1 つです。
- コスト効率: チルトアップ壁は、他の建築方法と比較して組み立てに必要な作業員や機械が少なくて済むため、人件費と設備費が最小限に抑えられます。
- インストール速度: チルトアップ工事による建物の建設は、他の方法に比べて完了までの時間が大幅に短縮され、非常に効率的な設計/建設プロセスが可能になります。
- 設計の柔軟性: チルトアップビルには、建物の仕上げから壁の質感、装飾に至るまで、多くのデザインと美的可能性があります。
- エネルギー効率: チルトアップビルはコンクリートと内蔵断熱材で構成されているため、省エネを促進します。
- 耐久性: チルトアップ工法で作られた建物は、時の試練に耐えるように設計されており、 組み立てから 50 年経っても経年劣化の兆候はほとんど見られません。これらの構造は耐火性もあります。
次のチルトアップ建設プロジェクトで重機が必要な場合は、Cat Rentals℠で必要なものをレンタルできます。当社は、最も柔軟なレンタル条件で、信頼性が高く費用対効果の高い機器をお客様に提供します。
当社の製品の詳細については、1-800-RENT-CAT に電話するか、 オンラインで機器をご覧ください。