建設現場の準備プロセスは、当面のプロジェクトを成功裏に完了するために不可欠です。では、現場準備のスケジュールはどのくらいで、どのような現場準備機器が必要なのでしょうか?ここでは、準備プロセスの手順と、建設現場を準備する際に役立つ機器の種類を見ていきます。
建設現場の準備をする前に考慮すべきこと
サイト準備のタイムラインを実行する前に、次のようなさまざまな要因を考慮する必要があります。
- サイトアクセス: あなたのチームはどのようにして準備が必要なサイトに到達しますか?機器をどこに駐車するか、送電線などの周囲のインフラの位置、いざというときに配達をどのように処理するかを考えてください。
- 安全性: サイトにはどのような潜在的な危険が存在しますか?リスクを評価し、安全プロトコルを担当する管理者を配置することで、すべての作業員を保護し、プロジェクトを最初から円滑に進めることができます。
- スケジューリング: サイト準備の各ステップに指定されたチームはありますか?時間を効果的に使う準備をしてください。
サイト準備のタイムライン
建設現場の準備は、大きく 4 つのカテゴリに分類されます。ここでは、建設現場の準備プロセスにおけるこれら 4 つの一般的なステップを見てみましょう。
- 土壌および地盤工学レポート: 建設現場の準備のこの報告段階は、実際の現場の状況を設計および建設チームの推奨事項と計画に合わせることを目的としています。この段階では、適切な基礎、傾斜、地下水、その他の決定を下すために、土壌のテストが実施されます。
- 開墾と掘削: 開墾には植生の除去が含まれ、掘削は基礎の設置に道を譲るために土を除去することです。
- グレーディング: グレーディング プロセスにより、水が計画された構造物から確実に離れ、適切に排水できるようになります。この段階には土壌沈下も含まれます。
- 圧縮: 建設を進める前に、基礎の下の土壌を安定性を高めるために 適切な密度まで圧縮 する必要があります。必要な圧縮量は、土壌の種類と条件によって異なります。圧縮が不十分だと、将来の構造に亀裂が生じる可能性があります。
もちろん、これらの大きなステップのそれぞれには、多くの小さなタスクがあります。また、各段階で適切な現場準備機器を用意することは、プロジェクトをタイムリーに完了するために不可欠です。
サイト準備に必要な機器
建設現場の準備プロセスには、さまざまな重機が必要になる場合があります。開墾と掘削中、チームは掘削機、ブルドーザー、その他の機器を使用する場合があります。グレーディング中、チームはモーターグレーダーや同様の重機に大きく依存する場合があります。
当然のことながら、次のプロジェクトに適したサイト準備機器は、最終的にはサイトとその土壌の状態に依存します。建設現場の準備プロセスを合理化し、プロジェクトをスケジュールどおりに進めるために、適切な種類の機器に関するガイダンスを必ず求めてください。
現代のメーカーは、準備プロセスを支援し、精度を向上させるために、これらの機械の多くにテクノロジーツールを組み込んでいます。機器を検討するときは、これらのツールと、準備タイムライン全体を通じてそれらからどのようなメリットが得られるかを検討してください。建設現場の準備に必要な他の種類の機器には次のようなものがあります。
- バックホーローダー: バックホーにはバケツと鍬の両方があります。これら 2 つのツールを使用すると、掘削や資材輸送など、さまざまな方法で現場を準備できます。ただし、既存の構造物を取り壊したり、造園作業を実行したりする場合にも役立ちます。 当社のネットワークで利用可能なバックホー には、性能と汎用性を備えたセンターピボットモデルがあります。
- スキッドステアローダー: スキッドステアは、建設現場で使用できる最も用途の広い機械の 1 つです。これらを使用して、現場の準備のために材料や破片を持ち込んだり取り除いたりすることができます。また、掘削、整地、浚渫、掘削にも使用できます。 当社のネットワークのスキッドステア は高性能で効率的です。
- ダンプトラック: これらのトラックは、建設現場から瓦礫やその他の不要な材料を運ぶために不可欠です。ダンプトラックを使用して資材を持ち込むこともできます。これらは最も価値のある機械の一部であり 、Cat Rentals℠ディーラは 、建設現場全体での荷物の移動を支援するために、信頼できるOEMのダンプトラックを提供しています。
- コンパクトトラックローダー: コンパクトトラックローダーは軽量なので、建設現場の準備時に役立つツールです。これらは通常、複数の地形であるため、泥から土、砂、雪まで、さまざまな条件で使用できます。アタッチメントの互換性により、材料を掘ったり移動したりするなど、いくつかの能力が得られます。 Cat Rentals ディーラでは、 パフォーマンスを向上させる機能を備えたコンパクト トラック ローダを複数提供できます。
2 産業現場準備用重機の種類
産業現場を建設用に準備することで、不動産が次の手順に備えられるようになります。産業現場の準備を完了するために必要な機器は複数あります。
1. 土木設備
用地準備の最初のステップは発掘です。敷地内に不要な材料がある場合は、土木機を使用してそれらを解体し、レベリング プロセスを開始できます。産業現場での準備に必要な最も一般的なタイプの土木設備には、次のようなものがあります。
- 掘削機: 履帯掘削機は、掘削、アスファルトの切断、解体などのさまざまな作業を行うように設計された多用途の機械であるため、土工 に使用 してください。これらのマシンは、機能を向上させるためにいくつかのアタッチメントと互換性があります。当社のディーラーが取り扱っているモデルには、フロントレス、ミディアム、ミニショベルがあります。
- グレーダー: モータグレーダの助けを借りて、舗装と建設のための工業用地を準備します。これらを使用して、建築プロセスに必要な方法で土や土を滑らかにしたり傾斜させたりすることができます。ホイール間のブレードにより、建設を開始する前に必須の水平面を作成できます。 当社のディーラーが取り扱っているモーターグレーダーには、耐久性のあるブレードとシンプルなオペレーティングシステムを備えた Cat Mシリーズのモデルが含まれます。
- スクレーパー: スクレーパーを使用して、産業建設現場を掘って平らにします。スクレーパーは、倉庫、工場、その他の工業地域など、広大な土地を開墾するのに役立ちます。当社のネットワーク内のスクレーパーには、 昇降式スクレーパーやオープンボウルスクレーパーなどがあります。
- トラクター: 多機能トラクターの助けを借りて、サイト準備フリートを埋めます。これらの機械は土地の開墾に有益であり、いくつかのアタッチメントと互換性があります。 Cat Rentalsのディーラーには 、さまざまな作業を支援できる現場準備トラクタがあります。
- コンパクター: これらの機械を使用して、土壌や廃棄物を粉砕します。多くの土木機と同様に、 コンパクターは 現場を平らにすることができます。基礎を敷く前に、コンパクターを使用して土地を準備できます。Cat Rentalsディーラーは、コンパクタ、乗用ローラー、プレートコンパクタを取り扱っています。
- ブルドーザー: ブルドーザーで最上層の汚れを取り除きます。このタスクを完了するために、前面に調整可能な金属プレートがあります。また、工業現場での掘削、レベリング、クリアの作業を完了することもできます。当社のネットワークには、あらゆるプロジェクトに対応できる小型、中型、大型の複数のドーザーモデルがあります。
- ローダー: ホイールローダーで資材を輸送し、掘削を行います。Cat Rentalsディーラーが取り扱うモデルには、 中型および大型のホイールローダーがあります。
- トレンチャー: 溝を使用して溝を掘り、配管の予備作業を行います。 Cat Rentalsのディーラーは、信頼できるOEMの乗用トレンチャーを取り揃えています 。
2. マテリアルハンドラー
建設現場で作業を開始するには、多くの準備と資材の輸送が必要です。マテリアルハンドラを用意しておくことは、作業現場に持ち込む必要がある場合でも、現場からアイテムを取り出す必要がある場合でも不可欠です。 ブームと作業ツールアタッチメントを備えたマテリアルハンドラーは、産業用準備現場で有利です。
Cat Rentalsネットワーク内のディーラは、産業現場で準備するための多数のマテリアルハンドラを提供できます。利用可能な モデルには、M322D MH、MH3027、MH3049 (2013) などがあります。
現場準備用の重機をCat Rentals℠ディーラーからレンタルする
多くのチームが建設現場の準備に従事していますが、現場準備機器の購入に必ずしも投資する必要はありません。現場準備用の機器が必要な場合は、Cat Rentals から機器をレンタルすることを検討してください。バックホーローダー、ブルドーザー、スキッドステアローダー、モーターグレーダーなどのレンタルオプションを提供しています。先行投資や、使用していないときに機器を保管する必要がなく、必要なパフォーマンスと機能を得ることができます。
信頼性の高いCat機械に加えて、 MBW、 Synergy 、 Multiquipなど、他の大手メーカーのさまざまな建設現場準備レンタル機器を見つけることができます。当社の機器専門家は、Catブランドであろうと、70+の他の機器ブランドの1つであろうと、お客様の仕事に適した機械を見つけるお手伝いをします。
サイト準備機器のコレクションを持っている場合でも、特定の目的のために特殊な機械が必要になる場合があります。Cat Rentals で見つかるレンタル機器のセレクションを頼りにしてください。当社の 機器をオンラインで閲覧 するか、今すぐ 1-800-RENT-CAT に電話して、機器レンタル オプションの詳細をご覧ください。