造園会社を運営するためのヒント
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

全国の造園事業は、住宅、商業、産業部門で重要なサービスを提供しています。単純な庭の手入れやメンテナンスから大規模な公共事業の契約まで、造園業者はさまざまなプロジェクトに取り組んでいます。仕事の規模に関係なく、これらの企業は仕事を遂行するために重要な機器やツールに依存しています。

造園会社が成功するためには、事業主は、仕事の見積もりや契約交渉から、適切な人材の雇用や適切なサプライヤーの発見まで、いくつかの基本的なスキルを完璧にする必要があります。あなたが経験豊富な専門家であっても、まったく新しい新興企業であっても、造園ビジネスを運営するためのこれらのヒントは時代を超越しています。

セクションにジャンプします。

クイック見積もりを取得する
造園について知っておくべきこと

これらの造園ビジネスのヒントに従うことで、ベンチャーが成功する確率を高めることができます。

市場を知る

あなたが住んでいる近所で造園ビジネスを始めるつもりな場合でも、町の別の場所で造園ビジネスを始めるつもりな場合でも、あなたの市場についてできるだけ多くのことを学ぶことは有益です。この情報は、剪定、灌漑、マルチング、ランドスケープデザイン、ガーデニングなど、草刈り以外に提供すべきサービスを決定するのに役立ちます。 

認定を受ける

認定資格を取得すると、業界の知識が深まり、キャリアとしての造園への取り組みが証明されます。また、特定の造園/芝生の手入れの側面に関する専門知識も検証します。顧客の信頼を獲得し、競合他社よりも優位に立つことができます。全米造園専門家協会は、芝生の手入れ管理、園芸、内外装デザイン、その他の分野の認定プログラムを提供しています。 

ビジネスのように運営する

新進気鋭の事業主として、個人事業主、有限責任会社 (LLC)、またはパートナーシップの取り決め (他の人をベンチャーに参加させる予定がある場合) が新しい事業体にとって最も適切な運営構造であるかどうかを判断する必要があります。また、顧客を引き付け、税金、保険、その他中小企業の運営に関するあらゆる側面に精通するためのマーケティング計画を立てる必要があります。 

オフシーズンに備える

温暖な気候に住んでいない限り、造園ビジネスはおそらく一年中運営されることはないでしょう。冬の間資金を伸ばすには、予算編成の専門家になる必要があります。多くの造園業者は、追加の収入を得て寒い季節に浮かび続けるために除雪に目を向けています。 

高品質の機器を使用する

あなたの機器は造園ビジネスの生命線であり、近道をしたり、仕事を終わらせない機械を選んだりしたくありません。始めたばかりで資金が限られている場合は、必要に応じて賃貸の利点を検討してください。最良の結果を保証するジョブ固有の製品を入手でき、多額の先行投資を行う必要はありません。また、ビジネスが活況を呈し始めたときに増加する需要に対応するために、フリートを迅速に拡張することもできます。 

ジョブの正確な見積もり

造園会社の収益性は、仕事を正確に見積もる能力にかかっています。造園と同様に、見積もりもスキルであり、収益性の高いビジネスを運営するには、それを研ぎ澄ます必要があります。時間が経つにつれて、仕事を見積もり、各プロジェクトが何を含むかを明確に把握するためにどのような質問をすればよいかを知ることができるようになります。

造園会社やビジネスを経営する場合、プロジェクト を適切に範囲を絞る方法を知る ことが重要です。契約の内容を完全に理解することは、顧客のニーズを満たし、サービスに対して公正な報酬を確実に受け取るために不可欠です。

造園請負業者として犯す可能性のある最大の間違いの 1 つは、以前に同様のプロジェクトを行ったことがあるからといって、プロジェクトを正しく見積もったと仮定することです。必要な作業量を過小評価しないように、詳細なスコープを具体化します。現場を訪問し、物理的な検査を行い、顧客のニーズについて徹底的にインタビューすることなく、見積もりを最終決定しないでください。

見込み客と初めて会うときは、彼らが何を望んでいるのかを明確に把握する必要があります。専門家およびサービスプロバイダーとしての役割は、より深く調査し、ビジョンを定義し、期待を明確にする質問をすることです。彼らはブラシの除去と除去を望んでいますか?大きな切り株や木を取り除くのはどうですか?彼らは造園とハードスケープの両方を期待していますか?あなたが仕事をする前に顧客が世話をする必要があることはありますか?

場合によっては、特に灌漑が関係する場合は、開始する前に地盤工学エンジニアに相談する必要がある場合があります。事前に詳細なスコープを構築することで、何に取り組んでいるのか、どれくらいの時間がかかるのかを確実に把握できます。

仕事の見積もりに考慮すべき重要なコストをいくつか示します。

  • 設備: プロジェクトの詳細には、レンタルまたは使用する必要がある機器と、特別なツールが必要かどうかが記載されています。たとえば、区画を傾斜または整地する必要がある場合は、このタイプのタスクに特定の機器と作業ツールのアタッチメントが必要になります。
  • 材料: 作業に必要な材料の種類と量を考慮してください。これらには、植物、土壌、肥料、ろ布のほか、擁壁、花壇、小道に必要な砂利、石、木材が含まれます。灌漑が必要な高度なプロジェクトの場合は、どのようなスプリンクラー配管材料が必要かも検討してください。
  • 労働: 一人のショーであっても、下請け業者や従業員を雇用している場合でも、プロジェクトの労働力ニーズを明確に把握します。賃金、給与税、手数料、残業代、その他の関連費用について考えてみましょう。
  • 不測の事態: 使用する契約モデルの種類によっては、10% の不測の事態予算を考慮する ことができます。この数値は、コスト超過や、材料費や人件費の変化など、予測不可能な価格変動の余地を与えます。
  • 外れ値: 地形や敷地サイズから季節や天候に至るまで、プロジェクトをユニークにする可能性のあるあらゆるものを考慮してください。これらの要因はすべて、作業にかかる時間と、必要な機器やリソースに影響します。

プロジェクトが大きくなればなるほど、エラーの余地が大きくなることを忘れないでください。そのため、見積もりプロセスを追跡し、時間をかけて改良することが重要です。

造園契約の種類を知る

徹底的かつ完全な見積もりが契約の基礎となります。プロジェクトの範囲 (実行するすべてのサービスの完全な説明) は、契約全体の一部にすぎません。次に考慮する必要があるのは、支払い構造です。徹底的な契約には、いつ、どのように支払いを受け取るかなど、取り決めの条件が詳細に記載されています。また、請負業者と顧客の各当事者が喜んで引き受けるリスクのレベルも定義します。

造園事業では、ほとんどの企業が3種類の一般契約を使用しています。

  • 固定価格: 一括契約とも呼ばれる固定価格契約は、すべてのコストをカバーする単一の見積もりを顧客に提供します。一括払いなので便利で管理も簡単です。ただし、リスクもあります。入札の仕事に慣れていない場合、プロジェクトの費用を過小評価しがちで、契約でお金を失ったり、マージンを圧迫したりする可能性があります。
  • コストプラス: コストプラス契約モデルでは、請負業者よりも顧客に多くのリスクがかかります。クライアントは、プロジェクトの総費用と請負業者の手取り利益を負担することに同意します。これを行うことで、造園ビジネスが保護され、ベンチャーが確実に儲かるようになります。
  • 時間と材料: 3 番目のオプションは、時間と材料の契約でリスクを共有することです。ハイブリッドアプローチとして、時間と材料の契約では、総材料費と総人件費が考慮されます。これらの費用の一部は、事前に固定され、わかっている場合があります。その他、特に労働力は変動し、変更される可能性があります。この契約モデルは通常、作業範囲が不明確な場合、または顧客がサービスの進行中にオープン スコープの柔軟性を望んでいる場合にのみ使用されます。

契約の締結方法に関する基本情報があれば、造園ビジネスを運営する次のステップに進む準備が整います。

造園設備をレンタルする

あなたが経験豊富な専門家であっても、会社を軌道に乗せたばかりであっても、機器のレンタルは最良のリソースとなります。造園機器をレンタルすると、作業に最適な機械や工具にいつでもアクセスできるようになります。

造園業者は、すでに所有している機械でやりくりするのが一般的です。一部のタイプのコア機器は非常に用途が広く、ほとんどの作業に役立ちますが、特定のプロジェクトでは他のツールが必要になる場合があります。例としては、切り株グラインダー や ブラシチッパー などの 機器や、オーガー や 刈払機などの アタッチメントなどがあります。信頼できるサプライヤーからレンタルすることで、機器のニーズを簡単に補うことができます。

レンタル造園機器の利点の一部 を次に示します。

  • キャッシュフローの改善: 造園設備をレンタルすると、多額の現金を節約できます。機械の資金調達に必要な初期資本支出を回避できます。また、保険、メンテナンスおよび修理費用、保管料、輸送費などの付随費用も回避されます。機器のレンタルでは、納税時に償却する事業費も発生します。
  • 需要への対応の向上: レンタル造園機器に頼っている場合、必要なときにいつでもアクセスできます。特に造園事業では需要が変動します。夏には複数の機械にアクセスしてより多くの仕事を引き受けたり、必要な独自の作業ツールアタッチメントをレンタルして特殊なプロジェクトや複雑なプロジェクトを受け入れたりします。
  • ビジネスリスクの軽減: 始めたばかりのときは、過度の責任を負わないようにして、リスクを可能な限り最小限に抑える必要があります。レンタルを利用すると、経済的負担と生産性を損なうリスクが軽減されます。場合によっては、適切にメンテナンスされた機器でも予期しないシャットダウンが発生することがあります。ダウンタイムは、どの運用にもコストがかかります。機器のレンタルでは、サービスや交換がすぐに行われるため、より迅速に復旧して稼働させることができます。

季節的な需要を先取りする

造園会社が覚えておくべき最も重要なヒントの 1 つは、季節的な需要に備えることです。造園は特定の機会の窓を提供します。ほとんどの地域では、春に業界が活発化するため、冬から計画を開始する必要があります。

プロジェクトを受け入れる前に、対処する必要があるいくつかの項目を検討してください。昨年からどのような新しい工具や機器を交換または修理する必要がありますか?追加の労働力は必要ですか、もし必要であれば、どれくらい必要ですか?あなたの会社を守るために、作業用トラックやトレーラー用の特別なビジネス保険や賠償責任保険が必要ですか?

会計や簿記など、維持する必要がある専門サービスについて考えてみましょう。オンライン プレゼンスが最新であることを確認することを忘れないでください。これには、すべてのソーシャルメディアプラットフォーム、Google、Yelp、その他のディレクトリに適切な連絡先情報を配置することが含まれます。

造園ビジネスで機器のレンタルに依存している場合は、事前に機械を確保してください。季節的な需要が高いため、多くのレンタルディーラーは、最も一般的なレンタル機器やアタッチメントのいくつかが不足しています。その結果、特定のツールを必要とする請負業者は、雇用機会を逃したり、プロジェクトの開始時間を遅らせたり、効率の低い機器を使用したりする可能性があり、これらすべてが企業の収益性を損ないます。

これらの問題は、事前に計画を立てるだけで回避できます。どのような機器が必要か、どのくらいの期間必要かを考えてください。営業開始を計画する数週間前に賃貸契約を確保してください。レンタルディーラーに十分な通知をすることで、必要なときに適切な機器を確実に利用できるようになります。物資を集めるのをギリギリまで待たないでください。積極的に動けば、繁忙期を通して競争力を維持できます。

最新のテクノロジーを活用する

機器技術は、生産性、安全性、収益性を向上させるために常に進化しています。造園設備をレンタルする最大の利点の 1 つは、最新の設備技術にアクセスできることです。レンタル会社は、利用可能な最新のテクノロジーでマシンを更新し、顧客はそれを利用してサービスを最大限に活用できます。これは、機械をレンタルするときに、それが時代遅れになることを心配する必要がないことを意味します。

特にCat®機器では、 機械に関する洞察を得るCatテクノロジーモデル を使用して、作業を改善する方法を示して、ハードではなく、よりスマートに作業できます。また、最新のテクノロジーにより競合他社よりも優位に立ち、より効率的に運用し、より多くの仕事をこなすことができます。

Cat機器から得られる技術の一例は、グレーディング効率を向上させるための制御システムであるCat Gradeです。区画の開墾、勾配、または整地を行う必要がある場合、勾配モデルはガイド付きテクノロジーを使用して、より高い精度で実行できるようにします。その結果、やり直しを減らして生産が迅速化され、時間とコストが節約されます。

Catテクノロジーには、オペレータが警戒を続けるのに役立つ検出モデルなどの安全プログラムも含まれています。Detect テクノロジーは、カメラやその他のセンサーを使用して、オペレーターに周囲の危険を警告し、注意散漫な行動や疲労も特定します。Catテクノロジーにより、事故のリスクを軽減しながら、現場のパフォーマンスを向上させることができます。

現場の安全を優先する

従業員が 1 人でも 100 人でも、安全は常に最優先事項です。造園作業は、特に重機が方程式に含まれる場合、多くの危険をもたらす可能性があります。あなたとあなたの労働者を保護するために、造園および園芸サービスに関する労働安全衛生局 (OSHA) の基準 に常に従ってください。造園の安全に関する重要なヒントは次のとおりです。

  • 適切な PPE を着用する: すべての造園業者は、正しい個人用保護具 (PPE) の着用を含む OSHA 基準を満たす必要があります。ヘルメット、手袋、スチールトゥブーツ、聴覚保護具、安全メガネはすべてあなたの健康と安全を保ちます。事故時にあなたを守り、命を救うことさえできます。
  • 周囲に注意する: 造園中は作業に夢中になりがちです。しかし、重機や騒音の大きい機械の周りで作業する場合は、常に警戒を続けることが不可欠です。道端の造園を行うときは、自動車に注意してください。視認性の高いベストを着用したり、トラフィックコーンやその他の道端の安全対策を使用したりするなど、常に適切な予防措置を講じてください。
  • 天候に順応する: 夏の間 、暑い中で作業すると、造園業者は熱ストレスのリスクにさらされます。あせもやけいれんから熱疲労や熱中症まで、夏場の屋外での作業には多くの危険が伴います。造園業者は、熱中症を防ぐために、数週間かけてゆっくりと暑さに順応する必要があります。
  • 休憩を取る: 屋外で作業するときは、従業員が定期的に休憩を取っていることを確認してください。休憩中は日陰で休憩し、15分ごとに1カップの水など、水分をたっぷりと摂取してください。水分補給を続けることで、汗をかいた水分を補給することで熱ストレスを防ぎます。
  • 工具を研ぐ: ハサミ、シャベル、熊手、その他の刃などの芝生の手入れツールは、良好な状態を維持する必要があります。刃が鈍くなると使いにくくなり、あなたやあなたの従業員はより多くの力を発揮する必要があります。必要な力が多ければ多いほど、労働者は筋肉の引っ張りや緊張、反復的なストレスによる損傷、疲労などの問題に直面する可能性が高くなります。

適切な人材を採用する

ビジネスが自分だけで処理できないほど成長した場合は、適切な人材を雇って支援してもらう時期が来ています。時間をかけて、その仕事にふさわしい人材を見つけてください。契約を履行したいからといって、必死に誰かを雇うことは絶対にしないでください。代わりに、従業員に求める資質について考え、自分のワークスタイルに合った人を見つけてください。

次に、仕事のどの側面で最も助けが必要かを考えます。草刈り、掘削、設置などの肉体労働を行う造園アシスタントを増やすと恩恵を受けるかもしれません。これらのタスクのために人を雇うことで、ビジネスの開発と顧客管理に時間を費やすことができます。あるいは、管理サポート、つまり顧客向けのサービスを実行しながら事務作業を手伝ってくれる人が必要になるかもしれません。

もう一つの選択肢は、労働者を契約ベースで雇用し、下請け業者にすることです。これは、特に季節労働を行う場合、フルタイムの従業員を雇用したくない中小企業にとって、多くの場合、より良い選択肢です。誰かを雇う前に、従業員と請負業者の雇用に伴うさまざまな税務上の影響についてアドバイスできる会計士または弁護士に相談してください。

適切なレンタル会社と提携する

ビジネスを行うことの一部は、サービスを提供するために他者に頼る必要があることを知ることです。そのため、サプライヤーを賢く選択することが重要です。あなたの評判は、プロジェクトを効果的に完了できるように、機器や資材を時間通りに納品できるかどうかにかかっています。すべてのパートナーシップは重要ですが、造園ビジネスが機器レンタルディーラーと構築する関係は非常に重要です。適切なレンタル会社と提携することで、お客様のニーズを一貫して満たすことができます。

レンタル造園機器ディーラーに求められる資質をいくつか紹介します。

  • 専門知識: 豊富な業界経験を持つディーラーを選択してください。評判の良いディーラーは、幅広い製品知識を持つ担当者を雇用しています。さまざまなマシンの種類やモデルを比較し、どのレンタル機器がニーズに最も適しているかについて適切な推奨事項を作成するのに役立ちます。
  • 高品質の機器: レンタルする機械は可能な限り最高品質でなければなりません。機器をレンタルするときは、最高のパフォーマンスで動作するという保証が必要です。そうでなければ、自分で機器に投資することになります。評判の良いディーラーは、使用後、機械が適切にメンテナンスされ、適切に整備されることを保証します。彼らの製品は安全で信頼性が高く、効率的でなければなりません。
  • プロフェッショナルなサービス: 優れたレンタルディーラーは、プロフェッショナルなイメージに誇りを持っています。彼らはあなたの信頼を獲得したいと考えており、それ以上の顧客サービスを通じてこれを実現します。機器をレンタルする場合、契約は知識豊富で親切な人々が支援する準備ができている 100% サポートによって裏付けられることを知っておきたいと考えています。機器の操作について質問がある場合でも、タイムリーなオンサイト サービスが必要な場合でも、レンタル販売店は迅速に対応できなければなりません。
  • 広範なネットワーク: 造園は競争の激しいビジネスであり、適切な機器を適切なタイミングで必要とします。広範なネットワークを持つレンタルディーラーは、必要なときに必要な機械を持っている可能性がはるかに高くなります。ディーラーが複数の拠点を持っている場合、選択できる在庫ははるかに多くなります。ある場所に必要なモデルがない場合は、別の場所に必要なモデルがある可能性が高く、ディーラーがそれを見つけるのを手伝ってくれます。
  • お買い得 :他のプロフェッショナルサービスと同様に、レンタルディーラーが良い価値を提供していることを確認する必要があります。レンタル料金は競争力があるはずですが、部品交換やオペレーターのトレーニングなどの付加価値サービスも含める必要があります。レンタル契約を最大限に活用できていることを知りたいと思っており、評判の良いディーラーが喜んでこれらの機能を提供してくれます。

Cat Rentals は、これらのボックスにチェックを入れることを誇りに思っています。季節限定の機器レンタルを必要とする造園業者は、Cat Rentals を信頼して、専門家のアドバイス、高性能な機器、レンタルごとに一貫した価値を提供します。

Cat Rentals℠から造園機器のレンタルを受ける

Cat Rentals では、全国の造園事業主と協力し、レンタルのニーズをサポートできることを誇りに思っています。広大な流通ネットワークにより、必要なときに必要な機器や作業ツールのアタッチメントにいつでもアクセスできます。

数十年にわたる業界経験を持つお近くのCatレンタルの知識豊富なスタッフが、適切なモデルについてアドバイスし、作業に最適な機器の選択をお手伝いします。当社は優れた顧客サービスに取り組んでいるため、生産的に仕事を続けるために必要なサポートを安心して受けられます。

レンタル造園設備についてご質問がある場合は、Cat Rentals にお問い合わせください。1-800-RENT-CAT までお電話いただくか、お近くの 場所にお立ち寄りください。

共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp