信号機は 19 世紀半ばに誕生して以来、長い道のりを歩んできました。元の信号機は、警察官が操作する緑と赤のランプで構成されていました。最初の自動照明は 1920 年頃に登場し、手動または電気装置によって制御されました。
マイクロプロセッサの出現により、コンピューター システムは信号機のタイミングと機能を制御するようになりました。
新しい信号機の要求は、多くの場合、地方自治体に安全性への懸念を表明する市民から、または新しい建設プロジェクトの一環として発生します。エンジニアは、指定されたエリアでの交通パターン、速度、交通量に関するデータを収集するための調査を実施します。彼らはこの情報を使用して、交通の流れを最大化し、事故のリスクを最小限に抑えるように設計されたタイミング計画を作成します。
エンジニアは、承認を得るために調査結果を自治体に提出します。信号機の設置は時々物議を醸すことがあり、一部の市民は信号の必要性に同意しなかったり、費用を負担したいと思ったりするかもしれません。問題を解決するには、公開会議が必要になる場合があります。
地方自治体が前進に投票した場合、信号機の設置と運用の許可申請書に記入し、審査のために州運輸省に提出する必要があります。同省は、その場所が信号機を設置する必要があるかどうかを判断します。
州が信号機の申請を承認したら、次のステップにはプロジェクトの設計計画の作成が含まれます。このプロセスには、必要な環境文書と通行権に関する文書の作成が含まれます。その後、自治体はプロジェクトを電気請負業者に入札のために公開します。
エンジニアリング調査の実施から新しい照明の設置までのプロセス全体には、最大 2 年以上かかる場合があります。資金の問題や州にプロジェクトのバックログがある場合に遅延が発生する可能性があります。信号機の購入と設置の費用は、200,000 ドルから 500,000 ドルの範囲です。年間維持費は約8,000ドルです。
請負業者は、安全で効率的かつ費用対効果の高い信号機設置プロジェクトを実行するために、幅広い機器を必要としています。索具、マストアーム、ポール、その他の支持構造物に加えて、 構造物や乗組員を昇降させるにはユーティリティトラック や 高所作業プラットフォーム が不可欠です。 矢印パネルは 、プロジェクト全体を通じてドライバー、歩行者、作業員を保護する上で重要な交通管制の役割を果たします。
多くの請負業者にとって、必要な機器をレンタルすることは、最も実用的でコスト効率の高いソリューションを提供します。彼らは、長期的な金銭的コミットメントをすることなく、仕事に必要な特定の部品を手に入れることができます。これらの企業は、時間枠と予算に最も適した期間を選択することもできます。
お 近くのCat Rentalsの拠点は、プロジェクトに信頼できる高品質の信号機機器レンタルのワンストップ本社です。当社のディーラー ネットワークの競争力のある料金、柔軟な条件、プロセス全体にわたる優れたサービスの恩恵を受けることができます。1-800-RENT-CATまでお電話いただくか、 オンラインで お問い合わせいただき、迅速な見積もりをご希望ください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります