さまざまな種類のトレンチャーの使用方法
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

灌漑、ケーブルの敷設、または木の根の除去のために溝を掘る必要がある場合は、適切な機器を用意することが重要です。トレンチャーのレンタルにより、時間を節約し、労力を削減し、困難な作業に精度を提供できます。トレンチャーは、狭くて深い溝を効率的に切断するように設計された強力な土木機械です。このガイドでは、トレンチャーの主な種類、操作方法、最も一般的な用途について説明します。

トレンチャーの種類

適切な トレンチャー の選択は、現場のサイズと必要な切込み深さによって異なります。2つの主要なカテゴリは、歩行型トレンチャーと乗用型トレンチャーで、それぞれにホイールまたはチェーン切断アタッチメントが用意されています。

1. ウォークビハインドトレンチャー  

コンパクトで操作が簡単な ウォークビハインドトレンチャー は、小規模な現場や密閉された現場に最適です。造園業者は、灌漑、ケーブルの敷設、または根の切断によく使用します。表面の破壊が少なく精密な溝掘りが可能ですが、乗用モデルに比べて馬力は低くなります。 

ウォークビハインドトレンチャー

2. 乗用トレンチャー

大規模または高性能プロジェクトの場合、 乗用トレンチャー はより大きな馬力とより深い掘削能力を提供します。オペレーターは、岩だらけの土壌や舗装を横切って運転して、長くて深い溝をすばやく切断できます。大規模土木には最適ですが、狭いスペースにはあまり適していません。 

3. ホイールおよびチェーントレンチャー  

ウォークビハインドバージョンとライドオンバージョンの両方に、2つの切断オプションがあります。  

  • ホイールトレンチャー: 歯付き金属ホイールは、さまざまな切削深さで柔らかい土壌と硬い土壌の両方を処理します。  
  • チェーントレンチャー: 頑丈なチェーンまたはベルトは精度を提供し、硬い表面を切断して深く狭い溝を掘ることができます。
乗用トレンチャー
トレンチャーの操作方法

操作はモデルによって若干異なりますが、基本的な手順は一貫しています。  

  1. 油圧レバーを使用して速度とブームの高さを設定します。  
  2. トレンチャーエンジンを始動します。  
  3. ホイールまたはチェーンをかみ合わせます。  
  4. 安全ロックを解除します。  
  5. トレンチャーを前方に駆動し、必要に応じて深さと速度を調整します。  

歩行型モデル: オペレーターは、両方のハンドルで操舵しながら機械を後方に誘導し、障害物がないか確認します。  

乗用モデル: オペレーターは機械に座り、ステアリングハンドルとトラックコントロールを使用して操作します。  

作業を開始する前に、必ず作業現場に破片、ユーティリティ、障害物がないか検査してください。

トレンチャーの使い方
一般的なトレンチャーアプリケーション

トレンチャー は、さまざまな業界で幅広い作業に使用されています。最も一般的なアプリケーションは次のとおりです。  

  • 灌漑溝: パイプ、スプリンクラー システム、排水ソリューションの敷設に最適です。  
  • ユーティリティ工事: ガス、電気、ケーブル会社は、トレンチャーを使用してラインを埋めたり修理したりします。  
  • 岩や舗装の切断: ホイールトレンチャーはアスファルトやコンクリートを切り裂きます。  
  • フレンチドレン: トレンチャーを使用すると、砂利またはパイプで満たされた排水管を簡単に作成して、水の方向を変えることができます。  
  • 根の切断: 造園や区画の開墾には、根の切断ブレードが組み込まれたトレンチャーが必要になることがよくあります。  
  • 土木: 歩行型トレンチャーは、深さ 4 フィートまでの小規模な掘削作業に役立ちます。  
  • 精密作業: 岩場の狭くて正確な溝は、チェーントレンチャーを使用すると簡単になります。
トレンチャーをレンタルする理由

重機を所有すると、特にニーズがプロジェクト固有のものである場合、費用がかかる可能性があります。レンタルには次のような利点があります。  

  • コスト削減 — 使用した  時間に対してのみ支払う
  • 高度な安全機能  を備えた最新モデルへのアクセス
  • 保管、輸送、 メンテナンスのコスト  がかかりません
  • レンタルプロバイダー  による専門家によるサポートと柔軟な条件
Cat Rentals℠ でレンタルできるトレンチャーの豊富な品揃え
Cat Rentals℠ でレンタルできるトレンチャーの豊富な品揃え

お住まいの地域の Cat Rentals 以外に、競争力のある日次、週次、または月額料金で乗用および手押し式トレンチャーのレンタルを行っています。当社は、大手メーカーのトレンチャー、 トレンチャーアタッチメント 、その他の製品を特集し、世界クラスのサービスとサポートでサポートしています。製品の選択をお手伝いし、トレンチャーを生産的かつ安全に使用する方法を紹介します。さらに、レンタルがある限り、すべてのメンテナンスと修理を当社が処理します。

詳細については、豊富な在庫 を確認するか、1-800-RENT-CAT までお電話ください。オンラインで簡単な見積もり を取得する こともできます。必要なものは、必要なことは何でもしてくれるフルサービスのレンタル会社からレンタルしてください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp