-(1).png)
コンクリートブロック石積みは、レンガや石の代替オプションです。コンクリートブロック、またはコンクリート石積みユニット (CMU) は、壁、柱、その他の構造物の構築に使用されます。コンクリートブロックには、次のようないくつかの利点があります。
- 材料費とメンテナンス費の削減。
- 軽量骨材のため取り扱いが容易。
- 湿気、熱、音に対する断熱性が向上します。
- コンクリートブロックはドレッシングや漆喰工事を必要としないため、プロジェクトのターンアラウンドが短くなります。
コンクリートブロックは、多くの構成、スタイル、サイズで利用できます。さまざまな種類のコンクリート ブロックを理解し、適切な組み合わせを選択することは、建設プロジェクトを成功に導くのに役立ちます。
コンクリートブロックには、中空と中実の2種類があります。
1.中空
中空ブロックには、全面積の 4 分の 1 から 2 分の 1 に穴があり、中空部分が一緒に、またはコンポーネントに分割されています。これらの穴は中空ブロックを軽量にし、建物構造物のためにワイヤーやパイプを通すことができます。穴に鉄筋を通すことで安定性が向上し、境界フェンスや大型構造物に最適です。
2.ソリッド
ソリッドブロックは、緻密な骨材で製造された大きなコンクリートレンガです。これらのブロックには穴がないため、壁、プランター、階段、ファイヤーピット、基礎など、耐久性と強度が必要な用途に最適です。また、ソリッドブロックは中空ブロックよりもコスト効率が高くなります。
いくつかのタイプの中空コンクリートブロックが利用可能です。
1. ブルノーズブロック
ブルノーズブロックは、エッジが丸みを帯びたコーナーブロックのようなものです。ブルノーズ ブロックは、構造物の角に丸みを帯びた外観にしたい場合に使用できます。
2. コラムブロック
柱ブロックは正方形で、穴が 1 つあります。ギャップの内側に鉄筋を追加して、複数の柱ブロックを積み重ねて建設することができます。
3. コーナーブロック
コーナーブロックは、コーナー、ドアの開口部、窓の端に使用されます。無地側は外側に面し、ストレッチャー側は壁と平行です。
4. ジャムブロック
わき柱ブロックには、ブロックの端に 2 つの穴と 1 つの深い溝にまたがる浅い溝があります。窓のケーシング部材は、通常は二重吊り下げスタイルで、これらの溝に収まります。
5. まぐさブロック
まぐさブロック (または梁またはチャネリング ブロック) は、ブロックの長さに沿って深い U 字型をしています。この U 溝にはまぐさの梁のためのスペースが確保され、残りのスペースは鉄筋コンクリートで満たされています。まぐさブロックは、上の荷重に耐えるために窓やドアの上に使用されます。
6. パーティションブロック
パーティション ブロックは幅よりも高さが長く、2 つまたは 3 つの中空コンポーネントが特徴です。これらのブロックは、間仕切り壁の建設に使用されます。
7. ピラーブロック
ピラー ブロック (ダブル コーナー ブロックとも呼ばれます) は、より一般的なコンクリート ブロックのオプションです。両端が見えるように設計されています。柱ブロックは、柱や桟橋の建設に最もよく使用されます。
8. スプリットフェースブロック
スプリットフェース ブロックはピラー ブロックに似ていますが、内側のブロック骨材を露出させる粗いエッジが追加されています。これらのブロックは多孔質であり、火災による被害やシロアリの侵入のリスクが低くなります。
9. ストレッチャーブロック
ストレッチャーブロックは、建設プロジェクトで石積みユニットの角を接続します。ブロック面は壁面と平行に配置されます。
ソリッド ブロックにはそれほど多くの種類はありませんが、選択できる主なタイプがいくつかあります。
1. 気泡オートクレーブブロック
エアレーションオートクレーブ (AAC) ブロックは軽量で、ブロックの大部分が空気であることからその名前が付けられました。AACブロックは成形可能で耐火性があり、温度と音を遮断することができます。側壁、間仕切り壁、および同様の用途には AAC ブロックが使用されています。
2. セルラー軽量ブロック
セルラー軽量ブロックは、セメント、フォーム、フライアッシュから作られています。これらのブロックの利点には、優れた温度と遮音性、耐火性、環境に優しい構造、低コストなどがあります。セルラー軽量ブロックは、密度に応じて、耐力壁、間仕切り壁、欄干壁、複合壁、壁パネルに使用できます。
3. 発泡粘土骨材ブロック
発泡粘土骨材ブロックはフライアッシュとセメントから作られており、構造荷重を軽減する軽量ブロックを作成します。このタイプのブロックは、防水性、耐火性があり、音や温度から絶縁されています。
4. フライアッシュブロック
フライアッシュブロックは、コンクリートによく見られる微粉末物質であるフライアッシュでできています。これらのブロックは、滑らかで詳細な表面を作成します。ひび割れや浸透性を軽減し、寒さの影響に耐えます。
5. 舗装ブロック
舗装ブロックはレンガ型で、路肩、歩道、舗装などの用途に最適です。
Cat Rentals では、必要なことは何でもしてくれる人から必要なものをレンタルできます。当社の正規ディーラーのネットワークは、次のようなさまざまな機械をレンタルしています。
オンラインで機器レンタルオプションを閲覧し、1-800-RENT-CAT までお電話ください。簡単なレンタル見積もりで今すぐレンタルを始めましょう。