建設における基礎の種類
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

構造物のサイズに関係なく、すべての建物には、重量を分散し、不均一な沈下を防ぎ、地面の湿気から断熱するための基礎があります。ただし、エンジニアはこれらの目標を達成するためにさまざまなアプローチをとっています。これらのアプローチの違いを理解することは、家がどのような種類の基礎を持っているかを見分ける方法です。

ファンデーションには、深いファンデーションと浅いファンデーションの 2 つの基本的なタイプがあり、これら 2 つのスタイルにはさまざまなバリエーションがあります。

深い基礎

深い基礎には、杭法またはケーソン法のいずれかを使用できます。

杭基礎

杭基礎は 2 つの深いタイプの中でより一般的であり、エンドベアリング スタイルと摩擦スタイルが含まれます。どちらも、地面の奥深くにある頑丈なコンクリート、木材、または鋼の柱に依存しています。柱は事前に作成することも、その場で鋳造することもできます。

杭は、エンドベアリングアプローチで固い岩盤層に到達するのに十分な深さを掘り下げました。その層に到達すると、周囲の土壌が提供できるよりも強力なサポートが保証されます。この岩は、強風などの横方向の荷重下で構造物が持ち上げられるのを防ぐのにも役立ちます。

摩擦スタイルは、表面積全体を使用して柔らかい土壌とそれ自体との間で力を交換し、構造の完全性を確保します。これらの列は、その長さに比例して重みをサポートできるため、均等な分布を得るには、配置に一貫性を持たせる必要があります。

杭基礎は主に、より重い構造物荷重や地下水面が高い地域で使用されます。

ケーソン財団

一部の専門家は、ケーソン設計をドリルシャフト基礎と呼んでいます。このアプローチは杭基礎に似ていますが、通常は現場での鋳造で耐荷重が高くなります。 

この方法では、オーガーを地面に穴あけしてシャフトまたはケーソンを作成し、鋳造前に中空の柱と鉄筋で穴を補強します。コンクリートが硬化したら、作業員はケーシングを取り外すことができます。荷重分散は、つま先またはシャフトの抵抗、または両方の組み合わせによって発生します。

大容量設計のため、エンジニアは高架、桟橋、橋、丘の中腹や水上の家などの構造物にケーソン基礎を選択することがよくあります。シャフトのカスタマイズにより、耐水性、地下作業、ポンプなどが可能になります。

浅い基礎

浅い基礎には、マット、個別フーチング、複合フーチング、ステムウォールなど、いくつかのスタイルがあります。

マットファンデーション

この基礎タイプは、いかだ基礎とも呼ばれます。この設計は、水中のいかだの底と同じように、地下室の基礎が土壌に「沈む」ときに識別できます。構造フットプリント全体を考慮し、地下室の表面積を使用して、より耐荷重的なサポートを行います。

エンジニアは通常、高負荷の状況でマット基礎を選択し、つまり基礎の壁や柱に分散される構造物からの重量が重くなります。ラフト基礎は、個々の足場が経験する可能性のある不均一な沈下を防ぐのに役立ちます。その結果、複合基礎に似ており、各耐荷重コンポーネントを考慮して全体的な視点を取ります。

この基礎設計は、地下室が可能で土壌が緩い構造物に最適です。

個々の基礎

個々の基礎は、最も一般的な浅い基礎アプローチであり、一般に正方形または長方形です。この構成では、1 本の柱が周囲の土壌と荷重を共有し、柱が運ぶ重量によって幅が決まります。エンジニアは、このアプローチをパッド ファンデーションと参照することもできます。

個々の基礎は一般的であるため、多くの構造物で簡単に見ることができます。建物に支持用の基礎柱が 1 つある場合、このアプローチをすぐに特定できます。

複合基礎

複合基礎は、個々の基礎と同様の特性を持っていますが、1 つではなく 2 つ以上の柱が 1 つの土台で荷重を分担します。エンジニアは、建物の重量を複数の柱に分散したい場合にこの設計を採用します。一般に、柱は十分に接近して立っているため、耐荷重フットプリントにある程度の重なりがあります。

複数の柱と個々の基礎サーフェスを観察すると、結合された基礎基礎を識別できます。

ステムウォール基礎

ステムウォール基礎は、スプレッド、ストリップフーチング、連続フーチングなど、多くの名前で呼ばれています。エンジニアは、耐力壁が柱、柱、梁ではなく構造物の重量を支える場合にこの設計を使用します。 

下部がコンクリートでできており、壁の幅の約2〜3倍の壁を観察すると、このアプローチを特定してください。重量をより広い領域に分散させることで、完全性と安定性を確保できます。

ステム壁基礎の典型的な用途には、圧縮された砂や砂利の上の建物や、石積みの壁を備えた建物が含まれます。

Cat Rentals℠で掘削および現場準備機器を入手

Cat Rentals℠ は世界中に 1,300 以上の店舗があり、お近くにきっと 1 か所あります。豊富な純正Cat工具と機械に加え、70を超える他の主要ブランドの機器からお選びください。 

オンラインで私たちとつながる か、 近くの場所を見つけて 今すぐ予約リクエストしてください!

お近くのCatレンタルを探す
視認性の高いベストを着た人が電話を見る視認性の高いベストを着た人が電話を見る
何が必要かわかりませんか?
プロジェクトに関する情報を記載した簡単な見積もりを送信すると、担当者がレンタルのニーズについて話し合うために連絡します。
クイック見積もり
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp