3 種類のマンリフト: 完全ガイド
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

空中リフトとしても知られるマンリフトにより、作業者は高所で安全かつ効率的に 作業を行うことができます。各リフトには、作業者や工具を 昇降 させる密閉されたプラットフォームがあります。リフトは、はしごや足場が不十分な場合に特に役立ちます。倉庫、小売スペース、建設現場、外装メンテナンス作業に不可欠です。

ブームリフト

ブームリフト は、端にバケットが付いた伸縮可能なアームを使用します。主に 2 つのスタイルが利用可能です。

  • 伸縮式ブームリフト: 伸縮アームを備えており、水平方向と垂直方向の最大到達距離を実現し、多くの場合 100 フィートを超えます。長いリーチが必要な屋外プロジェクトに最適です。 
  • 関節式ブームリフト: ナックルブームとも呼ばれ、障害物を回避するために曲がる複数のジョイントがあります。樹木の伐採、送電線の修理、建物のメンテナンスによく使われます。
シザーリフト

テーブルリフト は、ハサミのような動きで伸びる交差したサポートによって持ち上げられるプラットフォームです。彼らは、通常 40 フィートから 60 フィートの作業高さで、より重い荷物の人やギアを運ぶことに優れています。

タイプは次のとおりです。

  • 電気:静かで排出ガスがなく、屋内プロジェクト に最適
  • 起伏の多い地形: でこぼこした地面や屋外の建設など、険しい現場向けの大型タイヤと安定性機能。
垂直人員リフト

コンパクトで軽量な垂直パーソンリフト は、通常、約 300 ポンドの容量を持つ 1 人の作業員を収容します。上下にまっすぐ動くため、オーダーピッキング、倉庫の棚、軽いメンテナンスに効率的です。

Cat Rentals℠でマンリフトを借りる

多くの企業にとって、賃貸はマンリフトにアクセスするための最も費用対効果の高い方法です。Cat Rentalsは、競争力のある料金と柔軟な条件で、トップメーカーのさまざまな空中リフトを取り扱っています。専門スタッフがお客様一人ひとりを適切なモデルにマッチングし、レンタル期間中もサービスとサポートが充実しています。

信頼できるマンリフトブランド

Cat Rentalsの高所作業機の在庫の多くは、業界リーダーのGenieとJLGから提供されており、どちらも数十年にわたる革新と品質を備えています。

  • Genie: 1966 年に設立された Genie の名前は、プラットフォームを持ち上げることのしやすさを表す「ボトルの中の魔法」のコンセプトに由来しています。Genieのエンジニアは、「Quality by Design」をモットーに、高所での作業中に乗組員に自信を与える、安全で信頼性の高い機器の開発に長年注力してきました。 
  • JLG: 1969 年にペンシルベニア州マコーネルズバーグで設立された JLG は、アクセス機器の世界的なパイオニアになりました。高度な安全性、性能、設計で知られるJLGは、建設、倉庫保管、メンテナンス作業で世界中で使用される多様な高所リフトを提供しています。
詳細については、Cat Rentals にお問い合わせください。

マンリフトを探索する準備はできていますか?いつでも 1-800-RENT-CAT に電話して回答を求めたり、 現在のマン リフトの在庫 をオンラインで閲覧したり、 迅速な見積もりをリクエストしたりできます。お近く の Cat Rentals を見つけて、ディーラーにお問い合わせください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定