.png)
公益事業の労働者は、作業中に特有の危険や課題に直面します。感電死したり衣服に火がついたりする可能性のある機器やコンポーネントを扱うため、電力会社労働者は会社に適切な機器や装備を提供してもらいます。また、乗組員が従うべき明確な安全手順を設定し、安全を奨励する作業環境を作り出すことも重要です。
ユーティリティ作業には高額なコストと生産性の低下が伴うことが多いため、乗組員の安全性を向上させる方法を検討することをお勧めします。公益事業現場での安全の必要性と、公益事業作業員が直面する最も一般的な危険のいくつかについて詳しく学びましょう。さらに、多くの場合、労働者が従うべき最良の安全基準と慣行を理解することをお勧めします。
セクションにジャンプします。
公共事業に安全が必要な理由
公益事業の労働者はかなり危険な仕事をしています。この作業では、多くの場合、乗組員は地上の高い場所で作業を行う必要があります。さらに、乗組員は定期的に感電死する可能性のある電気部品や部品を扱います。労働統計局は公益事業部門に関するデータを収集し、2019年に全公益事業労働者 の2.2%が怪我や病気に直面していることを発見しました 。さらに、2015年から2019年にかけて合計200人近くが死亡したことも判明した。
毎年、一部の怪我や病気が電力会社の労働者に影響を与える可能性がありますが、企業は怪我や死亡率を減らすための措置を講じることができます。従業員の安全を守りたいという懸念に加えて、より高い安全基準を使用することで、労働者災害補償請求の頻度を減らし、会社のコストを節約することもできます。また、公益事業の作業基準は、企業が従業員の回復中にスケルトンの乗組員で作業するのではなく、従業員を十分に配置し、タスクを効率的に処理できるようにするのにも役立ちます。
.png)
最も一般的なユーティリティ作業の危険
電力会社の作業員は、事故につながる可能性のある道路やその他の混雑した場所で作業することがよくあります。さまざまな危険や悪い慣行は、一般的に怪我につながります。労働者の安全を守るための最初のステップは、公益事業労働者が日常的に直面している危険を認識することです。
以下で、公益事業労働者にとっての主な危険のいくつかを確認してください。
1. つまずく、滑る、転倒する
ユーティリティ作業現場では、滑り、つまずき、転倒を引き起こす可能性のある潜在的に危険な表面や条件が定期的に存在します。公共事業の作業員が危険な環境で転倒したり、滑ったり、つまずいたりすると、重傷を負う可能性があります。これらの怪我は、労働者災害補償請求で会社に費用を負担させ、主要メンバーが回復中に仕事に取り組むことを妨げる可能性があります。
秋と冬は労働者にとって特に危険です。落ち葉や氷の表面は、作業員の滑りにつながる可能性があります。さらに、作業者がプラットフォームの上で頭上で作業を行っている場合、氷の状態やその他の滑りやすい表面により、地面の高い作業中に作業者が転倒する可能性があります。落ち葉や雪は甌穴やその他の潜在的な障害物を隠し、作業員のつまずきにつながる可能性があります。
機器を不適切に使用すると、つまずいたり、滑ったり、転倒したりする可能性もあります。たとえば、公共事業の作業員の中には、はしごを足場や橋として使用する人もいます。このようなはしごの不適切な使用は、作業員が転倒する可能性がはるかに高くなります。さらに、労働者が適切な機器、特に滑りにくい靴を履いていない場合があり、その結果、作業現場で滑る従業員が増えています。
.png)
2. PPEを使用しない
公共事業の作業中に懸念されるもう 1 つの原因は、厳格な PPE (個人用保護具) 要件を持たない会社です。公共事業の作業は危険な場合があるため、企業は乗組員に適切な装備を装備する必要があります。適切な作業用手袋、マスク、ゴーグルやメガネを着用しないと、怪我につながり、事故が労働者にとってさらに有害になる可能性があります。
マスク、手袋、メガネなどの特殊製品を労働者に装備しないだけでなく、一部の公益事業労働者は防護服を着用しないことで危険にさらされています。たとえば、作業員が電気やその他の種類の公共事業を行っている間に、シャツやズボンが発火する可能性があります。労働者が難燃性のユニフォームを着用しないと、熱火災や電気火災が発生した場合に怪我をするリスクが高くなります。企業がこれらのユニフォームを提供し、その使用を義務付けない場合、怪我の責任を問われる可能性があります。
さらに、労働者が十分に高いアーク定格の衣服を着用していない場合、感電が発生する可能性があります。高電圧での作業中に適切な定格の衣服を着用しないと、重傷を負ったり、死に至ったりする可能性があります。特定の状況でマスクの着用を義務付けないことも、電力会社の作業員が吸入可能な物質を扱っている場合に問題になる可能性があり、作業員を病気にする可能性があります。
3. 天気の確認を怠る
天候は制御できませんが、企業は確実に天候を監視できます。公共事業の作業員はほとんどの作業を屋外で行うため、天候は作業現場の安全性の大きな要因となる可能性があります。たとえば、企業が交通量の多い道路で作業している場合、曇りや霧の日は安全上の問題になる可能性があります。作業現場に反射ベストや適切な照明がない場合、事故の可能性が高まります。
もう 1 つの一般的な課題は、雪が降ったり、地面が凍ったりする冬に発生します。凍結状況を考慮しない企業は、従業員を滑らせたり転倒したりする危険にさらす可能性があります。さらに、企業が従業員に暖かい装備を装備しないと、寒い季節が問題になる可能性があります。同様に、暑い季節には、会社が乗組員に通気性のある衣服を提供しない場合、労働者の制服が過熱する可能性があります。
雷雨や雨の日も危険です。結局のところ、近くに雷があるときに電気工事をするのは得策ではありません。企業が天気をチェックして行動計画を立てないと、従業員を危険にさらすことになります。
.png)
4. 感電死
公共事業労働者の安全に対する最も一般的な危険の 1 つは感電死です。架空線に気づかない作業員は、大型の重機を操作するときに危険にさらされる可能性があります。さらに、労働安全衛生局 (OSHA) の安全基準に従うための訓練を受けていない労働者は、より大きなリスクを負い、デリケートな電気工事を適切に処理できない可能性があります。
さらに、間違った機器を使用すると、従業員が誤って通電した機器やコンポーネントに触れる可能性が高くなります。この偶発的な接触により、ショックを与えたり怪我をしたりする可能性があります。作業現場での不適切な慣行や機器により、作業者が接地された表面を備えた通電導体に接触する可能性もあります。適切な装備や保護具がないと、この種の接触も怪我を引き起こす可能性があります。
感電死のもう一つの主な危険は、企業が導体や電線にカバーを使用しない場合に発生します。これらのカバーは、電流の流れに対するバリアを提供します。一部の企業は、従業員に十分なカバーを提供しておらず、作業中に常にカバーを動かすことを余儀なくされています。このカバーの絶え間ない動きにより、作業者は間違いを犯したり、安全に作業を行うのに十分なカバーを使用せずに作業を完了しようとしたりする可能性があります。
5. 職場の危険の不報告
公益事業労働者の怪我は、多くの場合、過失の結果です。潜在的な危険な慣行を従業員に報告することを奨励しない企業は、従業員が手抜きをしたり、タスクを誤って実行したりする危険な環境を助長する可能性があります。一部の企業は、従業員を危険にさらすにもかかわらず、これらの慣行が短期的には時間とお金を生み出す可能性があるため、不適切な慣行を見落とします。
一部の企業では、従業員が安全上の問題を報告する方法を持っていますが、それを奨励していない場合もあります。一部の企業は、報告を思いとどまらせる文化を作り出しています。その結果、労働者は危険について報告することに抵抗を感じたり、報告が効果がないと信じたりします。報告されない一般的な項目には、適切な PPE、危険伝達基準、落下防止、適切な装備の欠如が含まれます。
.png)
ユーティリティ作業の安全に関するヒント
公益事業の労働者が対処しなければならないすべての危険により、多くの公益事業会社は労働者の安全を可能な限り守るために厳格な安全慣行を実施しています。一般的な安全対策には、作業者が地形に合わせてペースを変えること、転倒を止める器具を使用すること、適切な衣服を着用すること、適切な装備と手順で不注意による感電死を防ぐことなどがあります。適切な安全対策を講じることで、企業は労働者を怪我から守り、作業現場を円滑に運営し続けることができます。
以下の公共事業の安全性を向上させるための重要なヒントを確認してください。
地形に合わせてペースを調整(Adjust Pace to Terrain)
公益事業の作業員がつまずいたり、転んだり、滑ったりする可能性のある状況に直面した場合は、ペースを変えることをお勧めします。速度を落として環境を評価することで、作業者は危険をより適切に発見し、氷の上で滑ったり、でこぼこした地形でつまずいたりすることを避けることができます。地面が落ち葉や雪で覆われている場合、作業員は誤って危険なものを踏まないように、地面を足で滑らせようとすることがあります。
転倒を防ぐための措置を講じる
転倒の最も一般的な原因の 1 つは、はしごの不適切な使用です。作業員は、規則が厳格に施行されているため、はしごを足場や橋として使用してはならない。さらに、労働者は与えられたはしごの使い方について訓練を受ける必要があり、はしごはしっかりとした平らな表面にのみ置く必要があります。公共事業の作業員は、滑りにくい足を備えたはしごも使用する必要があります。
企業は、作業員がはしごを適切に使用していることを確認するだけでなく、作業現場に落下防止システムを導入することで、落下から保護することもできます。これらのシステムは、転倒した場合に作業者の安全を守るため、必要です。乗組員が潜在的に危険な場所に入るときはいつでも、安全を守るために落下防止システムを使用する必要があります。地面から離れたプラットフォームも清潔に保ち、作業者がつまずいたり転倒したりする可能性のある危険がないようにする必要があります。
.png)
労働者に適切なPPEと衣服を着せる
トップの公益事業会社は、従業員が行う仕事の種類に適した PPE を従業員に装備しています。PPE の一般的な部分には、耐火シャツ、つなぎ服、ズボンなどがあります。さらに、企業は多くの場合、従業員に顔面保護具、手袋、ブーツを提供しています。公益事業の労働者が必要とする衣類の種類を知るために、企業は多くの場合、労働者がさらされる危険の種類を評価し、それらの危険を満たす衣類を提供します。
電力会社労働者に適切な機器を確実に装備させるため、企業が従う主なヒントのいくつかについて詳しく学びましょう。
- 作業現場を評価する: 従業員に適した PPE を選択するために、企業はまず、乗組員が作業を行う現場を評価することから始めることができます。この評価では、企業は労働者が電気アークや炎にさらされるかどうかに特に注意を払う必要があります。適切な評価では、スタッフがさらされる電気アークまたは熱エネルギーの量も定期的に推定されます。
- 難燃性の衣服を着用する: 評価の結果、従業員が電気アークや炎の危険がある可能性のある環境で作業することが判明した場合、労働者は皮膚に溶ける可能性のある衣服を着用しないでください。さらに、発火しやすく、発火しても燃え続ける可能性が高い衣服は避けるべきです。炎が発生する可能性が高い場合、多くの企業は従業員をよりよく保護するために難燃性の上着を提供しています。
- 電気アークに対処するために作られた衣服を使用する: 企業は、電気アークから従業員を保護するために、アーク定格の衣服や機器を従業員に提供することがよくあります。この衣服と設備は、労働者が遭遇する可能性のある推定電気アークまたは熱エネルギー以上である必要があります。
- 労働者に季節に適した服装を提供する: 労働者が凍結したり過熱したりするのを防ぐために、企業は定期的に乗組員に季節に適した服装を提供します。衣類は、快適さを保ちながら、作業に必要な炎抵抗と電気抵抗を提供する必要があります。
天気に気をつけよう
天候は労働者にとって危険な場合があるため、監督者は定期的に天候を確認する必要があります。天候が作業員に安全上の問題をもたらす可能性がある場合、監督者は作業現場をより安全にするための措置を講じる必要があります。反射具は暗い日には役立ち、交通量の多い道路で標識を使用すると、ドライバーが速度を落とし、チームが働いていることを認識するのに役立ちます。さらに、天候に応じて特定の服装を義務付けることも、監督者が従業員を快適で安全に保つためのもう一つの方法です。
感電死を防ぐための手順を講じる
作業中の労働者の感電死を防ぐことは、企業にとって最大の懸念事項の 1 つです。感電死を避ける方法を作業員に指導することで、リスクを大幅に軽減できます。この手順には、重機の使用中に架線を避けるための情報を含めることができます。OSHA 安全基準 に関する トレーニングも、電気機器を適切に取り扱い、電気部品を扱う方法について作業者を準備するため、不可欠です。
前述したように、労働者は耐アーク性のユニフォームと装備を持っている必要があります。ユーティリティの乗組員には、通電した機器や部品に誤って触れないようにする機器も必要です。適切な機器は、作業者が接地された表面を備えた通電導体との接触も防ぎます。
隠蔽工作も安全のために重要です。職場で労働者の安全を確保したい企業は、労働者が作業中に労働者を動かす必要がないように、十分なカバーを提供します。優れた監督者は、作業を開始する前に現場を評価し、乗組員が十分な隠蔽装備を持っていることを確認します。
.png)
職場の危険の報告を奨励する
従業員に職場の危険を報告するよう奨励する企業は、従業員の安全を守る上ではるかに優れた仕事をしています。労働者は、安全規則に違反した他の人を報告し、不適切なギアや損傷した機器など、作業現場での安全上の懸念を表明するための明確な手順を持つ必要があります。監督者や経営陣の他の人は、安全に関する苦情を受け取り、現場をより安全にしたいと明確にする必要があります。
安全に関する苦情を受け取った後、企業はそれに対しても行動を起こす必要があります。従業員は自分の懸念事項が対処されていることを知る必要があるため、単に報告を奨励するだけでは十分ではありません。苦情が有効な場合、企業は問題を迅速かつ適切に解決する必要があります。
職場の危険の報告を奨励することで、会社をOSHAの調査から救うこともできます。経営陣が苦情を無視した場合、労働者は直接OSHAに行き、匿名で苦情を申 し立て ることができます。OSHAは苦情を受け取ったら、検査官を会社に派遣し、その慣行を調査します。OSHAの調査官が会社に過失があると判断した場合、職場に必要な変更を強制することができます。
一般的な OSHA 違反には、安全でないはしご、不適切な眼鏡、適切な危険伝達基準の欠如、不十分な落下防止などが含まれることに注意してください。違反の可能性に積極的に対処することは、企業が受け取る報告や苦情の数を減らすのにも役立ちます。
.png)
安全のための高品質の汎用機械の重要性
高品質のユーティリティ機器は安全にとって非常に重要です。機器が故障すると、従業員の負傷や作業現場での損害につながる可能性があります。さらに、設計されていない作業にユーティリティ機器を使用すると、従業員が危険な作業を完了しようとするため、怪我をする可能性があります。Cat Rentals℠は、ユーティリティ作業員にとって安全で信頼性の高い機器がいかに重要であるかを理解しています。その結果、お客様に背中を支える機器を提供しています。
当社は、お客様が当社からレンタルするすべての機械を徹底的に検査し、最高の動作状態で動作していることを確認します。また、機械を適切にメンテナンスしているため、お客様は作業員を危険にさらす可能性のある損傷した機器で作業する必要がなくなります。万が一、機械的な故障が発生した場合、適切に機能していない機器の使用を検討することなく、迅速に復旧して稼働させるためのオンサイト緊急サービスを提供します。
Cat Rentals℠のトップ汎用機械
機器を探す際に、Cat Rentalsは作業現場に最適な機器を見つけるお手伝いをします。いくつかのオプションから選択できるため、仕事の正確なニーズを満たす機器を簡単にレンタルできます。最も人気のあるユーティリティ機器には、掘削機デリック、ブームリフト、パイプレイヤーなどがあります。
ディガーデリック
場合によっては、作業員が新しい電柱を設置する必要があります。作業現場で新しい支柱が必要な場合、 支柱を地面にしっかりと固定するために深い支柱穴を掘るように設計されている掘削機デリックのレンタル は優れた選択肢です。標準オプションに加えて、操作が困難なエリアに支柱の穴を掘る必要がある場合に備えて、ミニディガーデリックのレンタル も見つけ ることができます。
ブームリフト
作業員が地面から高いところで電気作業を行う必要がある場合、 ブームリフト は最良の選択肢の一部です。アーティキュレーティング ブーム リフトのプラットフォームの高さは 30 フィートから 120 フィートの範囲であるため、ニーズに十分な高さのブーム リフトをレンタルできます。ストレートブームリフトは、特に高い作業のために最大180フィートに達することさえできます。すべてのブームリフトが提供されているため、解決できないユーティリティの高さの課題に直面することはありません。
パイプレイヤー
企業が配管敷設作業を行う必要がある場合、 配管業者の レンタルは優れた選択肢です。これらの機械は、重いパイプをピックアップし、適切な場所に安全に配置できるように設計されています。さまざまなリフト容量と馬力のオプションがあるため、作業に必要なパワーを常に確保できます。
.png)
汎用機械のニーズに合わせてCatレンタルをお選びください
Cat Rentals が貴社に提供できるすべての機器について、当社の製品をチェックしてみてはいかがでしょうか。私たちは、仕事が急増している企業や、一時的にしか機器を必要としない企業にレンタル機器を提供できることを誇りに思っています。当社の地元のディーラーは企業と緊密に連携し、費用対効果の高い価格でニーズに合った適切な機器レンタルを見つけるお手伝いをします。
ユーティリティ機器のレンタルを今すぐご覧 ください。ご質問がある場合、または機器を見つけるのにサポートが必要な場合は、最寄りのCaterpillar支店 に連絡 して、知識豊富な担当者にお問い合わせください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります