.png)
建設工事では、解体瓦礫から古い資材などに至るまで、大量の廃棄物が発生する可能性があります。建設廃棄物が適切に処理されないと、環境や公衆衛生に大きな問題を引き起こす可能性があります。
ありがたいことに、廃棄物を効果的に削減、再利用、リサイクルする方法はたくさんあります。建設廃棄物処理に取り組んでいる場合、これらの廃棄物管理のヒントは、責任を持って仕事を終わらせるのに役立ちます。
1. 減らす
発生源の削減は廃棄物の発生をまったく防ぐため、プロジェクトにおける建設廃棄物の量を減らすことが不可欠です。新しい建物を作るのではなく、既存の建物を保存することを選択し、寿命を延ばすために適応可能な機能を備えた建物を設計し、最小限の梱包で出荷される材料を選択し、分解と再利用を容易にする工法を使用することで、廃棄物を削減できます。
これらの措置を講じることで、埋め立て地スペースを節約し、建設による環境への影響を軽減し、さらにはプロジェクトコストを削減することができます。
2. 再利用
さまざまな形態の建設瓦礫は、他の製品で再利用できます。再利用可能な破片には次のものが含まれます。
- 造園/土地の撤去瓦礫。
- コンクリート。
- 断熱材。
- きれいな木。
- 砂利。
- アスファルト舗装。
- 石積みのスクラップ。
- プラスチック。
ドアや窓など、状態が良い製品は、他のプロジェクトや組織に販売または寄付することもできます。
回収可能な建設資材を再利用することで、より多くの資源を節約しながらコストを節約できます。
3. リサイクル
建設瓦礫や建築コンポーネントは、多くの場合、他の使用可能な資源にリサイクルできます。たとえば、コンクリートや瓦礫を骨材に変換したり、木材をリサイクルして家具を作ったりすることができます。
建設廃棄物をリサイクルするには、次の 3 つの一般的な方法があります。
- 現場分離: 現場で廃棄物を分別し、種類ごとに複数の箱を使用して材料を可能な限り具体的に分離します。この方法は、責任感のある雰囲気を確立し、リサイクルの目標を達成するのに役立つ優れた方法です。ただし、リサイクルが適切に分別されるようにするには、追加のスペースと高度な監視が必要です。
- 混合リサイクル: リサイクルを種類ごとに分離する代わりに、コンテナを 1 つだけ使用し、リサイクルを敷地外に運び、分別してもらいます。混合は現場の管理プロセスを合理化し、スペースが限られている場合に最適です。
- ハイブリッド リサイクル: サイト分離方法と混合方法を組み合わせたハイブリッド リサイクルでは、廃棄物のカテゴリごとに 1 つの箱のみを使用します。
サイトに最適な方法は、リサイクル プロセスに費やすことができる時間とリソースによって異なります。廃棄物容器を置くスペースの量、プロジェクト全体を通じて廃棄物の種類に変化があるかどうか、効果的な監督に十分なスタッフがいるかどうかなどの要素を考慮してください。
建設機械のニーズについては、Cat Rentals℠ にお問い合わせください
適切な建設廃棄物管理には、削減、再利用、リサイクルのための積極的な措置を講じることが重要です。高品質の機械はピンポイントの精度で作業するために必要な正確なパフォーマンスを提供するため、適切な機器を使用すると、プロジェクトの材料の無駄を削減するのにも役立ちます。
Cat Rentals℠ で利用可能な優れた機器の詳細、またはレンタル見積もりを取得するには、今すぐ 1-800-RENT-CAT までお電話ください。また、当社の機器在庫をオンラインで閲覧することもできます 。