.png)
現場の多くの作業員は、エアコンプレッサーを使用して工具を動かしています。ただし、さまざまな種類とサイズのエアコンプレッサーが利用できるため、どれが自分の状況に適しているかを決定する前に、すべての基本を理解する必要があります。エアコンプレッサを選択する際に考慮すべき点について詳しく学びましょう。
レンタルエアコンプレッサーを選ぶときは、常に何に使用する必要があるかを考えることから始める必要があります。使用するツールの要件を考慮し、それらの最小値を超える数値から計算を開始するようにしてください。そうすれば、パフォーマンスに影響を与える次の 5 つの要因に焦点を当てることができます。
1. 電源要件
電源のニーズは、完了するプロジェクトの種類と作業現場の性質によって異なる場合があります。次の 3 つのオプションがあります。
- ガス動力: 現場に適切な電源がない場合は、ガス式エアコンプレッサーが最適です。ただし、使用中は音が大きくなり、換気が必要ですのでご注意ください。
- 電気: 電動エアコンプレッサーは最も一般的なタイプで、小規模なチームやプロジェクトに適しています。使いやすく、かなり静かに動作します。
- 油圧式: 油圧エアコンプレッサーはあまり人気がありませんが、それでも実行可能なオプションです。この設計は、車両または機器の油圧システムから動力を引き出すため、現場に多くの油圧装置がある場合に適しています。
2. 空気圧と吐出
これら 2 つの指標は、エアコンプレッサーで使用できるツールの数とサイズを示すため、非常に重要です。ポンド/平方インチ (psi) は、コンプレッサーが生成する空気圧です。多くのモデルには、小型または中型のツールに電力を供給できる psi がありますが、より大きなニーズに合わせて、より多くの psi を備えたモデルを入手することもできます。
立方フィート/分 (cfm) は、コンプレッサーによって供給される空気の量です。cfm が低いほど、それで電力を供給できるツールは小さくなります。大型または工業グレードの工具用のエアコンプレッサーが必要な場合は、50 を超える cfm を目指してください。
3. 空気容量
エアコンプレッサーの容量とタンクのサイズは、性能において非常に重要です。建設チームやその他の作業チームは、大型の高圧エアコンプレッサーを必要とする可能性があります。
これらのさまざまなタイプとサイズのエアコンプレッサータンクから選択できます。
- パンケーキ
- ポンツーン
- ツインスタック
- 手押し車
容量オプションは 1 ガロンから 80 ガロンの範囲です。ほとんどの用途では、20 ガロンのタンクは十分な容量を提供しながら、保管もかなり簡単です。
4. デューティサイクル
デューティサイクルは、空気の供給から補充までの時間です。コンプレッサーが大きければ大きいほど、再び空気を排出するまでに休憩して補充する必要のある時間が短くなります。デューティサイクルが25〜100%のエアコンプレッサーを入手できます。スペクトルの最も低い人は、空気を排出してから補充するまでにより多くの時間を必要としますが、最も高い割合は、空気を使用するのと同じくらい早く空気を供給します。
5. コンプレッサーの構成
エアコンプレッサーの構成は、その動作と使用目的に影響します。次の 5 つのオプションを検討してください。
- ロータリースクリュー: メッシュローターは、このコンプレッサー内の空気を捕捉して加圧します。これらのモデルはコストが高くなる傾向があり、より専門的なメンテナンスが必要になります。
- ピストン駆動: ピストン駆動のエアコンプレッサーには、空気を圧縮してリザーバーに押し込む往復ピストンがあります。それらは最も人気のあるタイプのエアコンプレッサーです。
- スクロール: スクロールエアコンプレッサーは、2つのスクロールを使用してエアポケットを機器の中央に移動します。これらの特殊なコンプレッサーは、空気圧工具に電力を供給するのではなく、HVAC ユニットで一般的に使用されます。
- 遠心: 遠心式エアコンプレッサーは、ディフューザーを使用して空気を加圧します。このコンプレッサーは最大のタイプの1つであり、製造、化学、発電所に適しています。
- 軸方向: 回転翼は、軸流圧縮機内で加圧空気を生成および移動させます。これらは主に船舶や飛行機で見られるため、作業現場では一般的ではありません。
エアコンプレッサーのタイプを選択したら、利用可能なスペースを最大限に活用するために、水平または垂直のセットアップのどちらを選択するかを決定する必要もあります。
レンタルエアコンプレッサの選び方がわかったので、Cat Rentals℠が各作業に適したサイズとタイプを見つけるお手伝いをします。レンタルは、購入前にさまざまな機器を試したり、短期的なニーズに合わせて機械を調達したりできる費用対効果の高いオプションです。
今すぐ航空機器のレンタルを閲覧して始めるか、オンラインでお問い合わせください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります