-(1).png)
コンパクター、ランマー、ローラーはすべて建設現場で重要な役割を果たします。これらのマシンは同様の機能を実行しますが、それぞれに特定の現場アプリケーションがあります。
コンパクターは、振動板を使用して粒状の土壌やアスファルトを圧縮します。ランマーは一般にコンパクターよりも小さく、振動の代わりに物理的な衝撃を利用して、より小さな領域に凝集性または半凝集性の土壌を凝縮させます。ローラーは、乗用機または歩行機であり、材料を圧縮するために大きなドラムに依存しています。
これらのマシンには複数のサイズが用意されており、プロジェクトの結果を最適化するには適切なサイズを選択することが重要です。
適切なサイズのコンパクターの選択は、機器の種類と圧縮する予定の土または土壌の組成によって異なります。利用可能なマシンオプションの一般的な分類は次のとおりです。
- シングルプレート: 名前が示すように、この機械には振動板が 1 つあり、最も軽量で機敏なコンパクターとなっています。ほとんどのモデルは 3,000 ポンドから 5,000 ポンドの力を発生させるため、より狭く限られた場所での砂、砂利、または土の作業に適しています。
- リバーシブル振動プレート: シングルプレートコンパクターは前進することしかできませんが、このバージョンは必要に応じて後方に移動することもできます。また、より大きな力を発揮するため、私道の建設などのより深い圧縮プロジェクトを実行できるようになります。
- ヘビーデューティー: これらの大型で高性能な機械は、最大の圧縮力を発揮します。振動に反応しにくい粘土含有量の高い土壌を圧縮する場合に最適です。
コンパクターの振動によって発生する遠心力の量は、物理的なサイズよりも正確な機械選択基準です。原則として、ほとんどのユニットは、生成する力 1,000 ポンドごとに 1 インチの材料を圧縮できます。
振動周波数も重要な評価パラメータです。毎分3,000〜4,000振動の低周波数は、土壌やその他の材料の厚い層に最適な結果をもたらします。毎分最大 5,700 回の振動を提供するコンパクターは、より薄い層に適しています。
手動の圧縮装置として、ランマーは操作や輸送を容易にするために小型で軽量でなければなりません。ランマーは地面に接触して圧縮を行うコンポーネントであるため、靴のサイズはランマーを選択する際の決定要因です。シューを大きくすると、より広い領域をカバーできますが、シューのサイズが大きくなるとマシンの制御が難しくなる傾向があります。
また、アプリケーションに適したランマー エンジンのサイズとタイプを決定する必要があります。利用可能なオプションには、2ストロークバージョンと4ストロークバージョンがあります。
2 ストローク (2 気筒とも呼ばれる) エンジンは可動部品が少ないため、機械の操作と予防メンテナンスの要件が簡素化されます。多くのユーザーにとって最大の欠点は、潜在的なトルクが低いことであり、これはエンジンが生成する出力が少なくなることを意味します。燃費も 2 ストローク ランマーで問題になる可能性があります。
4 ストローク ランマーはより多くのパワーの可能性を提供し、より困難な圧縮作業に有益です。これらの機械には可動部品やコンポーネントが増えているため、重量と維持費が増加します。また、振動も大きくなり、機器の制御が難しくなります。燃費は2ストロークモデルよりも優れており、有害な排出ガスも少ないです。
フルサイズのローラーには、複数のタイプとサイズのバリエーションがあります。圧縮する必要がある領域の寸法が主な考慮事項です。大規模な現場で作業している場合、乗用モデルを使用すると、より短い時間でより多くの地面をカバーできるため、生産性が向上します。手押し式ユニットは、より限られたスペースや、よりコンパクトな精度と制御が必要な場合に最適です。
シングルドラムローラーと大型タンデムドラムローラーのどちらかを選択することもできます。前者はフロントにドラム、リアに特別に設計されたタイヤを備えており、よりコントロール性が高く、事実上あらゆるタイプの路面を横断できます。後者は前面と背面にドラムがあり、より多くのパワーとより迅速な圧縮結果を実現します。ただし、タイヤがないため、マシンのトラクションと安定性が制限されます。
レンタルするコンパクターのサイズを決めようとしている場合でも、適切なランマーやローラーの選択にサポートが必要な場合でも、Cat Rentals の専門家が正しい方向を教えてくれます。 当社の広範な圧縮装置カテゴリ には、大手メーカーの幅広い製品が含まれており、優れた品質、性能、信頼性が保証されています。当社のレンタルの多くは、お客様固有の現場の要件を満たすために、複数のサイズでご利用いただけます。
1-800-RENT-CAT までお電話いただくか、オンラインでお問い合わせいただき、 今すぐ迅速な見積もりをリクエストしてください。