敷地から大量の雪を取り除くことは、頑丈な機器を必要とする厳しい作業です。ホイールローダーは、この課題に対処できる強力で多用途の機械です。この機器を使用して、道路、歩道、駐車場、その他のエリアに蓄積された雪や氷を迅速かつ効率的に取り除きます。ホイールローダーにさまざまなアタッチメントを装備して、パフォーマンスと生産性を向上させることもできます。
ホイールローダーは、ばらばらの材料をすくい上げて積み込むためのバケットを前面に取り付けた四輪土木機械です。このシステムには、オペレーターが必要に応じてバケットを上げ下げできるリフトアームアセンブリが含まれています。アセンブリには、バケットを開閉するためのベルクランクもあります。 ホイールローダーは、コンパクト、小型、中型、大型の4つのサイズ分類のいずれかに分類されます。
新しいホイールローダーモデルは、多くの技術的進歩を提供します。
- 耐久性に優れた燃費効率の高いエンジンで、排気ガスを低減
- エンジン出力と負荷および速度の要求を高精度にマッチングする電子制御トランスミッション
- 効率的な可変容量ポンプ を搭載した油圧システム
- コントロールと快適性を最大化する自動車スタイルのオペレーター環境
通常、ホイールローダーは、建設、鉱業、 採石場、骨材 、林業/造園 現場で 、幅広い積み下ろし、マテリアルハンドリング作業を行っています。しかし、除雪時に役立つ多くの属性もあります。
- 容量: ホイールローダーは、あらゆるローディングマシンの中で最大のバケット容量を提供します。大量の雪や氷を管理する際に優れた結果をもたらします。
- 操作性: 除雪には、多くの場合、車両やその他の障害物を回避する必要があります。ホイールローダーが提供する比較的小さなサイズと取り扱いの容易さにより、オペレーターはかさばるプラウトラックがアクセスできない限られたエリアで作業することができます。
- 視認性: 吹いて渦巻く雪は、特に暗い場所では乗組員にとって困難を引き起こす可能性があります。ホイールローダーによって提供される 360 度の視認性により、作業者は自分がどこに向かっているのか、何をしているのかを確認できるため、パフォーマンスが向上し、事故のリスクが軽減されます。
- 牽引力: 除雪作業員は、滑ったり制御を失ったりすることなく雪や氷を耕すことができる機械を必要としています。多くのホイールローダーモデルには、4輪駆動のアーティキュレーテッドステアリング、オンデマンドディファレンシャルロック、および困難な条件下でのトラクションを向上させるその他の機能が含まれています。
- 快適さ: 除雪には寒い季節に長時間働く必要があります。新しいホイールローダーは、十分な足元スペースを備えた広々としたヒーター付きキャブ、調節可能なシート、人間工学に基づいたコントロール、その他の機能を備えており、シフト中ずっとオペレーターを快適に保ちます。
- 燃料効率: ディーゼルコストは、長時間の除雪作業において重要な要素です。ホイールローダーは他のタイプの機械よりも燃料効率が大幅に高いため、運用コストが削減されます。
- 安全性: 除雪作業中、オペレーターは頻繁に車両に乗り降りする必要がある場合があります。ホイールローダーには、簡単にアクセスできるサイドドアがあります。オペレーターは、雪や氷に覆われたバケツを乗り越えて危険を冒すのではなく、運転室に入るときに安全を保つことができます。
ホイールローダーをレンタルする場合、多数のアタッチメント から 選択して、機械の性能をカスタマイズし、作業条件に合わせて調整できます。使用可能なオプションは次のとおりです。
- バケット: ほとんどのホイールローダーに付属する標準バケットは、一般的な土木作業には優れていますが、除雪にはあまり機能しません。幅広の軽量素材バケットを追加すると、機械の除雪能力が向上し、プロセスがスピードアップします。
- プッシャー: このアタッチメントは、駐車場、私道、建物の側面から大量の雪を除去するための効率的なソリューションを提供します。従来のブレードの最大5倍の速さで動作します。
- ブロワー: ブロワーアタッチメントを使用すると、ホイールローダーのオペレーターは雪を拾い上げて横に向けることで経路を空けることができます。
- プラウ: 道路、駐車場、その他の空き地から大量の雪や氷を取り除くためにホイールローダーが必要な場合は、逆除雪車アタッチメントを選択してください。
除雪用のホイールローダー のレンタルは、建設業や造園業、および冬の収益創出を目指すその他の企業にとって、費用対効果の高い季節的ソリューションです。お近くのCat Rentals℠では、お客様のニーズと予算に合ったCat機械とアタッチメントを豊富に取り揃えています。どの機械やアタッチメントがお客様に最適なかについての推奨事項など、専門的な製品選択支援を提供します。
除雪装置のレンタルオプションの詳細については、お問い合わせください。1-800-RENT-CAT までお電話いただくか、今すぐオンライン見積もりリクエストフォーム に記入して送信 してください。