-(1).png)
ホイールローダーとバックホーローダーは、建設現場や造園現場で最も一般的な機械の 2 つです。どちらも材料を持ち上げたり、移動したり、積み込んだりできますが、異なる要件に合わせて構築されています。これらのマシンの比較を知ることは、どのレンタルがあなたの仕事に最も適しているかを判断するのに役立ちます。
ホイールローダーは強力なマテリアルムーバーです。土、砂利、瓦礫、石をすくい上げて投棄する大きなフロントバケツが特徴です。動きが速く、トラックに積み込んだり、現場で重量物を輸送したりするのに最適です。
バックホーローダーは、1台の機械に2つの機能を兼ね備えています。フロントバケットは資材の輸送とレベリングを処理し、リアブームと掘削バケットは掘削用に構築されています。このツーインワン設計により、バックホーは掘削と運搬の両方を必要とする作業に多用途に使用できます。ハンマーは、現場でハンマーをさらに価値のあるものにします。
最大の違いはレイアウトで、ホイールローダーにはフロントバケットしかありませんが、バックホーには両端にアタッチメントがあります。ホイールローダーは、運搬に高速で優れています。バックホーは速度が遅くなりますが、掘削や溝掘りが作業の一部である場合、より用途が広いです。
各ローダー タイプは特定の状況で活躍します。
- ホイールローダー: 大量の材料を効率的に移動できます。採石場、伐採、現場の清掃、さらには大規模な除雪にも標準装備されています。
- バックホーローダー: 柔軟性で知られています。溝掘り、軽い解体、造園、掘削、解体、現場作業全般を扱います。
ホイールローダーとバックホーには、小型、中型、大型のモデルがあります。適切なサイズは、プロジェクトの規模によって異なります。
- 小型モデル: 造園、農場での使用、狭いスペース に最適
- ミディアムモデル: 一般土木 に最も人気がある
- 大型モデル: 重土工や大規模現場向けに構築
Cat Rentals℠は、お客様の仕事に合わせてローダーをフルラインで取り揃えています。ホイールローダーのオプションは、コンパクトサイト用の903から中規模プロジェクト用の950まで多岐にわたります。バックホーローダーには、軽作業用の416から、より深い掘削やより大きなバケットオプション用の450などのモデルがあります。利用可能な ホイールローダーレンタル と バックホーローダーレンタル を参照して、仕様と容量を比較してください。
最も頻繁に行う仕事の種類について考えてください。運搬、すくい上げ、積み込みに専用のマテリアルマテリアルハンドラが必要な場合は、ホイールローダーを使用すると速度と効率が向上します。塹壕の掘削、土の移動、軽い解体の処理など、複数の作業を処理するために 1 台の機械が必要な場合は、バックホー ローダーの方が適しています。
敷地の広さ、地盤の状態、予算も考慮してください。ホイールローダーはより速く、操作が簡単ですが、バックホーは複数の機械の必要性を減らします。どちらもサイズが異なるため、容量と馬力を仕事の要件に合わせることが重要です。
Cat Rentals℠では、プロジェクトに必要な機械を簡単にレンタルできます。当社の専門家が違いをご案内し、作業に適したサイズとモデルを推奨します。オンラインで在庫を調べたり、 簡単な見積もりをリクエストしたり、 お近くの店舗を見つけたりしてください。
掘削にはどの機械が適していますか?
バックホーローダーには、溝掘りや掘削用に設計された後部掘削アームがあります。ホイールローダーはマテリアルハンドリングに重点を置いています。
ホイールローダーはバックホーよりも速いですか?
はい。ホイールローダーは通常、現場間の移動が速いため、長距離輸送に適しています。
両方のマシンをレンタルできますか?
はい。Cat Rentalsは、柔軟なレンタルオプションを備えた幅広いホイールローダーとバックホーローダーを提供しています。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります