ホイールローダかトラックローダか?主な違い
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

ローダーをレンタルする場合、最初の選択肢の 1 つは車輪または履帯です。サイズ、馬力、アタッチメントなどの要素に加えて、足回りの種類によって大きな違いが生まれます。どちらのタイプも信頼性がありますが、仕事によってパフォーマンスが異なります。ここでは、決定に役立つ明確な内訳を示します。

ホイールローダまたはトラックローダ

トラックローダーとホイールローダーは多くのタスクを共有していますが、その設計によってパフォーマンスが変わります。重要なポイントは次のとおりです。 

  • 地形: ホイールローダーは、舗装された地面または硬い地面で最適に機能します。トラックローダーは、柔らかい表面、凹凸のある表面、または粗い表面でより適切に機能します。
  • 速度: ホイールローダーはトラックローダーよりも速く動きます。 
  • 操縦性:トラックローダーはよりタイトに回転します。ホイールローダーは、回転するためのより多くのスペースが必要です。 
  • メンテナンス: トラックの摩耗が早くなり、より多くのサービスが必要になります。ホイールはメンテナンスが簡単で安価です。 
  • トラクション: トラックは、泥、雪、または柔らかい土壌で重量を分散し、グリップ力を高めます。 
  • 費用: ホイールローダーは通常、レンタル費用が安くなります。 
  • 季節的な使用: トラックは濡れた地面や雪に覆われた地面でより優れたパフォーマンスを発揮します。 
  • 多用途性: ホイールローダーは、バケット、グラップル、  マルチャー 、リッパーなどの 多くのアタッチメントとうまく連携します。トラックローダーは、トレンチャー や ドーザーブレードとうまく連携 します。 
  • 信頼性: タイヤがパンクしたからといってトラックの生産が止まることはありません。
ローダーでできること

ローダーは、さまざまな材料をすくい上げ、持ち上げ、移動します。これらには、土、砂、砂利、岩、瓦礫、丸太、レンガ、パイプ、ゴミ、干し草、肥料、種子、穀物が含まれます。

一般的なタスクは次のとおりです。 

  • 資材の備蓄または移動

  • トラックの 積み下ろし

  • 瓦礫や雪の除去

  • 整地または土地の準備 

  • 廃棄物、干し草、または肥料の取り扱い

  • 丸太、飼料、パイプ の運搬

これらの作業の中には、ベール スピア、刈払機、除雪 機、耕うん機などの作業ツールの取り付け が必要な場合があります。

ローダーを使用する業界

ホイールローダーとトラックローダーはどちらも、次のようないくつかの業界で日常的に使用されています。

適切なローダーの選び方

正しい選択は、地面の状態、移動距離、コストによって異なります。トラックローダーは、柔らかい地形やでこぼこした地形に最適です。ホイールローダーは、固い地面や長時間の走行に適しています。予算、メンテナンスの必要性、使用する予定のアタッチメントについて考えてください。 

Cat Rentals℠からローダーをレンタルする

Cat Rentalsでは、お客様の仕事に合ったローダを簡単に入手できます。ホイール ローダーの在庫、トラックローダの在庫 、 または完全な機器カタログを閲覧できます。 

今すぐ始めるには、簡単な見積もり をリクエストしてください 。

必要な機械は、必要なことは何でもする人から借りてください。 

ホイールローダーとトラックローダーに関するよくある質問
  • 軟弱地盤にはどちらが良いですか? 
    トラックローダーは、より多くの表面に重量を分散させるため、泥、雪、または軟弱な土壌に適しています。

  • ホイールローダーの方が手頃な価格ですか?
    はい。通常、トラックモデルよりもレンタルと維持のコストが低くなります。

  • ローダーはアタッチメントを使用できますか? 
    はい。どちらのタイプも多くのアタッチメントを使用しますが、多くの場合、ホイールローダーはフォークなどのマテリアルハンドリングアタッチメントの方が適しており、トラックローダーはトラクションがあるためドーザーブレードの方が優れています。
お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp