芝生は時間の経過とともに打撃を受ける可能性があります。人の往来が多い、水分不足、浸透、有機物の散布により、土壌が圧縮され、芝生が薄く弱く見える不健康な状態になる可能性があります。通気は定期的なメンテナンス作業であり、より厚く健康な芝生に貢献できます。
エアレーションは、特殊な装置を使用して芝生の表面に小さな穴を開け、土、草、茅葺きを移動させる機械的プロセスです。この技術は、地球の細孔と大気の間で酸素と二酸化炭素を移動させることで地下空気の供給を提供し、酸素欠乏を防ぎ、有害な二酸化炭素レベルを削減します。
定期的な芝生の通気には多くの利点があります。
- 土壌の圧縮を軽減します: 圧縮された土壌は、空気、水、肥料が芝生の根系に到達するのを防ぎます。通気により土壌密度が低下し、その結果、草が厚くなり、斑点が少なくなります。
- 茅葺きの蓄積を防ぐ: 茅葺きは有機物の層であり、草の根元の周りに蓄積し、水や栄養素が草に届くのを防ぎます。エアレーションは、茅葺きを分解する微生物を土壌に注入します。
- 厚さを促進する: オーバーシードと組み合わせると、通気は種子の発芽を刺激し、草の成長と発育に最適な環境を作り出します。その結果、健康的で見た目にも美しい、青々とした厚い芝生が生まれます。
- 冬の季節に向けて植物を準備します: 寒い天候が到来すると、草は休眠状態になります。秋の通気と肥料の施用により、冬の間ずっと栄養素の吸収が促進され、春には芝生がより緑豊かになります。
- 暑さと干ばつストレスを軽減します: 暑い地域や干ばつに見舞われた地域に住む住宅所有者にとって、通気は水と湿気を根系に到達させることで、乾燥した土壌の有害な影響を軽減できます。
- 肥料の吸収を高める: 施肥は芝生の根系に重要な栄養素を供給します。通気により土壌の圧縮を減らすことで、根は健康を維持するために必要な栄養素を安定して供給できるようになります。
- 水たまりを防ぐ: 圧縮された土壌は雨水の侵入に抵抗し、芝生に水たまりが形成されます。通気は土壌密度を低下させ、流出を防ぐことで吸水を促進します。
芝生に空気を通すのに最適な時期は、草が成長期のピークを迎えるときです。気候と地理は、最も適切な時期を決定する際に重要な役割を果たします。「涼しい季節」の草を栽培する北部気候の住宅所有者は、早春または秋に通気する必要があります。「暖かい季節」の草がたくさんある米国南部では、このプロセスは晩春または初夏に行われるはずです。
また、曝気は、土壌が湿っているときに行うと、機器への負担が少なくなります。土壌が過度に乾燥している、または飽和しているときは、通気は避けてください。
曝気は時折行われるプロセスであるため、通常、作業を行うための 機器をレンタルすることが 最も実用的で費用対効果の高いソリューションです。 お 近くの Cat Rentals℠ には、タスクを管理するために必要なものがすべて揃っています。詳細と簡単な見積もりについては、1-800-RENT-CAT までお電話いただくか、 オンラインで お問い合わせください。